Milano, Italia – Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nell'illuminazione, presenta una vasta gamma di nuovi prodotti e funzionalità di illuminazione intelligente Philips Hue per creare un'esperienza luminosa senza eguali. Tra le novità troviamo quattro prodotti gradient per dar vita a suggestive sfumature di luce, lampadine Filament White ambiance, lampadine smart ancora più performanti, apparecchi per il bagno e soffitto. Infine, a seguito dei recenti aggiornamenti dell'app Philips Hue, che includono anche l’integrazione con Spotify per integrare illuminazione e musica, il 2021 si preannuncia un anno ricco di novità nel mondo dell'illuminazione intelligente.
Un mix perfetto di luce colorata
Il lancio dello scorso anno della Philips Hue Play Lightstrip gradient era solo l'inizio. Oggi Philips Hue amplia il suo portfolio di prodotti con tecnologia gradiente grazie al lancio di Philips Hue Play Light Tube gradient. Dotato di una tecnologia gradiente, in grado di mischiare tra loro più colori in un'unica lampada o apparecchio luminoso, è anche appositamente progettato per essere posizionato al di sopra o sotto di un televisore. Inoltre, il colore bianco o nero di Philips Hue Play Light Tube gradient permette di dare un tocco di gusto all’installazione di un sistema domestico come l’Home Theater.
La tecnologia gradiente è stata applicata anche ad altri prodotti Philips Hue particolarmente apprezzati tra gli utenti, come nel caso della nuova lampada da terra o da tavolo Philips Hue Signe gradient, disponibili in bianco e nero, e della nuova Philips Hue Lightstrip ambiance gradient. Oltre a garantire la massima flessibilità e l’elevata potenza della tradizionale striscia luminosa, questa sua nuova versione aggiunge la possibilità di mixare diversi colori in un’unica lampada.
La prima esperienza integrata di illuminazione e musica
L'innovativa integrazione Philips Hue + Spotify fonde insieme luce e musica, creando un'esperienza di intrattenimento coinvolgente e unica direttamente all’interno delle proprie mura domestiche. Dopo aver collegato i propri account Philips Hue e Spotify, l'app Philips Hue estrae i metadati da ogni brano riprodotto tramite Spotify, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Successivamente crea uno script di luci avanzato che consente agli apparecchi luminosi di interagire non solo al ritmo della canzone, ma anche in base al genere e all'atmosfera. Inoltre, nella nuova scheda Sync dell'app Philips Hue, gli utenti possono regolare la luminosità, l'intensità e persino la palette dei colori delle luci per personalizzare ulteriormente la loro esperienza. Questa nuova integrazione di Philips Hue con Spotify offre l’opportunità unica di vivere un’esperienza musicale come mai prima d'ora, indipendentemente che si tratti di rilassarsi sul divano per una serata tranquilla, di trascorrere una serata a casa in compagnia di amici o di svolgere le faccende domestiche accompagnati dal sottofondo di una playlist personalizzata.
L'integrazione Philips Hue + Spotify inizierà ad essere implementata a livello globale, come programma di accesso anticipato per gli utenti dell'app Philips Hue 4, a partire da oggi 1° settembre.
A partire dalla fine del mese di ottobre la funzionalità diventerà permanente all’interno dell'app Hue 4.
Jasper Vervoort
Business Leader Philips Hue di Signify
Una scelta di lampadine smart sempre più vasta!
Tutte le lampadine Philips Hue Filament sono da oggi disponibili anche nella versione White ambiance, rendendo possibile la regolazione di qualsiasi tonalità di luce bianca da calda a fredda. Queste lampadine LED intelligenti in stile vintage illuminano i diversi ambienti utilizzando la tonalità bianca fredda nei momenti in cui è necessaria un’elevata concentrazione – quando per esempio si sta lavorando o studiando, mentre si attenuano passando a tonalità dorate e più calde quando si vuole creare un ambiente più accogliente per rilassarsi. In aggiunta, le lampadine Philips Hue a Filamento sono un vero e proprio piacere per la vista rivelandosi un interessante elemento di design. Presto, completerà poi la gamma Filament anche Philips Hue White Filament Candle E14.
Inoltre, le lampadine intelligenti Philips Hue dalla forma tradizionale, nelle versioni White, White ambiance e White and color ambiance, sono da oggi disponibili anche nelle varianti da 1100 e 1600 lumen, consentendo così agli utenti di scegliere il grado di luminosità che meglio si adatta alle loro esigenze o ai diversi ambienti della loro abitazione.
Illumina gli ambienti dall’alto con i nuovi prodotti da soffitto Philips Hue
La nuova linea di plafoniere Philips Hue porta milioni di colori nel salotto o nella camera da letto. Philips Hue Surimu Ceiling Panel si installa infatti quasi a contatto con il soffitto ed è disponibile in due diverse forme – rettangolare e quadrata, rendendolo così l’elemento ideale per migliorare la percezione dello spazio in ambienti dalle dimensioni più contenute o dai soffitti bassi. Con possibilità di scelta tra il colore bianco e nero, Philips Hue Enrave offre invece una luce bianca regolabile da calda a fredda per il soggiorno, la camera da letto o la cucina. È inoltre disponibile anche come lampada a sospensione, in grado di distribuire una luce potente verso il basso – ad esempio sul tavolo della sala da pranzo o sull'isola della cucina, restituendo un tenue bagliore decorativo verso l'alto. Infine, entro il mese di dicembre, Signify lancerà anche Philips Hue Infuse, un apparecchio d’illuminazione che emette luce bianca e colorata con una sottile luce indiretta sul soffitto.
Ricreare l’effetto di una SPA di lusso direttamente a casa con le nuove luci per il bagno Philips Hue
L'illuminazione intelligente in bagno può contribuire a una sensazione di relax per partire ogni mattina con la giusta carica o semplicemente per rilassarsi la sera. Per creare un'atmosfera raffinata che colora il bagno con milioni di variazioni cromatiche, è possibile installare Philips Hue Xamento Recessed Spots, degli speciali faretti caratterizzati da un design cromato minimal. Inoltre, Philips Hue Devere Ceiling Light è la plafoniera che offre una combinazione di luce bianca di qualità regolabile da calda a fredda ed effetti di luce indiretta.
Infine, la gamma di luci per il bagno Philips Hue verrà ulteriormente ampliata entro la fine dell'anno con l’aggiunta della plafoniera Philips Hue Xamento che emette luce bianca e colorata.
Nuovi aggiornamenti software per esperienze di illuminazione indimenticabili
A partire da oggi, l'app Philips Hue 4 integrerà al suo interno la funzionalità di scene dinamiche. In altre parole, invece di associare a ciascuna luce un solo colore, le scene dinamiche consentiranno loro di passare lentamente attraverso i diversi colori della scena e creare un'atmosfera del tutto unica.
Inoltre, Signify è entusiasta di annunciare un’ulteriore funzionalità che si andrà ad aggiungere alla galleria delle scene Hue durante il prossimo autunno. Con scene appositamente progettate per la durata di 24 ore, le luci regoleranno in modo automatico il loro colore e la loro luminosità con il passare delle ore. La prima nuova scena – quella della luce naturale – imita il movimento del sole durante il giorno con una luce bianca che oscilla da calda a fredda per supportare la produttività e il benessere generale dell’utente. Le fasce orarie possono inoltre essere personalizzate in base alla propria routine quotidiana. Ad esempio, si può iniziare con toni luminosi e freddi per dare la giusta carica al mattino e concludere la giornata con tonalità più calde e dorate che contribuiranno ad una piacevole sensazione di relax che coincide con il tramonto.
Infine, è in arrivo in autunno anche un aggiornamento software per Philips Hue Play HDMI Sync Box, che gli appassionati di gaming non potranno che accogliere con grande entusiasmo. L’aggiornamento permetterà infatti di rendere il prodotto compatibile con il supporto a 120Hz delle nuove console di gioco, garantendo ai giocatori professionisti una migliore esperienza di gaming. Sync Box è in grado di supportare 120Hz con una risoluzione dell'immagine di 1080p e 1440p. In alternativa, nel caso si preferisse una risoluzione dell'immagine più alta, l'attuale Sync Box continuerà a supportare una risoluzione dell'immagine 4K fino a una frequenza di aggiornamento di 60Hz.
Tipologie e prezzi:
Signify – Italia
Stefano Magni
Tel: + 39 342 9931453
E-mail: stefano.magni@signify.com
Jessica Merendi
Tel: +39 333 6997422
E-mail: jessica.merendi@signify.com
Ufficio Stampa – Omnicom PR Group Italia
Silvia Cattaneo/Ludovica Marchese/Marta Casella
Tel: +39 02 6241 1911
E-mail: italy.signify@omnicomprgroup.com
Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nell'illuminazione per professionisti e consumatori, oltre che nell’Internet of Things. I nostri prodotti Philips, i sistemi e servizi di illuminazione connessa Interact, in grado di ricevere e comunicare dati, offrono soluzioni di valore che permettono di trasformare case, edifici e spazi urbani. Con vendite pari a 6,9 miliardi di euro nel 2021, circa 37.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Ha raggiunto il traguardo della “carbon neutrality” nel 2020. Sin dalla sua IPO Signify è stata inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones per cinque anni consecutivi ed è stata nominata azienda leader di settore, per tre anni consecutivi nel 2017, 2018 e 2019. Per saperne di più su Signify: Newsroom, Twitter, LinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.