La collaborazione con Signify consente a Fiorfood di dotarsi di tecnologie innovative per la disinfezione e la purificazione dell’aria con l’obiettivo di garantire un ritorno alle attività commerciali in totale sicurezza
Milano, Italia – Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nell'illuminazione, annuncia oggi di aver installato i propri apparecchi di illuminazione Philips UV-C per la purificazione e disinfezione dell’aria all’interno di Fiorfood, il concept store firmato COOP presso il centro commerciale Bicocca Village di Milano, concepito come area dedicata alla ristorazione di qualità, luogo di ritrovo e di acquisto di prodotti eccellenti.
Proprio l’innovativo concept di Fiorfood, che si differenzia dalla tradizionale proposta di supermercati e ipermercati per un’area al suo interno adibita alla ristorazione, ha reso necessario porre ulteriore attenzione sul tema della sicurezza, soprattutto in occasione della ripresa delle attività e di un ritorno delle persone a momenti più conviviali e di incontro.
È per questo motivo che Signify ha collaborato al fianco di Fiorfood installando i propri dispositivi Philips UV-C, con l’obiettivo di soddisfare la crescente esigenza di disinfezione degli ambienti. In particolare, considerata l’elevata interazione sociale e il passaggio frequente di persone che caratterizzano l’area ristoro al coperto, in questo ambiente sono stati installati 6 apparecchi Philips UV-C Upper Air a parete, progettati appositamente per disinfettare costantemente, e in pochissimi minuti, l'aria di luoghi in cui sono presenti più persone contemporaneamente, senza dover attendere l’interruzione delle attività. Ciò permetterà a Fiorfood di porsi come un nuovo luogo di ritrovo, garantendo benessere e sicurezza ai clienti.
Alcuni test di laboratorio condotti presso il National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) della Boston University hanno, infatti, dimostrato che gli apparecchi con tecnologia Philips UV-C consentono di neutralizzare al 99% il virus SARS-CoV-2 presente su una superficie, con un tempo di esposizione di 6 secondi. Questa è quindi una chiara indicazione di come l’emissione di UV-C possa essere una soluzione preziosa nella disinfezione degli ambienti.
Daniel Tatini
Amministratore Delegato di Signify Italia, Israele e Grecia.
Il progetto si aggiunge a numerose installazioni degli apparecchi Philips UV-C portate a termine di recente, come quelle presso alcuni punti vendita della catena di supermercati to.market, il ristorante ‘La Premiata Trattoria Arlati’ di Milano e l’Hotel Arizona di Lignano Sabbiadoro, che si sono già dotati dei dispositivi di disinfezione Philips UV-C Upper Air, Philips UV-C Active Air e Philips UV-C Regletta. I dispositivi UVCA200 da pavimento sono invece stati utilizzati per la disinfezione dell’aria all’interno delle quattro location principali della 4° edizione della Milano Wine Week. Grazie alla crescente adozione di questa tecnologia sarà possibile contribuire alla ripresa dei vari settori, tra cui quello della ristorazione e dell’hospitality, nonché degli eventi, in totale sicurezza.
Signify ha una comprovata esperienza nel settore delle sorgenti luminose UV-C e, da oltre 35 anni, è leader nella tecnologia basata su raggi ultravioletti. L’innovazione al servizio dell’illuminazione UV-C è oggi un elemento fondamentale che Signify è pronto a mettere al supporto di istituzioni, operatori del settore e associazioni di categoria per garantire maggiore benessere e i più elevati standard di sicurezza.
Signify - Italia
Anna Fiorentini
Tel: +39 342 1275247
E-mail: anna.fiorentini@signify.com
Jessica Merendi
Tel: +39 333 6997422
E-mail: jessica.merendi@signify.com
Ufficio Stampa – Omnicom PR Group Italia
Silvia Cattaneo / Ludovica Marchese
Tel: +39 02 6241 1911
E-mail: italy.signify@omnicomprgroup.com
Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nell'illuminazione per professionisti e consumatori, oltre che nell’Internet of Things. I nostri prodotti Philips, i sistemi e servizi di illuminazione connessa Interact, in grado di ricevere e comunicare dati, offrono soluzioni di valore che permettono di trasformare case, edifici e spazi urbani. Con vendite pari a 6,9 miliardi di euro nel 2021, circa 37.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Ha raggiunto il traguardo della “carbon neutrality” nel 2020. Sin dalla sua IPO Signify è stata inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones per cinque anni consecutivi ed è stata nominata azienda leader di settore, per tre anni consecutivi nel 2017, 2018 e 2019. Per saperne di più su Signify: Newsroom, Twitter, LinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.
luglio 03, 2024
Signify e il team di Formula 1 Mercedes-AMG PETRONAS lanciano una nuova partnership