Sii il primo! Ricevi le ultime notizie e gli aggiornamenti
Suggerimenti

    Wiz svela i suoi nuovi prodotti con la nuova tecnologia di motion detection

    23 settembre 2022

    Illuminazione sorprendentemente smart e alla portata di tutti: Signify lancia SpaceSense™, una tecnologia di rilevamento del movimento pensata per controllare l’ecosistema WiZ, novità assoluta nel campo dell'illuminazione connessa rivolta ai consumatori

     

    • SpaceSense™ è un nuovo modo di automatizzare le luci grazie alla tecnologia di rilevamento Wi-Fi
    • D’ora in avanti le luci miglioreranno e semplificheranno ulteriormente la vita quotidiana degli utenti grazie alle nuove funzionalità dell’app WiZ V2
    • Con i nuovi apparecchi e l'accessorio di controllo di WiZ, sarà possibile adattare l’atmosfera al proprio stato d'animo in modo semplice e veloce
    • I colori della nuova luce per esterni di WiZ saranno perfetti per illuminare giardini e balconi anche in occasione delle feste

     

    Milano, Italia – Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nell’illuminazione, presenta la versione 2 dell’app e nuovi funzionalità e prodotti dell’ecosistema di illuminazione intelligente WiZ, pensati per migliorare la quotidianità degli utenti. In questo modo, WiZ intende dare a tutti la possibilità di rendere la propria casa più accogliente, confortevole e gioiosa grazie al suo ecosistema sorprendentemente intelligente, che diventa ancora più smart con la nuova versione dell’app, l'innovativa funzionalità SpaceSense™ e nuovi divertenti prodotti. La nuova app WiZ V2 e la funzionalità SpaceSense™ saranno disponibili dalla fine di settembre 2022.

    Luci che funzionano quasi per magia

     

    Per la prima volta dal suo lancio nel 2016, WiZ rinnova la sua app. L'app WiZ è il cuore dell'ecosistema WiZ e funge da elemento abilitante di tutte le funzionalità dei prodotti. Con la nuova versione dell’app, sarà disponibile anche SpaceSense™, un'innovazione appositamente sviluppata da WiZ ed inedita per il settore dell'illuminazione consumer. Questa funzionalità rivoluzionaria si basa sulla tecnologia di rilevamento Wi-Fi. SpaceSense™ porta l'automazione domestica a un livello superiore utilizzando i segnali Wi-Fi già presenti nella stanza per rilevare il movimento, senza bisogno di sensori e batterie dedicate. I segnali Wi-Fi sono leggermente disturbati quando le persone si muovono in una stanza, si producono delle increspature, un po’ come quando un sassolino viene gettato in uno specchio d’acqua. Misurando queste piccole interferenze nella potenza del segnale, le luci WiZ sono in grado di determinare il movimento nella stanza. Il rilevamento è omnidirezionale e non richiede l’installazione di ulteriori apparecchi posizionati in punti particolari della stanza da cui si possa godere di una buona visibilità, come succede, invece, nel caso di sensori di movimento tradizionali basati sulla tecnologia PIR (Passive InfraRed). SpaceSense™ illuminerà automaticamente le stanze, accendendo la luce quando si entra e spegnendola quando non viene più rilevato alcun movimento. La sensibilità del sistema può essere regolata, ad esempio per evitare che gli animali domestici accendano e spengano le luci mentre entrano ed escono dalla stanza. È sufficiente installare almeno due prodotti per stanza e collegarli con l'app WiZ V2. Una volta configurato SpaceSense™, si potrà godere di tutto il comfort di un’illuminazione intelligente senza alcuna preoccupazione.

    La missione di WiZ è quella di rendere l'illuminazione intelligente alla portata di tutti e utile nella vita di tutti i giorni. Una funzionalità rivoluzionaria come SpaceSense™ rappresenta un importante passo avanti in questa direzione. Per molti utenti, infatti, la necessità di installare un hardware aggiuntivo al fine di attivare il rilevamento del movimento nel proprio ecosistema rappresentava un ostacolo, trattandosi molto spesso di un’operazione complessa e dispendiosa. Per la prima volta, SpaceSense™ rende accessibili a tutti le automazioni e i vantaggi più avanzati dell'illuminazione intelligente”

     

    Danny Lousberg

    Head of Software Product Management di WiZ.

    La privacy e la sicurezza sono di estrema importanza per il sistema di illuminazione intelligente WiZ. SpaceSense™ rileva il movimento grazie all'increspatura delle onde Wi-Fi creata dal movimento dell'utente, ma non rileva la posizione esatta delle persone e non riconosce i volti. Tutti i dati di rilevamento vengono elaborati localmente senza passare da Internet o da un servizio cloud. Inoltre, questa funzionalità è completamente facoltativa, quindi tutti gli utenti di WiZ possono decidere autonomamente se utilizzarla o meno. SpaceSense™ può essere abilitata sulla maggior parte dei prodotti messi sul mercato dopo settembre 2021 e su tutti i prodotti Connected by WiZ, WiZ, Philips Smart LED e di altri marchi.

     

    Il pieno controllo delle luci di casa

     

    Oltre a SpaceSense™, l'applicazione WiZ V2 è ricca di altre sorprese e offre nuove ed entusiasmanti funzionalità. La nuovissima interfaccia utente offre un'esperienza ancora più intuitiva, semplificando in questo modo la quotidianità. Tutto è pensato per offrire un'illuminazione che risponda e si adatti alle esigenze dell’utente.

     

    La nuova app WiZ V2 è stata progettata per potenziare e semplificare le possibilità di gestione dell’illuminazione intelligente: meno passaggi per ottenere l'azione desiderata, meno ingombro visivo e interazioni più fluide. In questo modo, basta un semplice tocco per gestire l’illuminazione di casa. La nuova app WiZ V2 offre infatti una panoramica di tutte le stanze nella schermata Home, in modo da poter vedere immediatamente se le luci sono accese, il loro livello di luminosità e le modalità utilizzate. È sufficiente far scorrere il dito sulla superficie della stanza per adattare la luce al proprio stato d'animo, regolare la luminosità o visualizzare gruppi di dispositivi. Il tutto in modo semplice e veloce.

     

    Per rendere la gestione dell'illuminazione più veloce e rispondente alle esigenze dei diversi utenti, nella nuova app è stata introdotta anche la funzionalità Quick action, che consente di creare azioni rapide personalizzate. In questo modo, basterà un tocco per accendere la lampada del comodino per leggere, le luci della sala da pranzo per la cena o creare un’atmosfera più allegra e divertente quando si è in vena di fare festa. Sarà possibile creare azioni rapide per più luci, nel modo che si preferisce e indipendentemente dagli altri utenti presenti in casa.

     

    Infine, la funzionalità Light Scene management consente di dare vita alla propria creatività creando scene luminose diverse per ogni stanza. Con questa nuova funzionalità è possibile scattare un'istantanea della stanza, modificare le impostazioni della luce come desiderato, scegliere il dispositivo interessato e assegnare un nome alla scena. A questo punto, basterà quindi richiamare le diverse scene attraverso l’app o il controllo vocale di Siri per cambiare atmosfera all’istante.

     

    Una casa più intelligente, confortevole e gioiosa

     

    WiZ continua ad arricchire il suo catalogo con nuove lampade e apparecchi di illuminazione affinché gli utenti possano vivere l'esperienza WiZ ovunque nella loro casa.

    La lampada Mobile Portable alimentata a batteria è ideale per rendere ogni angolo davvero accogliente: grazie alla comoda impugnatura, può essere portata ovunque in modo semplice e sicuro. Può illuminare qualsiasi luogo dentro o fuori casa. Inoltre, è dotata di un design dual-zone che crea un bellissimo effetto sfumato con modalità di luce dinamiche, consentendo di scegliere tra due diversi colori e di creare un'atmosfera sempre unica e personale. La lampada può essere gestita in modo intelligente tramite app o controllo vocale, ma è dotata anche di un display touch per il controllo rapido grazie al quale sarà possibile regolare l'atmosfera con i pulsanti di accensione/spegnimento, le modalità preimpostate e le funzioni di regolazione della luminosità. Disponibile solo su Amazon.

     

    Quando si ha voglia di colore, la lampada da terra Pole porta energia positiva in tutta la casa. Posta in un angolo, questa lampada da terra crea l'atmosfera desiderata con gli effetti dissolvenza e grandangolare. Rimuovendo il piedistallo, è possibile posizionarla orizzontalmente sotto il divano o dietro la TV, per un effetto soffuso e rilassante. Inoltre, il particolare design a doppia zona di luce consente di creare esperienze di illuminazione uniche e di portare la propria creatività a un livello superiore.

     

    Un'altra novità nella famiglia di lampade da tavolo e da terra WiZ è la Bar Linear Light. Questa barra sottile irradia un’infinità di colori, si presta ad essere posizionata in spazi ridotti e può essere inclinata su uno dei lati per regolare l'angolo di illuminazione. Questa lampada è la scelta giusta per dare un tocco di allegria a qualsiasi zona della casa, che si tratti di valorizzare l'arredamento, una vetrinetta o una libreria.

     

    Se si è alla ricerca di un modo intelligente per illuminare una stanza, il pannello Panel Ceiling, con il suo design sottile ed elegante adatto a qualsiasi stile di arredamento, è perfetto. Per rispondere a tutte le esigenze, questo prodotto WiZ è disponibile in tre diverse dimensioni e forme. Grazie alla luce bianca da fredda a calda e alla luminosità regolabile di Panel Ceiling, è possibile creare l’atmosfera adatta ad ogni occasione, dal lavoro al relax. Oltre a essere facile da installare, questo nuovo pannello LED garantisce una distribuzione uniforme della luce per un maggior comfort degli occhi.

     

    WiZ si sposta anche fuori casa, con il suo primo apparecchio per esterni, la multicolore String Light. Tra un mese, sarà possibile illuminare il giardino o il balcone con 16 milioni di sfumature di colore, giusto in tempo per le feste! Completamente impermeabile e resistente alle intemperie, la String Light offre luci bianche e colorate per abbellire l'esterno e l'interno di casa in ogni stagione. Ad esempio, se si desidera trascorrere una serata rilassante in giardino dopo una lunga giornata, leggendo o chiacchierando con la famiglia, una luce bianca e calda è perfetta per creare un’atmosfera intima. Con la modalità di luce dinamica, invece, è possibile personalizzare l’illuminazione in vista delle feste, in modo che le 12 lampadine LED della String Light si accendano casualmente di diversi colori in base alla modalità di luce scelta. Un modo semplice per creare l'atmosfera perfetta per riunirsi con la famiglia e gli amici, che sia in occasione di una festa, di Halloween o del Natale!

     

    Infine un nuovo accessorio, lo Smart Button, che consente di controllare le luci con un semplice clic. Come gli altri accessori di controllo WiZ, questo interruttore portatile invia i comandi wireless direttamente alle luci senza passare attraverso il router Wi-Fi, quindi può essere utilizzato anche quando il Wi-Fi non funziona. È sufficiente fissarlo alla parete con il supporto incluso o a qualsiasi superficie metallica come il frigorifero, poiché è dotato di un magnete incorporato sul retro. Smart Button controlla tutte le luci WiZ e Connected by WiZ.

     

    Disponibilità e prezzi consigliati al pubblico

     

    • App WiZ V2 (disponibile dalla fine di settembre 2022)
    • SpaceSense™ (disponibile dalla fine di settembre 2022)
    • Lampada portatile WiZ Mobile (già disponibile): 89,99 euro
    • Lampada da terra WiZ Pole (già disponibile): 149,49 euro
    • WiZ Bar Linear Light (già disponibile):

                o   Pack da una barra: 57,49 euro

                o   Pack da due barre: 103,49 euro

    • WiZ Smart Button (già disponibile): 28,74 euro
    • WiZ Panel Ceiling (disponibile da settembre 2022):

                o   Modello quadrato da 12W: 80,49 euro

                o   Modello quadrato da 36W: 126,49 euro

                o   Modello rettangolare da 36W : 149,49 euro

    • WiZ Outdoor String Light (disponibile da ottobre 2022): 137,99 euro

    Informazioni su Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nell'illuminazione per professionisti e consumatori, oltre che nell’Internet of Things. I nostri prodotti Philips, i sistemi e servizi di illuminazione connessa Interact, in grado di ricevere e comunicare dati, offrono soluzioni di valore che permettono di trasformare case, edifici e spazi urbani. Con vendite pari a 7,5 miliardi di euro nel 2022, circa 35.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Sin dalla sua IPO Signify è stata inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones per sei anni consecutivi ed è stata nominata azienda leader di settore nel 2017, 2018 e 2019. Per saperne di più su Signify: Newsroom, TwitterLinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.

     

    LUBIAM

    Ilaria Riva

    E-mail: relazioni.esterne@lubiam.it

    Meydan Bridge

    Più comunicati stampa

    • Risultati finanziari di Signify del 4° trimestre e totale anno 2024

      gennaio 24, 2025

      Risultati finanziari di Signify del 4° trimestre e totale anno 2024

    • Il nuovo brand Signify myCreation| Signify Company Website

      gennaio 20, 2025

      Il nuovo brand Signify myCreation| Signify Company Website

    • Signify ottiene il riconoscimento di platino EcoVadis

      dicembre 03, 2024

      Signify ottiene il riconoscimento di platino EcoVadis