Milano, Italia – Grazie a To Be Srl, start-up italiana dal 2016 specializzata nello sviluppo di soluzioni LiFi nonché System Integrator certificato di Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nell’illuminazione, la tecnologia Li-Fi approda in ambito ospedaliero, presso l’Ospedale Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli, Napoli, in linea con la mission delle due aziende di promuovere l’utilizzo sicuro dei dati grazie alla luce per migliorare la qualità dei servizi, come ad esempio quelli sanitari. .
La soluzione proposta nel progetto presenta l’integrazione di software basati su cloud e servizi sviluppati da To Be Srl con l’infrastruttura hardware Trulifi di Signify, il sistema LiFi più affidabile, sicuro e veloce al mondo: si tratta di una tecnologia wireless in cui l’illuminazione LED di alta qualità fornisce una connessione a banda larga attraverso la luce, raggiungendo una velocità di trasmissione dati superiore ai 10 Gbps, ben oltre le possibilità delle normali connessioni. Così facendo è possibile trasmettere i dati in modo sostenibile e nella massima sicurezza, abbattendo al tempo stesso i consumi energetici attraverso l'utilizzo di lampade LED di ultima generazione che sfruttano l’infrastruttura esistente
In particolare, in ambito sanitario questo sistema assicura ai pazienti, ai visitatori e all’intero personale ospedaliero notevoli vantaggi. In primo luogo, la connessione alla rete aziendale delle aree interdette all’utilizzo del Wi-Fi (LiFi Streaming), per via ad esempio della presenza di dispositivi come pacemaker, TAC ed elettrocardiogramma che possono risentire di interferenze nelle sale operatorie, radiologiche e nei reparti critici come quelli adibiti alla rianimazione. Da questo punto di vista, infatti, il LiFi emette un segnale che non sfrutta onde radio e non crea quindi interferenze, consentendo una comunicazione bidirezionale wireless che garantisce velocità, ampia larghezza di banda e densità di dati trasmessi. In secondo luogo, la messa in comunicazione di operatori sanitari, pazienti e visitatori con un ridotto impatto ambientale e l’implementazione di un sistema di indoor-navigation (LiFi Geolocation) per guidare gli utenti all’interno della struttura. Infine, la precisione di geolocalizzazione, legata ad una maggiore accuratezza del LiFi rispetto alle tecnologie di indoor positioning fino ad oggi utilizzate, consente un monitoraggio di flussi e analytics in relazione alle dinamiche di visita di un ambiente, dati molto importanti per un approccio data driven fondamentale tanto per la pubblica amministrazione quanto per il mondo aziendale.
Francesco Paolo Russo,
Founder and CEO di To Be Srl
Corrado Massone,
Commercial Leader Agricolture & System Integrator – Italia, Israele e Grecia di Signify
To Be, PMI innovativa, sviluppa soluzioni Li-Fi con l’intento di sprigionare le potenzialità della luce, connettere cose e persone in maniera sostenibile ed essere seme di innovazione in un mondo più smart.
Nel corso degli anni, To Be ha sviluppato progetti in diversi segmenti di mercato, quali beni culturali, sanità, retail, trasporti, scuole e uffici, abilitando servizi di connettività, navigazione indoor, marketing di prossimità e molto altro. Con To Be, la luce non si limita ad illuminare uno spazio, ma lo fa vivere.
Signify – Italia
Stefano Magni
Tel: + 39 342 9931453
E-mail: stefano.magni@signify.com
Jessica Merendi
Tel: +39 333 6997422
E-mail: jessica.merendi@signify.com
Ufficio Stampa – Omnicom PR Group Italia
Silvia Cattaneo/Ludovica Marchese/Marta Casella
Tel: +39 02 6241 1911
E-mail: italy.signify@omnicomprgroup.com
To Be Srl
Annalisa Milani - Head of Marketing & Communication
E-mail: annalisa@tobe-srl.it
Tel: +39 329 0255394
Francesco Paolo Russo - CEO & Founder
E-mail: francesco@tobe-srl.it
Tel: +39 348 5685438
Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nell'illuminazione per professionisti e consumatori, oltre che nell’Internet of Things. I nostri prodotti Philips, i sistemi e servizi di illuminazione connessa Interact, in grado di ricevere e comunicare dati, offrono soluzioni di valore che permettono di trasformare case, edifici e spazi urbani. Con vendite pari a 6,1 miliardi di euro nel 2024, circa 29.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Sin dalla sua IPO Signify è stata inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones per otto anni consecutivi e ha ottenuto la medaglia platino di EcoVadis per cinque anni consecutivi posizionandosi all’interno del miglior 1% delle aziende valutate. Per saperne di più su Signify: Newsroom, X, LinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.