Sii il primo! Ricevi le ultime notizie e gli aggiornamenti
Suggerimenti

    WiZ presenta Home Monitoring

    22 maggio 2023

    WiZ presenta la soluzione Home Monitoring che, attraverso le luci, permette di prevenire e allertare in tempo reale su movimenti sospetti in casa, scoraggiando così intrusioni indesiderate

     
    • Con Home Monitoring di WiZ non è mai stato così facile sentirsi al sicuro nella propria abitazione grazie all’integrazione smart di illuminazione e sicurezza
    • Tra le novità di prodotto anche WiZ Indoor Camera e molte altre ancora, in abbinamento alle nuove funzionalità disponibili all’interno dell’app WiZ
    • Abbinando luce e tecnologia di rilevamento del movimento, WiZ si conferma come un valido alleato per scoraggiare chi potrebbe vedere la tua casa come un facile bersaglio

    Milano – Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nell'illuminazione, presenta oggi la soluzione Home Monitoring da integrare al sistema di illuminazione intelligente WiZ, con l’obiettivo di assicurare una perfetta integrazione tra illuminazione e sicurezza in modo semplice e intuitivo. Da sempre, infatti, WiZ migliora la quotidianità dei propri utenti non solo grazie a luci che simulano una presenza all’interno delle mura domestiche, ma anche grazie a innovativi allarmi luminosi, attivati da telecamere con visione notturna e dalla tecnologia di rilevamento del movimento SpaceSence. Combinando così illuminazione e sicurezza, queste novità di WiZ permettono di sentirsi più al sicuro e a proprio agio nella propria casa.

     

    Scoraggiare ospiti indesiderati grazie alla luce e alla tecnologia di rilevamento del movimento

     

    WiZ integra la soluzione Home Monitoring all’interno del suo sistema di illuminazione intelligente, forte del fatto che uno dei modi più efficaci per scoraggiare potenziali intrusi è quello di rendere la casa il più luminosa possibile, dando quindi l’impressione di essere al suo interno anche quando non si è presenti. Con l’obiettivo quindi di assicurare una user experience fluida e a prova di spiacevoli interruzioni, l'app WiZ è stata ottimizzata con l’aggiunta di nuove ed intuitive funzionalità, come le cosiddette ‘Monitoring Routines’ personalizzabili che consentono la gestione e il monitoraggio dell’intera illuminazione domestica con un solo tocco dall'app. È sufficiente infatti cliccare sulla routine desiderata per far sapere al sistema WiZ che si sta uscendo di casa e quindi attivare gli automatismi luminosi per proteggerla al meglio.

     

    L'app WiZ è inoltre in grado di avvisare circa attività sospette all’interno e/o in prossimità della casa, consentendo così un’azione immediata. Con la tecnologia di rilevamento SpaceSense, ogni apparecchio WiZ compatibile si trasforma in un sensore di movimento che intercetta ogni tipo di spostamento nell'area di copertura. Premiata con importanti riconoscimenti, questa tecnologia rende l'ecosistema intelligente WiZ uno dei più completi che, se combinato con la nuova WiZ Indoor Camera, assicura una copertura a 360° dell’abitazione. Gli utenti possono inoltre decidere se attivare il monitoraggio WiZ in tutta la casa o solo in alcune aree, oltre che spegnerlo in modo rapido quando non necessario.

     

    Per proteggere la casa da ospiti indesiderati quando si è lontani, le luci WiZ possono essere automatizzate per dare l’impressione che ci sia qualcuno: in questo modo, le luci si accenderanno e si spegneranno automaticamente simulando una presenza. Si può inoltre scegliere il tipo di comportamento che le luci devono mettere in atto qualora venga rilevato un movimento, ad esempio accendendosi a piena luminosità, con colori vivaci, lampeggiando o altro ancora.

    Sappiamo bene che le luci svolgono un ruolo chiave nel farci sentire al sicuro nelle nostre abitazioni. Facendo quindi leva sulla solida esperienza di WiZ nel mondo dell’illuminazione, abbiamo deciso di lanciare la prima soluzione di monitoraggio per la smart home completamente integrata, in grado di combinare, in modo estremamente semplice e intuitivo, i vantaggi tipici dell’illuminazione smart con la tecnologia di rilevamento del movimento SpaceSense e le telecamere."

     

    Danny Lousberg

    Head of Software Product Management di WiZ

    WiZ Indoor Camera, l’ideale per tenere sotto controllo ogni angolo della propria casa

     

    Un elemento importante della nuova soluzione Home Monitoring è la WiZ Indoor Camera, che garantisce tranquillità e sicurezza alla propria casa. Questa telecamera consente infatti di vedere tutto ciò che sta accadendo all’interno delle mura domestiche in qualsiasi momento, inviando un alert in caso di rilevamento di movimenti o rumori sospetti. Non appena si riceve la notifica, sarà sufficiente aprire l'app WiZ e vedere live cosa sta accadendo.

     

    Dotata di visione notturna, la Wiz Indoor Camera assicura un monitoraggio h24, anche di notte. La visione notturna viene attivata automaticamente quando il livello della luce si abbassa e, attraverso gli infrarossi, permette agli utenti di vedere di notte senza perdersi alcun dettaglio. La telecamera è anche in grado di rilevare rumori improvvisi e inviare alert quando, ad esempio, vengono captati suoni di irruzione o allarmi antincendio.

     

    Vi è poi una serie di funzioni aggiuntive che rendono questa telecamera ideale per proteggere la casa, come l’audio bidirezionale, il rilevamento del movimento basato sull'immagine, la visione ad angolo di 120 gradi, la modalità Full HD e uno slot per schede SD. Qualora ci si stesse approcciando all'ecosistema WiZ per la prima volta, lo starter kit Home Monitoring, composto dalla nuova WiZ Indoor Camera e dalle lampadine WiZ, è il modo perfetto per scoprire tutti vantaggi legati al sistema Home Monitoring di WiZ.

     

    WiZ fornirà anche un servizio di abbonamento opzionale per sbloccare funzionalità aggiuntive come la possibilità di archiviare i contenuti multimediali dalla WiZ Indoor Camera nel cloud per un massimo di 30 giorni, di definire le aree monitoraggio o di avviare una registrazione manuale mentre la telecamera WiZ è in streaming.

     

    Ma nel concreto, come funziona?

     

    Basta immaginarsi uno scenario come questo: al momento di partire per le vacanze, bisogna attivare la modalità ‘Vacation Mode’ che simula la nostra presenza dentro casa. In questo modo, se viene rilevato un movimento, le luci WiZ – interne ed esterne alla casa – si accendono e iniziano a lampeggiare, informando così i vicini della presenza di ospiti indesiderati. Si verrà avvisati del movimento rilevato tramite la ricezione di una notifica sul proprio smartphone, in modo da poter controllare in tempo reale la situazione della propria abitazione, direttamente dall'app WiZ, così come si potrà accedere ai contenuti multimediali precedentemente registrati all'interno della panoramica delle attività. E così il gioco è fatto! Insomma, con la soluzione Home Monitoring di WiZ non si è mai all’oscuro di ciò che succede, anche quando si è lontani da casa.

    Disponibilità e prezzi:

     

    • WiZ Indoor Camera (disponibile dal 15 maggio in Italia)
      • Euro: 103,50
    • WiZ Home Monitoring Starter Kit (disponibile da settembre in Italia)
      • Euro: 183,99

     

    About WiZ Connected

     

    WiZ Connected è un fornitore di soluzioni software Internet of Things incentrato sulla fornitura di illuminazione intelligente basata su Wi-Fi e quindi estremamente facile da usare. Di proprietà di Signify, leader mondiale nell'illuminazione, WiZ si rivolge sia al mercato consumer sia a quello professional in più di 70 paesi. Per saperne di più su WiZ Connected e su come le sue innovative soluzioni di illuminazione connessa siano in grado di semplificare la quotidianità, è possibile trovare ulteriori informazioni sulla pagina: https://wizconnected.com.

    Per maggiori informazioni:

    Signify – Italia

    Stefano Magni

    Tel: + 39 342 9931453

    E-mail: stefano.magni@signify.com

     

    Jessica Merendi

    Tel: +39 333 6997422

    E-mail: jessica.merendi@signify.com

     

    Ufficio Stampa – Omnicom PR Group Italia

    Silvia Cattaneo/Ludovica Marchese/Marta Casella

    Tel: +39 02 6241 1911

    E-mail: italy.signify@omnicomprgroup.com

    Informazioni su Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nell'illuminazione per professionisti e consumatori, oltre che nell’Internet of Things. I nostri prodotti Philips, i sistemi e servizi di illuminazione connessa Interact, in grado di ricevere e comunicare dati, offrono soluzioni di valore che permettono di trasformare case, edifici e spazi urbani. Con vendite pari a 6,1 miliardi di euro nel 2024, circa 29.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Sin dalla sua IPO Signify è stata inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones per otto anni consecutivi e ha ottenuto la medaglia platino di EcoVadis per cinque anni consecutivi posizionandosi all’interno del miglior 1% delle aziende valutate. Per saperne di più su Signify: Newsroom, X, LinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Più comunicati stampa

    • Signify e IFATEC rinnovano il centro commerciale Rondò dei Pini a Monza

      febbraio 28, 2025

      Signify e IFATEC rinnovano il centro commerciale Rondò dei Pini a Monza

    • Risultati finanziari di Signify del 4° trimestre e totale anno 2024

      gennaio 24, 2025

      Risultati finanziari di Signify del 4° trimestre e totale anno 2024

    • Il nuovo brand Signify myCreation| Signify Company Website

      gennaio 20, 2025

      Il nuovo brand Signify myCreation| Signify Company Website