Sii il primo! Ricevi le ultime notizie e gli aggiornamenti
Suggerimenti

    Algam EKO sceglie Signify per il suo progetto di relamping

    05 settembre 2023

    Signify ha curato il progetto di relamping di Algam EKO a Montelupone, in provincia di Macerata

     
    La storica azienda di strumenti musicali marchigiana, ha scelto Signify per implementare nei magazzini e nell’area esterna limitrofa un impianto di illuminazione LED più efficiente e sostenibile.

    Milano – Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nel settore dell'illuminazione, ha curato il relamping di Algam EKO, realtà imprenditoriale marchigiana specializzata nella produzione e distribuzione di strumenti musicali, sita nel comune di Montelupone, in provincia di Macerata. Il progetto ha riguardato in particolar modo i magazzini e la relativa area perimetrale esterna, con l’obiettivo di migliorare gli standard di efficienza energetica.

     

    Fondato nel 1959, il marchio EKO diventa ben presto il produttore di chitarre preferito dai più importanti gruppi musicali italiani degli anni Sessanta, arrivando in breve tempo a riscuotere parecchio successo anche all’estero. Negli anni seguenti, l’azienda continua a crescere dedicandosi anche alla distribuzione in Italia di strumenti musicali dei migliori brand del panorama mondiale, unendosi infine al colosso francese Algam.

     

    Oggi, Algam EKO continua ad evolversi seguendo la strada del minor impatto ambientale e utilizzando risorse sostenibili. In particolare, il passaggio dall’illuminazione tramite fari alogeni al LED nei magazzini è stato dettato dalla volontà di abbassare i consumi, preservare l'ambiente circostante e incrementare la quantità e la qualità della luce in quest’area. Precedentemente, infatti, i consumi erano eccessivi e la luce non illuminava adeguatamente, non garantendo così stabilità e sicurezza.

     

    L’ammodernamento illuminotecnico è stato realizzato nel mese di settembre 2022, in un momento assai delicato per le imprese italiane, che si trovavano a fronteggiare i rincari energetici dovuti al conflitto in Ucraina. Per rispondere in modo veloce e concreto alle esigenze di Algam EKO, Signify ha quindi implementato 168 apparecchi di illuminazione LED Philips Coreline Highbay nei magazzini dell’azienda e 24 proiettori LED Philips Coreline Tempo nelle aree esterne limitrofe, contribuendo a una riduzione dei consumi energetici di circa il 50% rispetto all’impianto pre-esistente.

    La sostenibilità è sia un valore che un obiettivo di crescita per Algam EKO. Infatti, sia l’ambiente che l’azienda stessa possono trarre innumerevoli benefici dall’abbattimento dei consumi. Confrontando le spese sostenute per illuminare lo stabilimento nei mesi di febbraio 2022 e 2023, il risparmio è dell’8%. Considerando che il passaggio al LED è avvenuto solo nei magazzini e che le spese comprendono tutte le aree dell’edificio, sicuramente il risparmio nei soli magazzini è notevolmente più alto."

     

    Francesco D’Astore

    Direttore Finanziario & Operativo di Algam EKO

    “Siamo davvero orgogliosi che Algam EKO, storica realtà imprenditoriale marchigiana, abbia scelto Signify per passare ad un impianto di illuminazione LED più efficiente e sostenibile. Per le imprese italiane, è fondamentale dotarsi di sistemi in grado di abbassare costi ed emissioni a beneficio dell’azienda stessa e, naturalmente, dell’ambiente. Per questo, siamo fortemente impegnati nell’offerta di prodotti adatti a ogni tipo di esigenza grazie alla loro immediatezza di installazione, gestione, utilizzo e manutenzione”, ha dichiarato Federico Feliziani, Commercial Leader Professional Trade di Signify Italia.

     

    La linea Philips Coreline Highbay si distingue per la semplicità di installazione e un’illuminazione eccellente. Gli apparecchi possono infatti essere installati sull’impianto elettrico preesistente, senza la necessità di aprirli. Grazie al design robusto e all’elevata resistenza ad acqua e polvere, sono perfetti per essere installati in luoghi di produzione, magazzini e centri di logistica, consentendo di risparmiare sui costi energetici e di manutenzione.

     

    Grazie alla staffa di montaggio universale e al connettore rapido esterno, la gamma Philips Coreline Tempo costituisce, invece, una soluzione LED di alta qualità per sostituire in modo semplice e veloce i vecchi proiettori per esterno a scarica. Resistenti e dalla lunga durata di vita, sono particolarmente adatti ad illuminare aree esterne industriali e commerciali, ma anche piazze, parcheggi, facciate, negozi e insegne.

    Per maggiori informazioni:

    Signify – Italia

    Stefano Magni

    Tel: + 39 342 9931453

    E-mail: stefano.magni@signify.com

     

    Jessica Merendi

    Tel: +39 333 6997422

    E-mail: jessica.merendi@signify.com

     

    Ufficio Stampa – Omnicom PR Group Italia

    Silvia Cattaneo/Ludovica Marchese/Marta Casella

    Tel: +39 02 6241 1911

    E-mail: italy.signify@omnicomprgroup.com

    Informazioni su Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nell'illuminazione per professionisti e consumatori, oltre che nell’Internet of Things. I nostri prodotti Philips, i sistemi e servizi di illuminazione connessa Interact, in grado di ricevere e comunicare dati, offrono soluzioni di valore che permettono di trasformare case, edifici e spazi urbani. Con vendite pari a 7,5 miliardi di euro nel 2022, circa 35.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Sin dalla sua IPO Signify è stata inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones per sei anni consecutivi ed è stata nominata azienda leader di settore nel 2017, 2018 e 2019. Per saperne di più su Signify: Newsroom, TwitterLinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.

     

    LUBIAM

    Ilaria Riva

    E-mail: relazioni.esterne@lubiam.it

    Meydan Bridge

    Più comunicati stampa

    • Signify ottiene il riconoscimento di platino EcoVadis

      dicembre 03, 2024

      Signify ottiene il riconoscimento di platino EcoVadis

    • Il sistema Interact di Signify ottiene la certificazione

      novembre 25, 2024

      Il sistema Interact di Signify ottiene la certificazione

    • Signify porta l’illuminazione LED a energia solare nel supermercato Conad di Cirò Marina

      novembre 25, 2024

      Signify porta l’illuminazione LED a energia solare nel supermercato Conad di Cirò Marina