Sii il primo! Ricevi le ultime notizie e gli aggiornamenti
Suggerimenti

    Il sistema Interact di Signify ottiene la certificazione DEKRA Cybersecurity 

    18 novembre 2024

    Il sistema per la gestione dell’illuminazione wireless basato su cloud Interact di Signify ottiene la certificazione DEKRA Cybersecurity

    • La certificazione DEKRA IEC 62443-3-3 è lo standard internazionale per le reti di comunicazione industriali e la sicurezza dei sistemi.

    Milano – Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nell'illuminazione, annuncia che il suo sistema per la gestione dell’illuminazione wireless basato su cloud Interact ha ottenuto la certificazione sulla sicurezza DEKRA IEC 62443-3-3. La certificazione garantisce che Interact è affidabile e sicuro contro le minacce alla sicurezza informatica in continua evoluzione, confermando la solidità del sistema e l’impegno costante di Signify per la sicurezza informatica.

    Signify è stata tra le prime aziende del settore illuminazione a certificare il suo processo di sviluppo secondo lo standard internazionale per la sicurezza dei sistemi di controllo industriale e della tecnologia operativa IEC 62443-4-1. Le soluzioni basate su cloud di Signify sono, inoltre, certificate ISO 27001, uno standard per la sicurezza delle informazioni riconosciuto a livello internazionale.

    Il sistema Interact, che include un insieme di apparecchi di illuminazione e dispositivi connessi in modalità wireless, è gestito e controllato centralmente attraverso un software basato su cloud chiamato Interact Building Manager. Grazie a Interact Building Manager è possibile gestire, monitorare e ottimizzare facilmente l'illuminazione, ottenendo ambienti di lavoro più vivibili e produttivi e il massimo del risparmio energetico.

    Nel mondo digitale interconnesso di oggi, è fondamentale che tutte le aziende instaurino un rapporto di fiducia con partner e clienti. Il conseguimento della certificazione DEKRA dimostra il nostro impegno per garantire il massimo livello di sicurezza informatica all'interno dei nostri sistemi di automazione e controllo.  
    Il riconoscimento da parte di terzi del rispetto degli standard di sicurezza stabiliti per la riservatezza, l'integrità e la funzionalità dei nostri sistemi è estremamente importante. Questa certificazione non solo dimostra la nostra conformità ai requisiti normativi e alle best practice del settore, ma rafforza anche la nostra costante attenzione e leadership nel campo della cybersecurity” 

     

    Gerg Nelson
    Executive Vice President - Systems & Services at Signify

    La certificazione IEC-62443-3-3 fa riferimento al modello di sicurezza dei sistemi di controllo automatizzati industriali (Industial Automated Control Systems – IACS) e viene rilasciata dopo aver superato una serie di test volti a valutare sette requisiti principali:
     

    • Controllo degli accessi – Solamente gli utenti autorizzati possono accedere al sistema
    • Controllo dell’utilizzo – Solamente le azioni autorizzate possono essere eseguite nel sistema
    • Integrità del Sistema – Il sistema e i suoi dati sono protetti da modifiche non autorizzate
    • Confidenzialità dei dati – I dati sensibili sono protetti da accessi non autorizzati e da divulgazione
    • Limitazione del traffico di dati - I dati possono essere scambiati solo tra componenti interne al sistema così da impedire l'accesso non autorizzato o la fuga di informazioni
    • Risposta tempestive alle minacce – Le minacce alla cybersecurity vengono rilevate e risolte in maniera tempestiva
    • Disponibilità dell’infrastruttura - Garantisce che l’infrastruttura di sistema continui a funzionare durate gli attacchi informatici e la loro risoluzione.

    La certificazione IEC è un riconoscimento di eccellenza in un panorama digitale in cui la sicurezza e la cybersecurity sono di fondamentale importanza.
    Alla certificazione IEC 62443-4-1 per il sistema Interact di Signify già rilasciata nel 2020 si aggiunge oggi la certificazione DEKRA, che dimostra come Signify si sottoponga a verifiche annuali da parte nostra, assicurando la conformità dei suoi sistemi agli standard internazionali. È davvero notevole che il sistema per il controllo dell’illuminazione wireless basato su cloud Interact di Signify abbia ottenuto la certificazione DEKRA IEC 62443-3-3. Il sistema è infatti tra i primi al mondo a soddisfare i requisiti particolarmente elevati di questo standard.”

     

    Bram Holtus

    CEO di DEKRA Certification B.V.

    Per maggiori informazioni:

    Signify – Italia

    Andrea Pierro, Mariana Pea

    andrea.pierro@signify.com; mariana.pea@signify.com

     

    Ufficio Stampa – Omnicom PR Group Italia

    Marta Casella, Arianna Zuena

    italy.signify@omnicomprgroup.com
    342 1540357

     

     

    Informazioni su Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nell'illuminazione per professionisti e consumatori, oltre che nell’Internet of Things. I nostri prodotti Philips, i sistemi e servizi di illuminazione connessa Interact, in grado di ricevere e comunicare dati, offrono soluzioni di valore che permettono di trasformare case, edifici e spazi urbani. Con vendite pari a 7,5 miliardi di euro nel 2022, circa 35.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Sin dalla sua IPO Signify è stata inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones per sei anni consecutivi ed è stata nominata azienda leader di settore nel 2017, 2018 e 2019. Per saperne di più su Signify: Newsroom, TwitterLinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.

     

    LUBIAM

    Ilaria Riva

    E-mail: relazioni.esterne@lubiam.it

    Meydan Bridge

    Più comunicati stampa

    • Risultati finanziari di Signify del 4° trimestre e totale anno 2024

      gennaio 24, 2025

      Risultati finanziari di Signify del 4° trimestre e totale anno 2024

    • Il nuovo brand Signify myCreation| Signify Company Website

      gennaio 20, 2025

      Il nuovo brand Signify myCreation| Signify Company Website

    • Signify ottiene il riconoscimento di platino EcoVadis

      dicembre 03, 2024

      Signify ottiene il riconoscimento di platino EcoVadis