ASL Napoli 2 Nord
Ospedale Santa Maria delle Grazie - Via Domitiana Località La Schiana - Pozzuoli (NA) - 80078
Il LiFi è una soluzione che in ambito sanitario può essere vantaggiosa tanto per i pazienti quanto per medici, infermieri e personale ospedaliero. È stata scelta dalla ASL Napoli 2 nord per gli Ospedali di Ischia, Procida e Pozzuoli ocn l'obiettivo di migliorare la qualità del sevizio sanitario. Grazie alla soluzione LiFi Geolocation è possibile erogare un servizio di navigazione per interni. Allo stesso tempo il LiFi Streaming è in grado di connettere gli ambienti ad internet, come fosse un Wi-Fi ma via luce. è importante ricordare che molte apparecchiature biomedicali utilizzate in sala operatoria, nelle terapie intensive ed in radiologia, non consentono l'utilizzo di radiofrequenze, dunque di un comune impianto WiFi. Da questo punto di vista il LiFi, emettendo un segnale che non sfrutta onde radio e non crea quindi interferenze, consente una comunicazione bidirezionale wireless che garantisce velocità, ampia larghezza di banda e densità di dati trasmessi in ottica di piena sosteniblità anche ambientale.