Un processo partecipativo ha portato alla creazione di un centro dinamico e vivace, coinvolgendo attivamente i cittadini. Grazie alla finitura dorata e all'uso della luce, l'edificio è diventato un attraente punto di incontro.
L'architettura della Citizen House è stata progettata per i suoi utenti, grazie all'uso dell'oro, della luce e, soprattutto, al coinvolgimento dei cittadini nella fase di definizione del concept. Durante il giorno, la facciata dorata risplende grazie alla luce naturale, mentre di notte è illuminata da faretti LED ad alta potenza da incasso realizzati con speciali apparecchi per illuminazione eW Graze QLX Powercore. La spettacolarità dell'esterno dorato è esaltata all'interno da un ampio spazio vuoto, il cui punto di interesse principale è una scalinata scultorea, nota come la Scala di Harry Potter. Questo elemento è il punto di riferimento per chiunque si muova all'interno della Citizen House. Gli architetti avevano ben chiaro in mente che l'edificio non era stato progettato per essere osservato dall'esterno, ma per essere utilizzato dall'interno.
Citizen House a Odense
Comune di Odense, Danimarca
Team
AI Architects Engineers, Henry Jensen A/S, Bravida, Claus Løgstrup, Signify Danmark