Il cambiamento climatico e la crisi energetica hanno raggiunto un importanza globale. L’illuminazione a efficienza energetica ha un ruolo chiave nelle iniziative di azione per il clima per le città, le imprese e i consumatori.
"Non c'è mai stata una necessità più urgente delle soluzioni efficienti che riducano la quantità di energia che consumiamo", afferma Maurice Loosschilder, Head of Sustainability di Signify. “Se vogliamo vivere in un mondo a zero emissioni di carbonio nel 2050, almeno la metà del cambiamento che dobbiamo apportare deriverà dalla riduzione del consumo energetico”.
Oltre il 75% delle emissioni di gas serra dell'UE provengono dalla produzione e dall'uso di energia. L’energia pulita è una necessità per raggiungere gli obiettivi climatici e migliorare la vita delle persone in tutto il mondo.
Le nostre soluzioni di illuminazione a energia solare sono efficienti dal punto di vista energetico e generano energia attraverso i raggi del sole, rendendo il loro utilizzo neutro in termini di emissioni di anidride carbonica. Inoltre, ci permettono di portare la luce in aree senza accesso alla rete.
2023: Top 5 IoT sustainability trends
With the banning of conventional fluorescent lighting and funding opportunities for infrastructure projects, 2023 is the year of LEDification and smart cities.
Closing the implementation gap
Despite the financial and ecological burden, outdated technology that pollutes our planet is still prominent. Energy efficient lighting is the best solution.
The time to act on energy efficiency is now
Connected LED lighting can help confront the energy, climate, and economic crises