BESbswy
BESbswy
BESbswy
Green Switch | Signify
Sii il primo! Ricevi le ultime notizie e gli aggiornamenti
Suggerimenti

    Green Switch

    Il momento per passare all'illuminazione LED è adesso

     

    L'adozione di un'illuminazione LED e connessa è uno dei modi più rapidi, efficaci e spesso trascurati per avvicinarsi agli obiettivi di sostenibilità.

    Un'opportunità enorme. Se le aziende e le città di tutto il mondo passassero all'illuminazione a LED, si eliminerebbero 420 milioni di tonnellate di emissioni globali di CO2 e si risparmierebbero 870 TWh di energia, sufficienti ad alimentare 380 milioni di famiglie per un anno.

    Finanziamenti, fondi e sussidi sono oggi accessibili in molte regioni del mondo a beneficio di comuni, aziende private e cittadini che desiderano ridurre la propria impronta energetica e le emissioni di anidride carbonica. Signify ha creato il programma Green Switch per aiutare le aziende, le pubbliche amministrazioni e gli individui a trarre vantaggio da queste iniziative.

     

    Contattaci

    Se tutti i punti luce tradizionali ancora in uso nel mondo venissero sostituiti con LED connessi, il risparmio annuale sarebbe incredibile:

    420 milioni di tonnellate


    di emissioni di CO2e

    870 TWh

     
    in consumo di energia elettrica

    €120 miliardi


    in costi di energia elettrica
    it_IT

    Calcola quanto puoi risparmiare con Green Switch

    Seleziona il settore che ti interessa.

    In base al settore scelto possiamo fornirti suggerimenti più accurati.

    Città
    Azienda
    Residenziale
    1 2 3 4

    Seleziona l’attività che ti interessa.

    In base all’attivtà scelta possiamo fornirti suggerimenti più accurati.

    Fornisci informazioni sull’impianto di illuminazione convenzionale da rinnovare

    Abbiamo inserito valori pre-impostati basati su valori medi nazionali, ma sei libero di cambiarli per adattarli al tuo impianto di illuminazione.

    unità

    Il valore inserito è ragionevolmente troppo basso o troppo alto per lo scopo dell'indicazione del risparmio.

    Si prega di compilare le informazioni richieste

    Ore

    Il valore inserito è ragionevolmente troppo basso o troppo alto per lo scopo dell'indicazione del risparmio.

    Si prega di compilare le informazioni richieste

    Watt

    Il valore inserito è ragionevolmente troppo basso o troppo alto per lo scopo dell'indicazione del risparmio.

    Si prega di compilare le informazioni richieste

    /kWh

    Il valore inserito è ragionevolmente troppo basso o troppo alto per lo scopo dell'indicazione del risparmio.

    Si prega di compilare le informazioni richieste

    kgCO2/kWh

    Il valore inserito è ragionevolmente troppo basso o troppo alto per lo scopo dell'indicazione del risparmio.

    Si prega di compilare le informazioni richieste

    Ecco quanto puoi risparmiare installando un sistema di illuminazione più efficiente

    Leggi qui per saperne di più su come abbiamo calcolato il risparmio.

    Elettricità consumata invece di

    Costo dell’energia invece di

    Anidride carbonica emessa invece di

    Luce connessa

    Quando viene selezionato "Sì", la stima considera il risparmio generato da una soluzione di illuminazione connessa, che è un sistema che utilizza la tecnologia Internet delle Cose (IoT) per collegare dispositivi di illuminazione LED a una rete: le luci possono essere controllate, monitorate e ottimizzate a distanza tramite un sistema di gestione. Le soluzioni di illuminazione connessa sono progettate per offrire una gamma di vantaggi, come il risparmio energetico, un'esperienza utente migliorata e una maggiore sicurezza.

    Altrimenti, quando viene selezionato "No", la stima considera il risparmio generato dalla soluzione di illuminazione LED standard.

    Contatta uno dei nostri esperti per maggiori informazioni.

    Green_Switch_Savings_Estimate_Report_31102023.pdf

    Ulteriori informazioni
    www.signify.com
    QR code

    Calcolo del risparmio | May 10 2025

    Ecco quanto puoi risparmiare installando un sistema di illuminazione più efficiente

    Passare a soluzioni di illuminazione a LED innovative e a sistemi di illuminazione connessi ti offre uno degli strumenti più semplici per risparmiare elettricità, costi energetici e ridurre le emissioni di anidride carbonica. Per aiutarti Signify ha un programma specifico chiamato Green Switch.

    Dichiarazione di non responsabilità

    Le informazioni contenute in questa proposta di stima sono solo a scopo illustrativo e i valori risultanti dal lavoro del programma di calcolo sono solo un'approssimazione. La stima si basa sugli input forniti e su alcune ipotesi indicate. Signify compie ogni sforzo per fornire dati aggiornati e accurati, tuttavia, a causa della natura informativa dei calcoli, Signify, nella misura consentita dalla legge applicabile, esclude la propria responsabilità per i risultati presentati in questo rapporto in termini di accuratezza e adeguatezza. Signify si riserva che i valori che costituiscono la base dei calcoli possano essere imprecisi a causa delle modifiche apportate ai prodotti e che possano anche dipendere dalle condizioni in cui questi prodotti vengono utilizzati o da altri fattori esterni che possono influire sulle loro prestazioni.

    Stima dei risparmi annuali

    Elettricità consumata invece di

    Costo dell’energia invece di

    Anidride carbonica emessa invece di

    Equivalente a

    Questa stima si basa sui dati forniti:

    Area di interesse

    Attività

    Ore lavorative (Ore)

    Potenza media (Watt)

    Sistema di illuminazione connesso

    Selezione Paese

    Numero di luci convenzionali (unità)

    Costi dell'elettricità ( /kWh)

    Intensità di carbonio (kgCO2/kWh)

    Ecco come ti aiutiamo a realizzare il Green Switch

    Consigliamo

    1. Consigliamo


    Ti aiutiamo a capire come l'illuminazione LED e connessa possono aiutare a raggiungere i tuoi obiettivi di sostenibilità
    Pianifichiamo

    2. Pianifichiamo


    Collaboriamo con voi per studiare i giusti prodotti, sistemi e servizi di illuminazione
    Attiviamo

    3. Attiviamo


     Ti guidiamo e ti supportiamo per ottenere un finanziamento per il tuo progetto di illuminazione
    Installiamo

    4. Installiamo


    Ti assistiamo nella configurazione della tua soluzione di illuminazione e nella misurazione dell'impatto sulla sostenibilità

    In breve


    Il passaggio all'illuminazione LED e LED connessa è uno dei modi più rapidi, efficaci e spesso sottovalutati per progredire verso gli obiettivi di sostenibilità. Scopri di più sul programma Green Switch e su come Signify può aiutarti.

     

    Scarica l'infografica

    Ecco come il Green Switch aiuta la tua città a diventare un esempio di sostenibilità

     

    In una città media, l’illuminazione rappresenta fino al 40% del consumo totale di elettricità.


    Negli spazi pubblici all'aperto e negli uffici, l’illuminazione LED, connessa e solare offrono uno dei modi più rapidi per ridurre il consumo di elettricità, i costi e le emissioni di carbonio, aiutando la città a diventare un esempio di sostenibilità.

     

    Green Switch per le città

    Il Green Switch può aiutare la tua azienda a diventare un modello di efficienza

     
    Il 30% delle società quotate nel mondo prevede nei propri piani misure di performance legate alla sostenibilità.

    In qualità di leader mondiale nel settore dell'illuminazione, Signify dispone di una profonda esperienza e di un'alta qualità di prodotti, sistemi e servizi professionali per aiutarti raggiungere i tuoi obiettivi di sostenibilità.
     

    Scopri cosa possiamo fare per te

    • 2023: Top 5 IoT sustainability trends

      2023: Top 5 IoT sustainability trends

      With the banning of conventional fluorescent lighting and funding opportunities for infrastructure projects, 2023 is the year of LEDification and smart cities.

    • Closing the implementation gap

      Closing the implementation gap

      Despite the financial and ecological burden, outdated technology that pollutes our planet is still prominent. Energy efficient lighting is the best solution.

    • The time to act on energy efficiency is now

      The time to act on energy efficiency is now

      Connected LED lighting can help confront the energy, climate, and economic crises

    Attiva ora il Green Switch

    Le stime di Signify si basano su numerose fonti, riferimenti e dati
    * Scopri di più sul nostro modello di calcolo  e sulle fonti
    Per maggiori dettagli sugli impegni e sui risultati di Signify, leggi la nostra relazione annuale e i documenti integrativi sulla sostenibilità