Sii il primo! Ricevi le ultime notizie e gli aggiornamenti
Suggerimenti

    Il Green Switch per le aziende

    Ecco cosa può fare il Green Switch per le aziende

     

    Il programma Green Switch di Signify è stato progettato per aiutare le aziende con attività di consulenza, verifica e individuazione di opportunità di finanziamento per soluzioni di illuminazione avanzate che rendano l'illuminazione professionale più efficiente dal punto di vista energetico e gli edifici nuovi ed esistenti a prova di futuro.

     

    I nostri esperti di sistemi mettono a disposizione la loro esperienza necessaria per coordinare l'installazione, il commissioning e il funzionamento di sistemi di illuminazione LED connessi progettati specificamente per ambienti professionali. Negli ultimi tre anni, abbiamo aiutato oltre 13.000 aziende in tutto il mondo a rinnovare i propri sistemi di illuminazione con più di 56.000 progetti.

    Raggiungi i tuoi obiettivi con il Green Switch

     

    Il patrimonio edilizio mondiale è uno dei principali fattori che contribuisce al cambiamento climatico, gli edifici stessi* sono responsabili per il 39% di tutte le emissioni di CO2 legate all'energia. In quanto tale, queste aree rappresentano anche una delle maggiori opportunità per piegare la curva delle emissioni verso lo zero.

     

    Il passaggio dall'illuminazione convenzionale all'illuminazione LED è un modo rapido ed efficace per consentire alle aziende di raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità. Ad esempio, l'illuminazione rappresenta *circa il 40% dell'utilizzo di  elettricità nei magazzini non climatizzati e circa il *17% del consumo totale di energia negli uffici. L’illuminazione LED connessa può ridurre questi consumi fino all’80% rispetto all’illuminazione convenzionale.

    Il momento di agire in modo efficace è adesso

     

    Infatti, molte aziende stanno cominciando a ritenere che sia giunto il momento di intraprendere azioni efficaci. A livello globale, *il 30% delle società quotate in borsa  ha nei propri piani obiettivi legati alla sostenibilità e *il 73% dei dirigenti ha affermato che diventare una "azienda veramente sostenibile e responsabile" è una priorità assoluta per la propria organizzazione per i prossimi tre anni. Inoltre, le aziende stanno realmente investendo denaro per risolvere il problema in modo attivo: gli investimenti sostenibili sono cresciuti per  *23 trilioni di dollari a livello globale  negli ultimi due anni, circa un quarto di tutte le risorse gestite professionalmente.

     

    Diventare sostenibili può anche migliorare la reputazione aziendale e valorizzare un brand. I sondaggi indicano che il 66% dei consumatori prevede di effettuare acquisti più sostenibili nei prossimi sei mesi, mentre il 74% ritiene che le pratiche e i valori aziendali etici siano un motivo importante per scegliere un brand. Non solo, le aziende sostenibili nel primo quartile registrano un *margine EBITDA medio superiore del 21%.

    Scopri di piùMeno informazioni

    Quanto si può risparmiare ogni anno con il Green Switch?

    Per un impianto di produzione di 100.000 m2 :

     

    • 0,8 milioni di euro per i costi energetici
    • 2,4 GWh di consumi elettrici
    • 627 tonnellate di CO2

     

    Con l’energia elettrica risparmiata, sarebbe possibile:

     

    • Produrre 54.000 paia di jeans 
    • Produrre 371 tonnellate di carta riciclata
    Per un centro logistico di 40.000 m2 :
     
    • 0,3 milioni di euro per i costi energetici
    • 1 GWh di consumo energetico
    • 250 tonnellate di CO2

     

    Con l’energia elettrica risparmiata, sarebbe possibile:

     

    • Ricaricare 433 furgoni elettrici 
    • Alimentare 114 carrelli elevatori elettrici 
    Per una torre per uffici di 15 piani con una superficie di 50.000 m2:

     

    • 0,6 milioni di euro per i costi energetici
    • 1,7 GWh di consumo energetico
    • 450 tonnellate di CO2

     

    Con l’energia elettrica risparmiata, potresti:

     

    • Alimentare il 50% del sistema di riscaldamento e condizionamento della torre
    • Gestire 536 distributori automatici refrigerati

     

     

    Fondi e opportunità di finanziamento

     

    I governi di tutto il mondo hanno messo in campo finanziamenti per aiutare le autorità locali a raggiungere i loro obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica attraverso programmi come il *Green Deal dell'UE, *l'Inflation Reduction Act e *l'Infrastructure Investment and Jobs Act degli USA e *il nuovo piano per le infrastrutture della Cina.

     

    Ulteriori finanziamenti potrebbero essere disponibili anche attraverso iniziative di finanza con accordi tra pubblico-privati. Signify offre *Light-as-a-Service (LaaS), che può contribuire a stimolare il rinnovamento rimuovendo le barriere agli investimenti iniziali.

     

    Contatta un esperto Signify per saperne di più

    Connettività efficiente: la chiave per la riduzione delle emissioni del settore dell’edilizia

     

    Per contrastare il cambiamento climatico, dobbiamo rinnovare i nostri edifici, e le ristrutturazioni che danno priorità alla sostenibilità possono fare un’enorme differenza. Scegliendo sistemi HVAC a efficienza energetica, illuminazione LED connessa e materiali a basse emissioni di anidride carbonica, possiamo creare aree che, non solo fanno risparmiare denaro, ma possono contribuire a costruire città più sostenibili. 

     

     

    Scarica il nostro whitepaper

     

     

    Ascolta la versione audio

    Toby Morgan
    In un'intervista con Signify, Toby Morgan del Climate Group discute le tendenze nella decarbonizzazione degli edifici.

    La sostenibilità per le industrie

     

    Per l’industria, ogni passo verso una strategia di sostenibilità apre opportunità per la transizione da un’economia lineare a un’economia circolare. Scegliere di passare all’illuminazione LED connessa è un ottimo punto di partenza. Perché l'efficienza energetica, la riduzione dei costi di capitale, i servizi appaltati e l'aiuto nella progettazione dell'illuminazione possono garantire risparmi nel primo anno. Scopri di più nel nostro whitepaper, creato in collaborazione con il Climate Group.

     

    Scarica il nostro whitepaper

     

    Ascolta la versione audio

    Scopri cosa può fare Signify per le aziende

    • 2023: Top 5 IoT sustainability trends

      2023: Top 5 IoT sustainability trends

      With the banning of conventional fluorescent lighting and funding opportunities for infrastructure projects, 2023 is the year of LEDification and smart cities.

    • Closing the implementation gap

      Closing the implementation gap

      Despite the financial and ecological burden, outdated technology that pollutes our planet is still prominent. Energy efficient lighting is the best solution.

    • The time to act on energy efficiency is now

      The time to act on energy efficiency is now

      Connected LED lighting can help confront the energy, climate, and economic crises

    Contatta un esperto Signify

    Le stime di Signify si basano su numerose fonti, riferimenti e dati
    * Scopri di più sul nostro modello di calcolo  e sulle fonti
    Per maggiori dettagli sugli impegni e sui risultati di Signify, leggi la nostra relazione annuale e i documenti integrativi sulla sostenibilità