Sii il primo! Ricevi le ultime notizie e gli aggiornamenti
Suggerimenti

    Il Green Switch per le città

    Ecco cosa può fare il Green Switch per la tua città

     

    Il programma Green Switch di Signify è stato progettato per aiutare le amministrazioni locali con la consulenza, la verifica e l'individuazione di opportunità di finanziamento e di fondi per un' illuminazione pubblica più efficiente dal punto di vista energetico e sostenibile.

     

    I nostri esperti mettono a disposizione la loro conoscenza ed esperienza necessarie per coordinare l'installazione, il commissioning e il funzionamento di sistemi di illuminazione LED connessi, progettati specificamente per le città. Dal 2020, Signify ha completato oltre 37.000 progetti in tutto il mondo, aiutando più di 10.000 pubbliche amministrazioni locali a convertire i propri impianti di illuminazione dalle luci tradizionali ai sistemi LED connessi.

    Raggiungi i tuoi obiettivi con il Green Switch

     

    Le pubbliche amministrazioni sono in prima linea nell’azione per il clima. Le città usano *circa il 78% dell’energia mondiale, che rappresenta oltre il 60% delle emissioni di gas serra. L'illuminazione rappresenta *circa il 17% del consumo energetico nelle scuole *e il 16% dei costi energetici degli ospedali.

     

    Ad esempio, la sola illuminazione stradale può utilizzare *fino al 40% del budget per l'elettricità di un comune, ma l'illuminazione pubblica non riguarda solo gli spazi esterni. Gli spazi interni sono altrettanto importanti, in quanto gli edifici pubblici rappresentano una parte cruciale delle attuali iniziative di decarbonizzazione.

    Iniziative di decarbonizzazione in tutto il mondo

     

    Nell’UE, ad esempio, la nuova *Direttiva sull’efficienza energetica  cerca di rendere tutti i nuovi edifici pubblici a emissioni zero entro il 2027. La Commissione Europea ha inoltre introdotto un obiettivo giuridicamente vincolante di riduzione del consumo energetico annuo pari all’1,9% per l’intero settore pubblico e ha esteso l’obbligo annuale di ristrutturazione degli edifici a tutti i livelli della pubblica amministrazione.

     

    Ad esempio, negli USA, la *detrazione fiscale 179D  di 5 dollari per piede quadrato è applicabile alle proprietà delle amministrazioni federali, statali o locali per l'installazione di sistemi qualificati, tra cui gli impianti di illuminazione.

     

    Nei prossimi decenni, i piani di sviluppo economico delle città dovranno allinearsi con una visione sociale e ambientale condivisa e sfruttare tutte le possibilità per ridurre il consumo di energia. Il progamma Green Switch, con il passaggio dall’illuminazione convenzionale all’illuminazione LED connessa, dovrebbe far parte di questa visione.

    Quanto si può risparmiare ogni anno con il Green Switch?

    Per una città di 200.000 abitanti

     

    • 13 GWh di illuminazione pubblica esterna
    • 23 GWh nell'illuminazione degli edifici pubblici
    • 8,3 tCO2
    Per una città di 1,5 milioni di abitanti
     
    • 80 GWh di illuminazione pubblica esterna
    • 140 GWh nell'illuminazione degli edifici pubblici
    • 51 tCO2
    Per una città con 6.000 lampioni tradizionali
     
    • 1,7 GWh passando ai LED ad alta potenza
    • 3,4 GWh passando ai LED ad alta potenza connessi

    Fondi e opportunità di finanziamento

     

    I governi di tutto il mondo hanno messo in campo finanziamenti per aiutare le amministrazioni locali a raggiungere i loro obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica attraverso programmi come il *Green Deal dell'UE, *l'Inflation Reduction Act e *l'Infrastructure Investment and Jobs Act degli USA e *il nuovo piano per le infrastrutture della Cina.

     

    Ulteriori finanziamenti potrebbero essere disponibili anche attraverso iniziative di finanzamenti tra pubblico-privati. Signify offre *Light-as-a-Service (LaaS), che può contribuire a stimolare il rinnovamento rimuovendo le barriere dagli investimenti iniziali.

     

    Contatta un esperto Signify per saperne di più

    Costruire città sostenibili

     

    Nelle città, gli edifici, le strade, i parchi, le strutture sanitarie e le strutture sportive offrono un ampio margine di manovra a favore della decarbonizzazione. L’illuminazione LED connessa è un pilastro fondamentale della struttura delle nuove città intelligenti, apporta vantaggi in termini di sostenibilità ed efficienza energetica, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e contrastare il cambiamento climatico. Scopri come creare una città sostenibile in questo whitepaper di Smart Cities World

     

    Scarica il whitepaper SCW

     

    Ascolta la versione audio

     

    Per saperne di più, segui il recente webinar in cui Harry Verhaar di Signify e Stephen Richardson del World Green Building Council hanno discusso con Smart Cities World di tecnologie e politiche per accelerare la riduzione dell'anidride carbonica delle aree antropizzate

     

    Guarda il webinar

    Scopri cosa può fare Signify per la tua città

    • Bratislava smart lighting

      Bratislava smart lighting

      New advanced LED street lighting technology from Signify will significantly reduce Bratislava's carbon footprint by 672 tons of CO2 per year.

    • Düsseldorf smart lighting

      Düsseldorf smart lighting

      3,000 public light points have been added to the Interact system as part of Düsseldorf's push to become climate-neutral by 2035 and develop into a smart city.

    Contatta un esperto Signify

    Le stime di Signify si basano su numerose fonti, riferimenti e dati
    * Scopri di più sul nostro modello di calcolo  e sulle fonti
    Per maggiori dettagli sugli impegni e sui risultati di Signify, leggi la nostra relazione annuale e i documenti integrativi sulla sostenibilità