さまざまな野菜の品質と収穫量を高める「ライト レシピ」から Li-Fi を介した高速インターネット接続を可能にする照明まで、画期的なイノベーションをお客様に提供することに日々取り組んでいます。しかしながら、当社だけで行っているのではありません。当社の「オープン イノベーション」ポリシーでは、世界の一流大学や機関、そしてスタートアップのいくつかと提携することを想定しています。
2018 年、Signify は通常のオフィス照明器具を LiFi 対応にした初のグローバル照明会社になりました。当社の革新的技術は、光波⇒光を利用して高速で安定したブロードバンド接続を提供します。WiFi が使用できない地域や、ワイヤレス接続ができないもしくは不十分な地域に最適です。
LiFi ページへ
照明は人が生活するすべての空間に存在しています。Interactは、LED照明とそこに組み込まれたセンサー、IoTデバイスといった IoT対応の照明システムを活用し、各種データを収集・分析し、照明の領域を超えた新たな価値を提供します。
interact-lighting.com で詳細を見る
2014 年には、可視光を利用して位置を伝送する照明器具を使用する屋内測位システムを発売しました。これにより小売業者は位置情報サービスを提供して、販売を促進や顧客ロイヤルティを高めることが可能になります。
当社の園芸用照明専門家は、特定の植物や野菜に特有の要件に合わせた特別な「ライト レシピ」を作成しました。これにより栽培業者は、運用コストを節約しながら品質、味、および収穫量を高めることができます。
2012 年、世界をリードする家庭用スマート照明システムである Philips Hue を販売しました。これは、すべての主要スマート ホーム プラットフォームと 750 以上のアプリと連動する製品のエコシステムに成長しました。Hue を使うと、自然に目覚める、やる気を出す、くつろぐことができます。音楽やゲーム、映画と照明をシンクロさせるといった新しい体験を創造することができます。
Philips-Hue.com で詳細を見る
2011 年には、L-Prize を獲得しました。これは、消費電力が 10W 未満の 60W 相当の電球を開発する 1000 万ドルの賞金がかかった大会でした。当社の受賞歴のある LED 電球は、LED 照明の革命に影響を与えました。