注意事項

    フィリップス、ダイクロハロゲンランプ代替のローボルトLEDランプ新製品「MASTER LEDspot LV MR16 Dim」7W、6.5Wタイプ全24品番を8月上旬より発売開始


    さらにトランスとの互換性が向上、業界最高レベルの発光効率を実現*1

    7月 23, 2013

     株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン(本社: 東京都港区、代表取締役社長:
    ダニー・リスバーグ、以下 フィリップス)は、ダイクロハロゲンランプ置き換えのローボルト(12V)タイプのLEDランプ「MASTER LEDspot LV MR16 Dim(マスターLEDスポット LV エムアール16ディム)」を発表し、ローボルトダイクロハロゲン50W相当代替の7Wタイプと、35W相当代替の6.5Wタイプの2タイプ全24品番を8月上旬より発売します。

     

     「MASTER LEDspot LV MR16 Dim」は、ランプ交換のみで既存の照明器具にお使いいただける、ダイクロハロゲンランプ置き換えのLEDランプです。

     

     通常、既存の光源からLEDランプへ交換する際は、電気特性の違いにより、照明器具の安定器を交換しなければならない場合が多くありました。
     フィリップスの「MASTER LEDspot」シリーズは、かねてより安定器との互換性の高さで評価をいただき、多くの百貨店や店舗、施設に採用されてきましたが、「MASTER LEDspot LV MR16 Dim」は、ドライバーの改良により、さらに安定器との互換性が高まりました*2。また、従来製品に内蔵されていた放熱ファンを取り除いたことにより、埃や汚れが溜まりにくく、静音性も高まりました。これによって、高級マンションのロビーや廊下、博物館や図書館、ホテルの客室など、より多くの用途にお使いいただけます。

     

     「MASTER LEDspot LV MR16 Dim」は、従来のハロゲンランプと比較して最大約80%の省エネが可能で*3、業界最高レベルの発光効率を実現しました*1。さらに40,000時間の長寿命でメンテナンスコストも低減します。また、演色性(色の見え方)は業界最高水準*4のRa80で、店舗や施設で快適にLEDランプをお使いいただけます。

     

    「MASTER LEDspot LV MR16 Dim(マスターLEDスポット LV エムアール16ディム)」

     

    *12013年フィリップス社調べ。*2当社従来製品比。
    *32013年フィリップス社調べ。フィリップス海外品のローボルトダイクロハロゲンランプとの比較。
    *42013年フィリップス社調べ。

     

     

    「MASTER LEDspot LV MR16 Dim(マスターLEDスポット LV エムアール16ディム)」
    MR16形ローボルトダイクロハロゲン50W相当代替 7Wタイプ 製品仕様

     

    7W ビーム角24°タイプ

     

     

    7W ビーム角36°タイプ

     

     

    *1型式はGU5.3タイプで記載。EZ10タイプの場合、以下の様な表記となります。
    例:MASTER LED 7-50W EZ10 2700K 12V MR16 24D Dim
    *2平均寿命は光束維持率70%を定義

     

     

    「MASTER LEDspot LV MR16 Dim(マスターLEDスポット LV エムアール16ディム)」
    MR16形ローボルトダイクロハロゲン35W相当代替 6.5Wタイプ 製品仕様

     

    6.5W ビーム角 24°タイプ

     

    6.5W ビーム角 36°タイプ

     

    *1型式はGU5.3タイプで記載。EZ10タイプの場合、以下の様な表記となります。
    例:MASTER LED 6.5-35W EZ10 2700K 12V MR16 24D Dim
    *2平均寿命は光束維持率70%を定義

    日本におけるフィリップスについて

    株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパンは、1953年に日本電子開発株式会社としてフィリップス製品の日本市場への輸入を開始し、いくつかの企業統合や社名変更等を経て2005年に社名を株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパンに変更しました。現在は、ヘルスケア、ライティング、コンシューマーライフスタイル等の事業部から構成されています。2008年には、呼吸器、睡眠治療器などを扱うフジ・レスピロニクス株式会社を傘下に入れ、同社は2010年に社名をフィリップス・レスピロニクス合同会社としました。株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパンは、フィリップス・レスピロニクス合同会社と合わせて約1,700名の従業員を擁し、全国約80ヵ所に事業所を展開しています。株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパンの詳細につきましてはホームページをご覧ください。(http://www.philips.co.jp

    .

    ロイヤル フィリップスについて

    ロイヤル フィリップス(NYSE:PHG, AEX:PHI)は、人々の生活の向上を目指して常に革新的であり続け、ヘルスケア、コンシューマーライフスタイル、ライティング分野において健やかで満ち足りた暮らしを提供する企業です。本社はオランダで、2012年の売上は248億ユーロ、世界100ヵ国以上に約115,000人の従業員を擁しています。循環器疾患ケアや急性期疾患の診断治療とホームヘルスケア、省エネ照明ソリューション、新たな照明アプリケーション、および男性用シェーバーやグルーミング、オーラルヘルスケアにおいてリーダーシップを発揮しています。ニュースリリースについてはホームページをご覧ください。

    製品に関するお問い合わせ

    株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン 
    ライティング事業部 ゼネラルライティング
    TEL: 03-3740-5156 (http://www.philips.co.jp/lighting/)

    .

    報道関係および企業に関するお問い合わせ

    株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン 広報部 代表 TEL: 03-3740-3608

    .