株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン(本社: 東京都港区、代表取締役社長:ダニー・リスバーグ、以下 フィリップス)は、従来の直管形蛍光灯に置き換えて使用できる直管形LEDラン「MASTER LEDtube(マスターLEDチューブ、以下MASTER LEDtube)」の2100 lmタイプおよび1050 lmタイプを本格販売します。
「MASTER LEDtube」は、既存の直管形蛍光灯に置き換えられるG13口金タイプの直管形LEDランプです。2100 lmタイプは、当社従来製品と比較して約27%明るくなり、オフィスや施設だけでなく、倉庫や工場等の高天井でもお使いいただけるようになりました。また、演色性(色の見え方)は業界最高レベルのRa85*1を実現し、優れた色の再現性で店舗等でも快適にお使いいただけます。さらに、従来の蛍光灯の約4倍*2にあたる50,000時間の長寿命と約50%の省エネにより*2、ランニングコストだけでなく、メンテナンスコストも軽減します。
製品ラインナップは、蛍光灯40W長さ相当の1200mm・2100 lmタイプに加え、新たに住宅向けの580mm・1050 lmタイプも加わりました。ランプ交換工事の手間と費用を抑えながら、用途に応じて簡単に直管形LEDランプをお使いいただけます。
*1 2012年当社調べ
*2 当社試算値、従来蛍光灯T8との比較(器具電力ロスを10%加味して試算)
1. 50,000時間の長寿命
従来の蛍光灯の約4倍*1にあたる50,000時間の長寿命で、メンテナンスコストを削減します。
2. 約50%の消費電力を削減
従来の直管形蛍光灯と比較して約50%の省エネが可能*1です。
3. ランプ口金はG13タイプで交換コストを低減
既存、既設の直管形蛍光灯と同じ口金規格のため、ランプ交換工事の手間を最小限にしてリニューアルが可能です。
4. 電源内蔵タイプ
ランプ本体に電源を内蔵しているため、別置きのLED専用電源を用意・設置する必要がありません。ラインボルトに直結させるシンプルな配線のため、手間とコストを抑えられます。
5. 片側給電で感電を防止
ランプ交換時に万が一両端の口金に触れても通電しない構造で、安全にお使いいただけます。
6. こだわりの光質
色の再現性を示す「演色性」において、業界最高レベルのRa85*2を実現しました。さらに、乳白ポリカーボネートの拡散カバーにより、不快なグレアやLED特有の粒々感のない、均質な光を提供します。
*1当社試算値、従来蛍光灯T8との比較(器具電力ロスを10%加味して試算)
*22012年当社調べ
※本製品の取扱説明書につきましては、こちらからご覧ください。
※本製品の配線時の注意事項につきましては、こちらからご覧ください。