今回発表となる3製品は、インテリア使用に特化したLED照明で価格を抑えたエントリーモデルとなります。本製品をラインナップに追加することで、明かりによる生活空間への彩りを演出します。
「ヒュー ゴー」は、バッテリー内蔵型で好きな場所に持ち運びが可能なポータブルスマートLED照明です。これまでの「Philips Hue」シリーズは、ブリッジ*1を介した操作でのみ色が調整できましたが、本製品は本体のボタン操作で7つのプリセットシーンに加え、好みの色を設定できる機能が加わりました。また、満充電で約3時間の使用ができるため、部屋の中はもちろん、アウトドアなど屋内外を問わず様々な場所へ持ち運びができ、光による演出を楽しめます。
「ライトリボンプラス」は、33cm毎にカットして使用することができる長さ2mのリボン状のLED照明です。裏面がテープになっているため、ソファーの下やテレビの裏、カーテンレールなど、様々な場所に自由に貼り付けて光による空間演出を楽しめます。また、延長用の「ライトリボンプラス エクステンション」を組み合わせることで1mずつ最大10mまで延長ができ、これまでよりも長い範囲を1本のライトリボンで装飾することができます。さらに従来製品の10倍以上となる1,600lmの明るさで*2、空間を鮮やかに照らします。
*1 ランプとスマートフォン等のデバイス間の信号を橋渡しする機器。
*2 色温度4,200Kの場合。
■ 「Hue Go」製品特長
バッテリー内蔵型で好きな場所に持ち運びが可能なスマートLED照明
「ヒュー ゴー」は、バッテリー内蔵型で好きな場所に持ち運びが可能なポータブルスマートLED照明です。満充電で約3時間の使用ができるため、部屋の中はもちろん、アウトドアなど屋内外を問わず様々な場所へ持ち運びができます。
本体操作で好みのシーン設定が可能
これまでのHueと異なり、ブリッジを介さずに本体のボタン操作でシーンの変更が可能です。ろうそくの灯りをイメージした「キャンドル」をはじめ、7つのプリセットシーンのほか、内蔵のグラデーションカラーの中からお好みの色をセレクトすることができます。
■ 「ライトリボン プラス」、「ライトリボン プラス エクステンション」製品特長
自由に貼り付けられるリボン状のLED照明
「ライトリボンプラス」は、長さ2mのリボン状のLED照明で、裏面がテープになっているため、ソファーやテーブルの下、テレビの裏やカーテンレールなど、様々な場所に貼り付けて使用できます。長さ調節のため33cm毎にカットして使用することもできます。
最大10mまで延長が可能
「ライトリボン プラス」に、「ライトリボン プラス エクステンション」を組み合わせることで、1mずつ最大10mまで延長ができます。これまでよりも長い範囲を1本のライトリボンで照らします。
1,600lmの明るさ
ライトリボンプラスは、従来製品の10倍以上となる1,600lmの明るさで*1、空間を鮮やかに照らします。
■ Philips Hueシリーズ共通の製品特長
*1 色温度4,200Kの場合。
*2 iOS9.0 以上を搭載したデバイスに対応。
*3 「Apple HomeKit」「Siri」は、米国およびその他の国々におけるApple Inc.の商標または登録商標です。
*4 iOS 8.0 以上、またはAndroid 2.3 以上を搭載したデバイスに対応。
*1 色温度4,200Kの場合。
*2 iOS9.0 以上を搭載したデバイスに対応。
*3 「Apple HomeKit」「Siri」は、米国およびその他の国々におけるApple Inc.の商標または登録商標です。
*4 iOS 8.0 以上、またはAndroid 2.3 以上を搭載したデバイスに対応。
フィリップス ライティング(ユーロネクスト アムステルダム:LIGHT)は、照明製品、システム&サービスの最大手企業として、生活向上につながる新たなビジネス価値や豊かな照明環境を“革新”として提供してきました。また、プロフェッショナル照明、一般照明分野において、IoT(Internet of Things:モノのインターネット)を家庭やビル施設、都市へとその範囲を拡大させ、業界をリードしています。
2015年の売上は75億ユーロ、世界70ヶ国に渡り36,000人の従業員を擁しています。フィリップス ライティングのニュースリリースについてはホームページをご覧ください。