※この報道用資料は、2017年2月1日オーストラリアで発表されたプレスインフォメーションの抄訳版です。
オーストラリア、パース - 照明の世界的リーダーであるフィリップス ライティングは本日、同種施設では最大規模の LED スタジアム照明システムをオーストラリアの最新スポーツ施設「パース スタジアム」に導入することを発表しました。 南半球でもトップレベルの多目的施設を目指す同スタジアムでは、LED 照明が使用される予定です。
西オーストラリア政府が進めている「観客ファースト」計画の一環として、同スタジアムでは、この種のプロジェクトに多くの実績を持つフィリップス ライティングの照明デザインに期待を寄せています。 この大規模な LED スタジアム照明システムは、制御プラットフォームから操作可能な 15,000 個以上の LED 照明器具で構成されます。 各種イベントに合わせて照明を柔軟に制御することで、観客収容数 6 万人のスタジアム全体を臨場感あふれる照明で包み込むことができます。
柔軟性に優れたこの照明システムは、地元のフットボール チームやクリケット チームから、世界的アーティストのロック コンサートまで、多くのファンがさまざまなイベントを楽しむ多目的アリーナに最適です。 音楽と照明が連動するよう事前にプログラミングしておけば、試合前に魅力的なライトショーを演出できます。 さらに、フィリップス ライティングの LED 投光器は、スポーツ照明のハイビジョンテレビ放映基準に適合しています。
同スタジアムの建設を担当する Multiplex のリージョナル ディレクター Chris Palandri 氏は、「パース スタジアムを西オーストラリアだけでなく、南半球全体でトップレベルの多目的施設にするという計画を実現するには、LEDスタジアム照明が欠かせない」と言います。「オーストラリアンフットボール、クリケット、ロックコンサート、あるいはまったく別のイベントで、観客を魅了するドラマチックなシーンを演出するにはこの照明システムが不可欠です。パース・スタジアムは、この地域全体のランドマークになることでしょう」
このスタジアムでは、フィリップス ArenaExperience(アリーナ エクスペリエンス) が重要な役割を果たします。 中心となるのは、フィリップス ArenaVision LED(アリーナ ビジョンLED)ピッチ照明システム。これは LED投光器と制御パネルで構成されます。このシステムを外部の照明コンソールと連携させることで、他の種類のライトショーやイベントにも対応できます。 同スタジアムのファサードと屋根はPhilips Colour Kinetics 建造物用LED照明でライトアップされ、制御の容易なLEDポイントが接続されます。
屋根は大型キャンバスとなり、接続された照明ポイントが織りなすパターンとイメージで壮大なライトショーを演出できます。スタジアム内部の事務所とホスピタリティ・エリアでも、フィリップス ライティング のLED照明が使用されます。
フィリップス ライティング ANZ のゼネラル マネージャー David Gardner は次のように話します。「完成すれば、フィリップス ライティングが手掛ける世界最大規模のLEDスタジアム プロジェクトとなり、この機材タイプでは世界最大の LED 多目的スタジアム照明になります。 この大規模なプロジェクトは、オーストラリア人がスポーツやイベントをいかに愛しているかを物語っています。 私たちフィリップス ライティングは、この世界クラスのLEDスタジアム照明システムを建設会社Multiplexと共に導入し、多くのファンに楽しみを提供できることを誇りに感じています」
パース スタジアムは、オーストラリアン フットボール、クリケット、ラグビー ユニオンやラグビー リーグ、サッカー、娯楽イベントなど、さまざまな目的で利用されます。オープンは2018 年のオーストラリアンフットボールのシーズン開始時期の予定です。 施設内には鉄道の駅やバスの停留所が設けられ、スワン川を渡って施設と市内を往来するための歩道橋も設置されます。
パース・スタジアム ホームページ