Juni 2022
Leven met Covid dankzij betere ventilatie én UV-C
Covid-19 is een blijvertje, zoveel is duidelijk. Nu er nauwelijks nog maatregelen van toepassing zijn, weinig besmettingen en minder druk op de zorg, zouden we bijna vergeten dat er weer een volgende winter aankomt met mogelijk nieuwe virusvarianten. Om een heropleving van het virus onder controle te krijgen moeten we, naast ventileren, ook technologieën inzetten die ons beter beschermen tegen bestaande en nieuwe virusvarianten.
Ventilatie alleen is niet genoeg
Sinds de coronapandemie zijn we ons meer dan ooit bewust van het belang van een goede luchtkwaliteit. Ventileren is nodig, maar vaak niet voldoende om ziekteverwekkers buiten de deur te houden. Dat heeft de pandemie ons de voorbije twee jaar pijnlijk duidelijk gemaakt. Alleen luchtverversing met buitenlucht volstaat vaak niet of is heel duur, niet comfortabel en in het kader van de huidige energieprijzen en klimaatverandering onverantwoord. Voor een kosteneffectieve en gezonde ventilatie hebben we duidelijk nieuwe technologische oplossingen nodig, en dat is waar UV-C om de hoek komt kijken.
De luchtverversingsratio per uur geeft aan hoe vaak per uur de lucht in een binnenruimte moet worden vervangen voor goede ventilatie. Voor kantoren en scholen is dit 20 keer per uur. Standaard HVAC-apparatuur behaalt doorgaans maar 2 luchtverversingen per uur, wat ver onder de aanbevolen hoeveelheid valt. Bovendien kunnen standaard HVAC-apparaten oncomfortabel en duur zijn, en er is heel veel energie nodig om de luchtverversingsratio naar 20 te krijgen. UV-C upper air desinfectiearmaturen hebben deze beperkingen niet: ze desinfecteren de lucht en leveren de benodigde luchtverversingen per uur op een stille, comfortabele en energie-efficiënte manier.
Wat is UV-C?
Ultraviolet-C is licht dat het DNA en RNA van micro-organismen afbreekt, inclusief dat van virussen en bacteriën, waardoor ze effectief onschadelijk worden gemaakt. De technologie is een bewezen methode om lucht te desinfecteren, en wordt al decennialang met succes gebruikt om uitbraken zoals mazelen of tuberculose onder controle te krijgen. Maar de ware kracht van deze technologie wordt nu pas echt duidelijk.
NEIDL (National Emerging Infectious Diseases Laboratories) van Boston Universiteit en Innovative Bioanalysis hebben in 2020 onderzoek verricht naar UV-C. In de tests inactiveerden de UV-C-lichtbronnen bij een blootstellingstijd van 6 seconden 99% van het SARS-CoV-2-virus op een oppervlak1 en binnen 10 minuten 99,99% in de lucht van een kamer. Na 20 minuten was het virus niet meer aantoonbaar in de lucht2
Zorgeloos naar het theater
In alle publieke sectoren heeft het belang van schone lucht door de coronapandemie een enorme toevlucht genomen. Koninklijk Theater Carré in Amsterdam en theater De Ruchte in Someren moesten tijdens de lockdown ook noodgedwongen op zoek naar een duurzame oplossing om voor bezoekers, artiesten en medewerkers een veilig en gezond theaterbezoek mogelijk te maken. In het Koninklijk Theater Carré desinfecteren 75 Philips UV-C Upper Air armaturen de foyer, kleedkamers en kantoren van het gebouw, terwijl theater De Ruchte hun bestaande installatie nog verder uitbreidt met 20 armaturen.
“Naast andere maatregelen minimaliseren deze UV-C armaturen het risico op infectie voor onze gasten, artiesten en collega’s,” zegt Thomas Groen, manager verkoop en partnerschappen bij Koninklijk Theater Carré. Tim Rijper, general manager Theater de Ruchte vult aan: “Virussen zullen in onze samenleving een rol blijven spelen. UV-C verlichting biedt een waardevolle bijdrage om ze onschadelijk te maken.”
Er zijn voldoende wetenschappelijke studies en praktijkonderzoeken die de effectiviteit van UV-C technologie als doeltreffende luchtdesinfectieoplossing onderschrijven, zonder warmteverlies, hoge energie- of infrastructurele kosten. In het ‘nieuwe normaal’ moet UV-C dus ook grootschalig tegen COVID-19of andere virussen kunnen worden ingezet om een nieuwe besmettingsgolf en torenhoge energiekosten in het winterseizoen te voorkomen. Waar wachten we nog op?
1 Storm, N., McKay, L., Downs, S., Johnson, R., Birru, D., De Samber, M., Willaert, W., Cennini, G., & Griffiths, A.
(2020, 30 december). Rapid and complete inactivation of SARS-CoV-2 by ultraviolet-C irradiation. Scientific Reports. https://www.nature.com/articles/s41598-020-79600-8. De UV-C straling gebruikt bij deze studie was 0,849 mW/cm2.
2 Volgens de resultaten van een laboratoriumtest uitgevoerd door Innovative Bioanalysis, een CAP, CLIA, AABB gecertificeerd referentielaboratorium voor veiligheid, in een ruimte met voldoende luchtcirculatie. Voor meer informatie, zie het rapport van Innovative Bioanalysis dat beschikbaar is als download in de link
Mark van Kasteel
Sales manager UV-C Benelux
Tel: +31 6 25 33 66 51
Email: mark.van.kasteel@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected lighting systemen en dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde en transformeren het leven in huizen, gebouwen en publieke ruimtes. Met een omzet in 2022 van EUR 7,5 miljard, ongeveer 35.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we het buitengewone potentieel van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en om een duurzame wereld te creëren. We werden volledig CO2-neutraal in onze operaties in 2020, staan sinds onze IPO voor het zesde jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en werden in 2017, 2018 en 2019 uitgeroepen tot Industry Leader. Nieuws over Signify is te vinden in onze Newsroom en op Twitter, LinkedIn en Instagram. Informatie voor investeerders kan worden gevonden op onze pagina Investor Relations.