Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Van voormalige Philipstoren naar Multi Tower Brussel

     

    28 juni 2023

     

    Denk je aan een modernistisch kantoorgebouw uit de jaren 60, dan denk je waarschijnlijk aan typmachines, rolodexes, rookwalmen en CEO’s in pak achter een gesloten kantoordeur. Maar er is een hoop veranderd in de wereld van werk. Logisch, dat onze kantoren ook veranderen. De Multi Tower is daar een perfect voorbeeld van. De voormalige Philipstoren uit de jaren 60 heeft een uitnodigende, moderne en vooral milieubewuste make-over gekregen – compleet met hangende tuin en duurzame Philips LED-verlichting.

     

    De oude Philipstoren

     

    Van het Brouckèreplein in hartje Brussel vind je de Multi Tower. Al stond het tot kort bekend als de Philipstoren: een groot, massief kantoorgebouw met veel donker staal. Dit voormalige Philipshoofdkantoor stamt uit de jaren 60. Toen was het razend modern – een radicale verandering in het stadszicht van Brussel. Maar tijden veranderen, en de laatste paar jaar werd het modernistische gebouw vooral “de zwarte doos van Brussel” genoemd. In 2019 was het tijd voor een renovatie.

     

    Van zwarte doos naar uitnodigend kantorencomplex

     

    De renovatie in kwestie was een samenwerking van Conix RDBM en Whitewood. En daar zaten nogal wat eisen aan vast. In tegenstelling tot veel nieuwbouw en renovatieprojecten, moest deze nieuwe Multi Tower de geschiedenis van de oude Philipstoren respecteren. Bestaande materialen werden zoveel mogelijk hergebruikt. De grootste uitdaging was om het gebouw meer te verbinden met de openbare ruimte eromheen – geen zwarte doos, maar een uitnodigend glazen, state-of-the-art kantorencomplex. Daar hoorde natuurlijk ook duurzaamheidsdoelen bij. Want hoe kan een kantoorgebouw haar omgeving respecteren en tegelijkertijd enorm veel CO2 uitstoten? De Multi Tower is Brussels eerste CO2-neutrale (in gebruik) en fossielvrije kantoorgebouw in haar categorie, met dank aan zonnepanelen, waterpompen en duurzame LED-verlichting. Voor deze inspanningen kreeg de Multi Tower ook het BREEAM Excellent certificaat.

    The Philips tower
    multi tower building

    Een modern en duurzaam gebouw

     

    Dat klinkt indrukwekkend, maar hoe ziet het er precies uit? Ten eerste is de ruimte om de nieuwe Multi Tower is bruisend, met genoeg openbaar vervoer, restaurants, cafés en bezoekers. De nieuwe Multi Tower telt 19 verdiepingen, met verschillende soorten werkruimtes, huurders zoals Bpost en Total Energies, en ruimte voor 2000 werknemers. Dankzij floor-to-ceiling ramen kunnen deze werknemers de hele dag genieten van zonlicht en een panoramisch uitzicht, terwijl het gebouw (letterlijk) ook meer openstaat voor haar omgeving. Op de derde verdieping van de Multi Tower vind je een hangende tuin – een soort urban oasis in het midden van een hectische werkomgeving. Het dak is grotendeels uitgerust met zonnepanelen en met drie grote warmtepompen, en de voormalige Philipstoren is (toepasselijk genoeg) volledig uitgerust met energiezuinige Philips LED-verlichting: een toegankelijke oplossing die het energieverbruik in verlichting al met 80% kan verlagen. Ook past deze duurzame verlichting naadloos in de Multi Tower. Als je goed kijkt, spot je de elegante TrueLine armaturen en op-maat-gemaakte, 3D-geprinte downlights (die overigens volledig duurzaam en recyclebaar zijn).

     

    LED-verlichting : een kleine stap met een grote impact

     

    Gebouwen verbruiken wel 40% van het jaarlijkse Europese energiebudget, en de vastgoedsector is verantwoordelijk voor meer dan 39% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dat is een behoorlijk percentage! Als we het hebben over kantoorgebouwen voor de toekomst, denken we vaak aan productiviteit, welzijn en de mogelijkheid tot hybride werken – allemaal belangrijke elementen. Maar er moet ook ruimte komen voor duurzaamheid. LED-verlichting, zoals geïnstalleerd in de nieuwe Multi Toren, sluit daar perfect op aan. De Multi Toren is dan wel duurzaam, maar 70% van alle huidige kantoorgebouwen zijn nog niet energie-efficiënt. De overstap naar LED-verlichting is eigenlijk vrij klein en toegankelijk – maar het heeft een grote impact op energieconsumptie en duurzaamheid. Overschakelen op duurzame LED-verlichting kan het energieverbruik tot wel 60% verlagen – zonder in te leveren op het welzijn of de productiviteit van je werknemers. Maak je die verlichting ook nog eens slim, dan kan de besparing oplopen tot wel 80%. Als we dit uitrekenen voor alle kantoorgebouwen in België, komen we uit op een energiebesparing van € 70 miljoen.

     

    Het kantoorgebouw van de toekomst

     

    Naast energiebesparing biedt slimme verlichting nog veel meer mogelijkheden voor het kantoorgebouw van de toekomst. Met de opkomst van het Internet of Things wordt het ook mogelijk om de operationele efficiëntie van kantoorgebouwen te verbeteren en zelfs de prestaties van werknemers te verhogen. Door het aanpassen van lichtniveaus en kleurtemperaturen aan het natuurlijke dagritme van medewerkers, kunnen prestaties aanzienlijk worden verbeterd. Bovendien biedt een geconnecteerd verlichtingssysteem handige functies, zoals het vinden van beschikbare werkplekken en het personaliseren van de verlichting boven je werkplek. Met behulp van een dashboard krijg je inzichten in het gebruik van de verlichting in het gebouw. Zo kun je beslissingen nemen om de verlichting verder te optimaliseren en de kosten te verlagen.

    Multi tower office

    In het kort, de toepassing van duurzame LED-verlichting in de Multi Tower is een belangrijke eerste stap naar het realiseren van een modern en duurzaam kantoorgebouw. Door te kiezen voor geconnecteerde verlichting kunnen er echter nog meer voordelen behaald worden, zoals kostenbesparing, het bevorderen van het welzijn van werknemers en inzicht krijgen in het gebruik van de verlichting in het gebouw. Al met al is het duidelijk dat de juiste verlichting bijdraagt aan het creëren van een gezonde, slimme en duurzame werkomgeving.

     

    Nieuwsgierig? Ontdek meer op: https://www.signify.com/nl-be/sustainability/campaign-green-switch/office

     

    Tags:

    Philips LED, sustainability, offices, smart lighting, circularity

    Over de auteur:

    Tom De Fruytier

    Tom De Fruytier

    B2B Benelux Marketing Manager for Office, Industry and Healthcare applications at Signify

    Over Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected lighting systemen en dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde en transformeren het leven in huizen, gebouwen en publieke ruimtes. Met een omzet in 2022 van EUR 7,5 miljard, ongeveer 35.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we het buitengewone potentieel van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en om een duurzame wereld te creëren. We werden volledig CO2-neutraal in onze operaties in 2020staan sinds onze IPO voor het zesde jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en werden in 20172018 en 2019 uitgeroepen tot Industry Leader. Nieuws over Signify is te vinden in onze Newsroom en op TwitterLinkedIn en Instagram. Informatie voor investeerders kan worden gevonden op onze pagina Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Meer artikelen

    • Van voormalige Philipstoren naar Multi Tower Brussel

      juni 28, 2023

      Van voormalige Philipstoren naar Multi Tower Brussel

    • Op weg naar het “nieuwe normaal” met UV-C

      juni 01, 2022

      Op weg naar het “nieuwe normaal” met UV-C

    • Schonere lucht met UV-C-licht

      november 26, 2021

      Schonere lucht met UV-C-licht