Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Hoe de herziene richtlijn ‘Energy Performance of Buildings Directive’ (EPBD) zal leiden tot meer energiezuinigere en leefbaardere gebouwen

    De bijgewerkte Europese-richtlijn zal de noodzakelijke verhoging van het renovatietempo ondersteunen
    Gebouwen zijn de grootste energieverbruiker in de EU. 85% van de gebouwen zijn gebouwd vóór 2000 en daarvan heeft 75%  slechte energieprestaties. Met 37% van het wereldwijde energieverbruik die afkomstig is van de bouw, zoals gerapporteerd door de World Green Building Council (WorldGBC), moeten de renovatiepercentages stijgen van de huidige 1% per jaar naar 2,5% in 2030 om op schema te liggen voor de netto nuldoelstelling voor 2050 te halen.
    De EU heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de stimulerende omgeving waar WorldGBC om vraagt, door op 8 mei 2024 de herziene richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) te publiceren. Met als doel om alle gebouwen tegen 2050 CO2-neutraal  te maken, is de EPBD het belangrijkste beleidsinitiatief van de EU om de energieprestaties te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen van gebouwen te verminderen.
    De Europese regelgeving is dus volop in beweging. Het renovatietempo van maatschappelijk vastgoed moet ook fors omhoog, naar 3% van het vloeroppervlak naar BENG of hoger per jaar. Het DGBC (Dutch Green Building Council) geeft aan wat de laatste veranderingen voor de bouw- en vastgoedsector zijn.

    Belangrijke elementen van de herziene EPBD zijn:

     

    • Nul-emissie- en zonne-energienormen voor nieuwe gebouwen
    • Een sterker beleid en financiële ondersteuning voor renovaties
    • Fossiele brandstoffen afbouwen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen vergroten
    • Maatregelen om een betere luchtkwaliteit binnenshuis te garanderen
    • Ondersteuning voor het digitaliseren van energiesystemen voor gebouwen
    • Versnelling van de uitrol van oplaadinfrastructuren voor elektrische voertuigen
    • Transparantie over gebouwgegevens voor burgers en financiële instellingen
    Energy-efficient buildings in a large city
    Signify zet zich in om de ambities van de industrie om netto-nul emissies te realiseren, via onze eigen producten en systemen en in samenwerking met wereldwijde vernieuwers zoals Multi Tower in Brussel. Energiezuinige LED en connected LED-verlichting leveren een belangrijke bijdrage aan plannen voor netto-nul renovatieplannen voor gebouwen. In kantoren is verlichting momenteel goed voor 17% van al het energieverbruik en maar liefst 40% van het elektriciteitsverbruik in magazijnen.
    Connected LED-verlichtingssystemen, met name wanneer geïntegreerd met gebouwautomatisering of beheersystemen, worden in de EPBD aangeduid als "ingebouwde verlichting". Als "technisch systeem" heeft connected lighting (of smart lighting)  direct invloed op het energieverbruik van het gebouw en is opgenomen in de energieprestatieberekening van de EPBD. Voor niet-residentiële gebouwen verplicht de herziene EPBD het gebruik van gebouwautomatisering en beheersystemen, inclusief het gebruik van automatische lichtregelingen met aanwezigheidsdetectie in niet-residentiële gebouwen.
    Bij Signify geloven we al lang dat menselijke gezondheid en welzijn net zo belangrijk zijn als netto-nul emissies  in duurzaamheidsoverwegingen. De nieuwste versie van de EPBD bevat normen voor de kwaliteit van de binnenlucht (IEQ) en erkent dat “gezonde gebouwen van vitaal belang zijn voor de gezondheid en het welzijn van burgers en actief bijdragen aan de productiviteit, creativiteit en veiligheid van hun bewoners", zoals vermeld door LightingEurope.

    Signify biedt oplossingen die eigenaren van gebouwen helpen te voldoen aan zowel de energie-efficiëntie- als de gezondheids- en welzijnseisen van de herziene EPBD.”

    Goed beheerde verlichting zorgt ervoor dat de bewoners van gebouwen comfortabel taken kunnen uitvoeren, veilig door ruimtes kunnen navigeren en potentiële gevaren kunnen identificeren.

     

    Signify biedt oplossingen die gebouweigenaren helpen te voldoen aan zowel de energie-besparingen als de gezondheids- en welzijnseisen van de EPBD. Deze omvatten de meest energiezuinige armaturen van de industrie, bioritme verlichtingsoplossingen voor kantoren en gezondheidszorg, en UV-C-verlichting voor luchtdesinfectie. Al deze aanbiedingen kunnen centraal worden gecoördineerd met het Interact verlichtingssysteem, dat een IoT-enabled infrastructuur biedt die integreert met andere energiezuinige gebouwsystemen en dient als een platform voor het inzetten van sensoren in de verlichting. Dit helpt om te voldoen aan de EPBD-vereisten voor gegevensverzameling en -rapportage.

     

    Het belangrijkste dat je als bedrijfs- of gebouweigenaar kunt doen, is actie ondernemen. Wij adviseren een aanpak te hanteren zoals het 8-puntenactieplan van het World Resources Institute, dat aangeeft hoe je connected LED-verlichting kunt opnemen in gebouwrenovaties. We werken graag met je samen om te voldoen aan de EPBD.

     

    • Bereken hoeveel je kunt besparen met de Signify

    Over de auteur:

    Mario Giordano

    Thomas Leenders

     

    Manager Government Affairs Signify Benelux

    • Voor meer informatie over deze blog, neem contact op met:


    Signify Benelux

    Thomas Leenders
    Contact: Thomas.leenders@signify.com

     

    Over Signify


    Signify
     (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected lighting systemen en dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde transformeren het leven in huizen, gebouwen en publieke ruimtes. Met een omzet in 2023 van EUR 6,7 miljard, ongeveer 32.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we het buitengewone potentieel van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en voor een duurzame wereld. Sinds onze beursgang staan we al zeven jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben we vier jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify in de top één procent van de beoordeelde bedrijven staat. Nieuws over Signify is te vinden op onze Newsroom, en op TwitterLinkedIn en Instagram. Informatie voor investeerders kan worden gevonden op onze Investor Relations pagina.
    Meydan Bridge

    Meer artikelen

    • Herziene Europese richtlijn EPBD

      september 20, 2024

      Herziene Europese richtlijn EPBD

    • Klimaatbeleid moet partijpolitiek overstijgen

      juli 09, 2024

      Klimaatbeleid moet partijpolitiek overstijgen

    • Slimme oplossingen voor de energietransitie

      maart 28, 2023

      Slimme oplossingen voor de energietransitie