23 maart 2021
In december 2019 lanceerde uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, de 'Green Deal': een ambitieus klimaatplan om van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken. CO2-uitstoot terugdringen met 55% in 2030 (t.o.v. 1990).
Sindsdien is er veel gebeurd. De hele wereld, onze manier van leven, werken, ontmoeten en socialiseren is beïnvloed door de wereldwijde pandemie, dit heeft de economische groei verlamd. "Never waste a good crisis", zoals Winston Churchill ooit zei. Dat moeten we dan ook niet doen. In 2021 hebben we een ongekende kans om van de wereld een betere, gezondere en duurzamere plek te maken.
Uitgaven voor infrastructuurprojecten zullen het herstel bevorderen en de lokale economie stimuleren. Investeringen in snelwegen, tunnels, bruggen en renovatie van gebouwen zullen een cruciale rol spelen. De renovatie van gebouwen vormt de kern van de EU Green Deal met een budget van 275 miljard euro dat is uitgetrokken voor de renovatie van 35 miljoen gebouwen. Betere isolatie aanbrengen en overstappen op LED-verlichting is laaghangend fruit in dergelijke energiebesparende projecten.
Grootschalige verlichtingsrenovatie is zowel nodig als haalbaar aangezien 80% van alle lichtpunten in de Benelux vervangen kan worden door LED-verlichting. Als we echter forse elektriciteitsbesparingen willen realiseren, is het belangrijk dat ook overheden hun verantwoordelijkheid nemen en prikkels bieden aan zowel bedrijven als consumenten. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen door te bepalen dat alle nieuw door de overheid gesteunde renovatieprojecten van gebouwen Led-verlichting moeten gebruiken. Het behoeft geen betoog dat een dergelijke verplichting gekoppeld moet worden aan nieuwe Europese klimaatwetgeving en dat het niet-bindende karakter ervan moet worden opgeheven.
Signify is al jaren een lichtend voorbeeld met haar Circular Lighting propositie. Hierdoor kan licht als service worden aangeboden - waar organisaties het licht kopen dat ze gebruiken, in plaats van de producten. In ruil voor energiezuinige kwaliteitsverlichting betalen klanten maandelijks een bedrag dat lager is dan hun huidige elektriciteitsrekening. Signify draagt de investeringskosten, zorgt voor state-of-the-art verlichting, zorgt voor onderhoud en blijft verantwoordelijk voor de verlichtingshardware. Wanneer het contract afloopt, zorgt Signify ervoor dat het wordt gerecycled of hergebruikt.
Het belang van innovatie voor de herstelinspanningen van Europa mag niet worden onderschat. Het hoofdkantoor van Signify en een groot deel van het Europese ontwerp- en onderzoeksteam zijn gevestigd in Eindhoven. De stad ligt op het kruispunt van de Brainport-hub voor innovatie - een broedplaats voor bedrijven die baanbrekende technologie en praktische innovatie ondernemen. Bedrijven op dit en andere hoogtechnologische gebieden zullen een prominente rol spelen bij het ontwikkelen van de innovaties die nodig zijn om economieën te laten herstellen en om een C2-vrije toekomst te realiseren.
Uiteraard zijn we hier enorm trots op en willen we graag de lessen delen die we hebben geleerd op weg naar CO2-neutraliteit. Zoals je zou verwachten, hebben we onze eigen verlichtingstechnologieën gebruikt om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Hetzelfde geldt voor andere bedrijven. Ze hoeven geen nieuwe wondertechnologie uit te vinden om hun elektriciteitsverbruik te beteugelen. De technologie, indien beschikbaar, wacht op gebruik.
De overstap naar LED en connected verlichting is een 'no-brainer' in de strijd tegen klimaatverandering. We schatten dat een EU-brede omschakeling Europa ongeveer 40 miljard euro zal besparen. Zo'n volledige overstap naar LED zou ook zo'n 100 miljoen ton CO2-uitstoot besparen. In menselijke termen komt dat overeen met het elektriciteitsverbruik van 60 miljoen huishoudens - of het ecologische equivalent van de hoeveelheid koolstof die wordt opgeslagen door een bos ter grootte van Frankrijk (ongeveer 53 miljoen hectare).
Als we economisch herstel willen stimuleren, moeten we het baseren op bewezen technologieën die het verschil kunnen maken. Verlichting, die de meesten van ons als vanzelfsprekend beschouwen, mag niet over het hoofd worden gezien. Het wordt al erkend als een krachtig wapen in het arsenaal om de klimaatverandering te bestrijden. Nu moet het volledige potentieel worden gerealiseerd voor het groene herstel van Europa.
Signify PR Benelux
Roel Dekoninck
Tel: + 32 477 25 23 56
Email: roel.dekoninck@signify.com