De eindejaarsfeesten komen alweer dichterbij… Misschien denk je al na over de kerstversiering of het menu dat je met oudejaar wilt serveren. Alles moet immers pico bello zijn. Maar wat is het geheim van een geslaagd feest? Een aangename, warme en gezellige sfeer. En wat heb je nodig om die sfeer te scheppen? Een kerstboom, een lekker glaasje wijn… én mooie lichtjes. Dit jaar kun je je kaarsen en goeie oude lichtslingers gerust op zolder laten. Philips zorgt voor alles, met zijn LED-verlichting: praktisch, zuinig, veilig én sfeervol!
LivingColors - 16 miljoen kleuren in je interieur
Waarom zou je je huis niet eens in een rode gloed dompelen, als de mantel van de kerstman? Of groen, als de kerstboom? Of misschien verkies je wel turkoois of paars, net als de servetten die je hebt gekozen om je feesttafel op te fleuren. Met de LivingColors-lampen van Philips is alles mogelijk. Met één druk op de knop kies je je favoriete kleur uit meer dan 16 miljoen tinten. Met deze LED-technologie kun je bovendien ook de lichtintensiteit en het kleurcontrast instellen. Zo heb je steeds een sfeer die helemaal aangepast is aan de gelegenheid en je persoonlijke smaak.
LivingColors maakt deel uit van het gamma LivingAmbiance van Philips. Dat bestaat uit een reeks verlichtingsapparaten, waaronder een nieuwe tafellamp: LivingColors Bloom. Dankzij de draadloze technologie komt er geen specifieke installatie bij kijken. Je plaatst de lamp waar je maar wilt, drukt op de kop van de afstandsbediening en geniet van de sfeer. Met LivingColors Bloom geef je met één druk op de knop je kamer een totale make-over. De meest eenvoudige, snelle en praktische feestversiering ooit!
LivingColors Bloom van Philips: tafellamp, hoogvermogen LED, waaier van 16 miljoen kleuren, instelbare intensiteit, zwart aluminium afwerking. Adviesprijs voor de LivingColors Bloom met afstandsbediening: vanaf € 89.
Alle producten uit het gamma LivingAmbiance van Philips kunnen worden verbonden met één enkele afstandsbediening. Het logo SmartLink op de verpakking wijst erop dat het product met andere SmartLink-producten werkt.
CandleLights et TeaLights – de magie van kaarsen in alle veiligheid
Een feest zonder kaarsen is geen feest! Maar kaarsen houden wel een risico in… vooral in deze eindejaarsperiode. Omdat een kerstboom makkelijk vuur vat, is het ten stelligste afgeraden kaarsen in de buurt ervan te plaatsen. Dat weet iedereen. Ook met kinderen is de grootste voorzichtigheid geboden. En dan hebben we het nog niet over het kaarsvet op je mooie tafellaken… een echte ramp! En toch heeft niemand zin om zich het mooie kaarslicht te ontzeggen. De oplossing? CandleLights en TeaLights, de kunstkaarsjes van Philips. Ze helpen je steevast uit de brand!
CandleLights en TeaLights zijn LED-kaarsjes in een elegante kaarsenfles gemaakt van mat glas. Met hun zachte fonkeling en hun warme schittering, geven ze perfect de gloed weer van klassieke kaarsen. Zo geniet je van een stralend licht en schep je een aangename sfeer, zonder ongemakken. Geen vlammen, geen vuur, geen geurtjes, geen kaarsvet en geen enkel risico op brand. En dankzij de LED-technologie komt er ook geen warmte vrij: de kaarsen blijven koud. Niemand kan er zich dus aan verbranden.
De CandleLights en TeaLights kunstkaarsjes kunnen in alle veiligheid door het hele gezin worden gebruikt. Zowel binnen als buiten. Ze werken op een batterij die lang meegaat en kunnen tot 20 uur aan een stuk door branden zonder dat je ze moet opladen. Om ze aan of uit te zetten hoef je niet eens naar een knopje te zoeken; je kantelt ze gewoon.
CandleLights en TeaLights van Philips - adviesprijs: vanaf € 10,99.
Dankzij zijn speerpunttechnologie in LEDs, kan Philips verlichtingsapparaten bieden die energiezuinig zijn, lang meegaan en de gewenste sfeer in huis scheppen.
Sarah Facxin
PR Manager Lighting & Healthcare
Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie)
E-mail: sarah.facxin@signify.com
Philips Customer Care Center, tel. 080080190
Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van "Gezondheid & Welzijn" tot doel het leven van de mensen te verbeteren door tijdige innovaties. Philips is een wereldleider in gezondheid, lifestyle en verlichting; het bedrijf integreert technologie en design in oplossingen die afgestemd zijn op de mensen, die steunen op een grondige kennis van de consumenten en de merkbelofte "sense and simplicity". Philips met hoofdkantoor gevestigd in Nederland stelt meer dan 120.000 personen tewerk met verkoop en diensten in 100 landen en behaalde een omzet van 22,3 miljard EUR in 2010. De onderneming is marktleider in cardiologische zorg, acute zorg en thuiszorg, in energie-efficiënte verlichting en nieuwe verlichtingsoplossingen, in lifestyle producten, met een sterke leiderspositie in scheerapparaten, draagbare entertainment en tandverzorging.
Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter en www.philips.be