Brussel, België – Nu de lente in het land is, willen we volop genieten van ons terras en onze tuin. Een familie-etentje, een glaasje met vrienden,… tot in de vroege uurtjes! En een mooie buitenverlichting maakt deze kostbare momenten nog aangenamer.
5 tips voor een goede keuze van de buitenverlichting
Laat je stijl spreken met Ledino outdoor van Philips
Heb je een moderne woning? Richt je tuin dan ook modern in! Ledino outdoor van Philips is het eerste gamma van buitenverlichting dat zich perfect schikt naar de stijl van de eigentijdse woningen. Deze armaturen zien er met hun minimalistische en elegante look adembenemend mooi uit. Ze zijn de vrucht van een gloednieuwe lichttechnologie, PowerLED, die de lat van de miniaturisering nog wat hoger legt. Het resultaat? Compacte en fijne lichtarmaturen die de tuin verfraaien. Dankzij de PowerLED-technologie verbruiken ze vijf maal minder dan de klassieke gloeilamparmaturen en gaan ze superlang mee. Je hoeft niet meer in te zitten over energieverbruik of lampvervanging. Ledino outdoor staat voor een breed gamma van producten. Keuze te over!
Ledino outdoor ref. 16820 en 16821
Wandlampen voor decoratieve lichteffecten, met bidirectionele lichtbundels.
Verkrijgbaar in 2 kleuren (grijs of donkergrijs) en 2 afmetingen, al dan niet in te bouwen.
Vanaf € 134,95.
Ledino outdoor ref. 16355, 16356 en 16357
Directe verlichting voor afbakening en verlichting van terrassen en paadjes.
Grijs aluminium, verkrijgbaar in 2 afmetingen, met of zonder bewegingssensor.
Vanaf € 99,95.
Dankzij de eenvoudige lijnen lijkt het licht uit het niets te komen. De uitsparing ziet eruit alsof ze gevormd wordt door het licht dat uit de verdekte LED-lichtbron komt. Dit zijn enkele van de redenen waardoor de Ledino outdoor oplossingen van Philips in 2012 bekroond werden met een iF Design Award.
Sparen in stijl, met Ecomoods outdoor van Philips
Er bestaan tal van energiezuinige verlichtingsoplossingen om je buitenruimtes voor een zacht prijsje te verlichten. Jammer genoeg zien ze er niet allemaal even mooi uit… Met Ecomoods outdoor bewijst Philips dat je je energiefactuur drastisch kan terugschroeven zonder dat het esthetische aspect of de luchtkwaliteit erbij inboeten. De Ecomoods-armaturen hebben een verfijnde stijl en verspreiden een elegant natuurlijk wit licht; tegelijk maken ze een energiebesparing van maar liefst 80 % mogelijk! Dankzij de energiezuinige technologie met lange levensduur spaar je jaar na jaar geld uit. De Ecomoods outdoor-armaturen zijn ook opgewassen tegen de wisselende weersomstandigheden van de verschillende jaargetijden. De superduurzame materialen van hoge kwaliteit garanderen aan de armaturen een bijzonder lange levensduur. Maak kennis met de uitgebreide keuze van wandlampen, sokkels en paaltjes uit het Ecomoods outdoor-gamma.
Ecomoods outdoor ref. 16351, 16352, 16353 en 16354
Armatuur met lamp die superlang meegaat, aluminium en kunststof, donkergrijs.
Wandlamp, verkrijgbaar in 2 afmetingen, met of zonder bewegingssensor. Vanaf € 52,95.
Model op voet, verkrijgbaar in 2 afmetingen. Vanaf € 72,95.
Ecomoods outdoor ref. 16340 en 16342
Armatuur met lamp die superlang meegaat, roestvrij staal en kunststof.
Wandlamp, verkrijgbaar in 2 afmetingen, met of zonder bewegingssensor. Vanaf € 62,95.
Model op voet, verkrijgbaar in 2 afmetingen. Vanaf € 69,95.
Sarah Facxin
PR Manager Lighting & Healthcare
Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie)
E-mail: sarah.facxin@signify.com
Philips Customer Care Center, tel. 00800 7445 4775
Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van "Gezondheid & Welzijn" tot doel het leven van de mensen te verbeteren door tijdige innovaties. Philips is een wereldleider in gezondheid, lifestyle en verlichting; het bedrijf integreert technologie en design in oplossingen die afgestemd zijn op de mensen, die steunen op een grondige kennis van de consumenten en de merkbelofte "sense and simplicity". Philips met hoofdkantoor gevestigd in Nederland stelt ongeveer 122.000 personen tewerk met verkoop en diensten in 100 landen en behaalde een omzet van 22,6 miljard EUR in 2011. De onderneming is marktleider in cardiologische zorg, acute zorg en thuiszorg, in energie-efficiënte verlichting en nieuwe verlichtingsoplossingen, in lifestyle producten, met een sterke leiderspositie in scheerapparaten, draagbare entertainment en tandverzorging.
Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter en www.philips.be.