Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Philips maakt 's werelds meest energiezuinige warmwitte LED-lamp


    Eerste prototype van een LED-lamp die per watt 200 lumen licht van hoge kwaliteit levert, een halvering van het energieverbruik in vergelijking met de huidige LED-lampen

    april 12, 2013

    Eindhoven, Nederland – Koninklijke Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA) maakt een nieuwe doorbraak in LED-verlichting bekend: 's werelds meest energiezuinige LED-lamp, geschikt voor algemene verlichtingstoepassingen. Onderzoekers van Philips hebben een TLED-prototype ontwikkeld - ter vervanging van TL-verlichting - die een recordopbrengst van 200 lumen per watt aan wit licht van hoge kwaliteit produceert (in vergelijking met 100 lm/W voor fluorescentieverlichting en slechts 15 lm/W voor traditionele gloeilampen). Dit prototype TLED-lamp is tweemaal efficiënter dan voorgaande lampen en halveert het energieverbruik.

    Aangezien verlichting verantwoordelijk is voor meer dan 19% van het totale elektriciteitsverbruik op de wereld, belooft deze innovatie de bron te worden van aanzienlijke energie- en kostenbesparingen over de hele wereld. De 200 lm/W TLED-lamp zal naar verwachting in 2015 op de markt komen voor kantoor- en industrietoepassingen en zal daarna uiteindelijk ook voor woningen beschikbaar worden.

    De nieuwe TLED-lamp laat voor het eerst zien dat verlichtingstechnici erin zijn geslaagd een verlichtingsrendement van 200 lm/W te bereiken zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het licht1, waarbij alle parameters voldoen aan de strenge eisen voor kantoorverlichting. “Dit is opnieuw een belangrijke doorbraak op het gebied van LED-verlichting, die de transformatie van de verlichtingssector verder voortstuwt”, aldus René van Schooten, CEO Light Sources & Electronics van Philips Lighting. “Nadat we erkenning hebben gekregen voor de kwaliteit van ons LED-licht en voor het creëren van een nieuwe beleving met Philips Hue (het slimme draadloze verlichtingssysteem voor thuisgebruik), presenteren we nu de volgende innovatieve stap door het verdubbelen van het verlichtingsrendement. Het is fascinerend te bedenken welke enorme energie- en kostenbesparingen dit teweeg zal brengen voor onze planeet en onze klanten.”

    Uitgebreide energie- en kostenbesparingen 
    De TLED-lampen zijn bedoeld als vervanger voor de fluorescentiebuisverlichting (TL-lampen) in kantoren en de industrie, die op dit moment meer dan de helft van de totale verlichting op de wereld uitmaakt. Overschakelen op de tweemaal efficiëntere 200 lm/W TLED-lampen zal leiden tot uitgebreide energie- en kostenbesparingen.

    Alleen al in de VS verbruiken fluorescentielampen bijvoorbeeld jaarlijks ongeveer 200 terawatt aan elektriciteit. Als al deze lampen zouden worden vervangen door 200 lm/W TLED's, zouden de VS ongeveer 100 terawatt minder energie verbruiken (vergelijkbaar met de productie van 50 middelgrote energiecentrales). Dat zou een besparing opleveren van meer dan 12 miljard dollar en voorkomen dat ca. 60 miljoen ton CO2 in de atmosfeer terechtkomt.

    Deze nieuwe LED-innovatie onderstreept het belang en de kracht van de verlichtingsactiviteiten van Philips, waar expertise wordt gebundeld op het gebied van LED-technologie, -lampen, -toepassingen en -systemen. De toonaangevende innovaties van Philips Lumileds, zoals die op het gebied van fosfortechnologie en blauwe LED’s, dragen bij aan de hoge lichtkwaliteit en de vooruitgang die wordt geboekt ten aanzien van rendement2

    Technical backgrounder


    [1] Comfortabel licht om onder te werken vereist een kleurtemperatuur van 3000-4000 K, een kleurweergave-index van minstens 80 en een R9 verzadigd roodniveau van niet minder dan 20
    [2] Rapport van het Amerikaanse Ministerie van Energie, januari 2012: Energy savings potential of solid- state lighting in general illumination applications
    .

    Voor meer informatie bij:

    Anneleen Van Troos
    Philips Corporate Communication
    Tel.: +32 2 525 80 39 (niet voor publicatie)
    E-mail: anneleen.van.troos@signify.com

     

    Marieke van Wichen
    Philips Research
    Tel: +31 621163537
    E-mail: Marieke.van.wichen@signify.com

    Over Koninklijke Philips Electronics

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de mensen te verbeteren door zinvolle innovaties op het vlak van gezondheid, lifestyle en verlichting. Philips, met hoofdkantoor in Nederland, behaalde een omzet van 24,8 miljard EUR in 2012 en stelt ongeveer 118.000 personen tewerk met verkoop en diensten in meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter.