Brussel, België – Koninklijke Philips, de wereldwijde marktleider in verlichting, introduceert Philips Hue Beyond, een baanbrekende lamp met twee afzonderlijke lichtbronnen die tegelijk ook samenwerken. Hierdoor is het mogelijk om wit licht van hoge kwaliteit, nodig voor de alledaagse functionele taken in huis, in te stellen, maar tegelijk ook de sfeer van de kamer aan te passen met kleurrijk licht om de ruimte te benadrukken. Als allernieuwste aanvulling op het uitgebreide Hue-systeem van Philips maakt Hue Beyond gebruik van alle populaire connectiviteitsfunties, zoals de lichtrecepten en de interactie met meer dan 190 apps ontwikkeld door derden, maar dan met tweemaal zoveel licht, wat de beleving van Hue verdubbelt.
Philips Hue Beyond heeft twee lichtbronnen, een uplight en een downlight, die allebei afzonderlijk geregeld kunnen worden via de Hue-app op een smartphone of tablet. Met Hue Beyond hebt u de flexibiliteit om licht te maken dat voor u persoonlijk werkt. Stel u eens voor dat u in uw slaapkamer een ontspannen avondsfeer met gekleurd licht hebt, terwijl u tevens beschikt over perfect wit leeslicht dat is afgestemd op de ideale kleurtemperatuur voor u. De elegante tafellamp van Hue Beyond is ideaal voor een thuiskantoor, de pendellamp vindt een goede toepassing boven een eettafel en de plafondlamp is perfect voor een woonkamer – een ruimte die gedurende de dag op veel verschillende manieren gebruikt wordt.
“De meeste kamers in een woning zijn tegenwoordig multifunctioneel en dus moeten ze flexibel kunnen worden aangepast aan wat nodig is. Dat is het punt waarop verlichting werkelijk een groot verschil kan maken”, zegt Leonardo Avezzano, Consumer Marketing Director Hue-armaturen. “Met Hue Beyond kun je een keukentafel van een plaats waar je met je familie van een maaltijd geniet, veranderen in een plaats waar de kinderen hun huiswerk kunnen maken. Dit tast de sfeer in de ruimte niet aan en biedt bovendien het voordeel dat je verbonden blijft met de wereld om je heen.”
Via zijn connectiviteitsfuncties kan Philips Hue Beyond je door middel van een vriendelijke 'lichtmelding' discreet waarschuwen wanneer u een nieuwe e-mail ontvangst of er een weersverandering plaatsvindt, net zoals Philips Hue dat doet. Daarnaast heeft Hue Beyond binnen de Hue-app zijn eigen intuïtieve interface voor het regelen van zijn unieke functies. Kies uit een brede reeks nieuwe dynamische sfeerbeelden die gebruik maken van de twee unieke lichtbronnen, zoals ‘Parijs bij nacht’ voor romantiek of ‘Kersenbloesem’ om te ontspannen.
Philips Hue Beyond werkt naadloos samen met alle Philips Hue- en Friends of Hue-producten, en is daardoor gemakkelijk toe te voegen aan een bestaand Hue-netwerk. Dat maakt het mogelijk overal in huis zachte, vriendelijke tinten te gebruiken. Of Hue Beyond nu toevoegd wordt aan een bestaand of een nieuw netwerk, het instellen ervan verloop eenvoudig:
- Zorg ervoor dat de slimme bridge is verbonden met het draadloze netwerk.
- Download eenvoudig de app naar uw smartphone of tablet.
- Sluit de lamp aan en schakel hem in.
Beschikbaarheid:
Philips Hue Beyond is vanaf mid-september 2014 verkrijgbaar als tafel-, plafond- en pendelarmatuur.
Adviesprijzen:
Philips Hue Beyond tafellamp startkit: € 329
Philips Hue Beyond tafellamp uitbreidingskit: € 299
Philips Hue Beyond plafondlamp startkit: € 529
Philips Hue Beyond plafondlamp uitbreidingskit: € 499
Philips Hue Beyond pendellamp startkit: € 529
Philips Hue Beyond pendellamp uitbreidingskit: € 499