Suggesties

    Primeur Antwerpen dankzij Philips CityTouch Connected LED-verlichting


    Philips ontwikkelt uniek digitaal aansturingssysteem dat straatverlichting en architecturale verlichting combineert

    februari 27, 2015

    Antwerpen, België – Koninklijke Philips (AEX: PHI, NYSE: PHG), de wereldleider in verlichting, kondigt op vrijdag 27 februari, tijdens de viering van het 450-jarig bestaan van het stadhuis van Antwerpen, een primeur aan in België op het gebied van ‘Connected Lighting’, met de allereerste toepassing van een centraal digitaal beheersysteem voor zowel straatverlichting als architecturale verlichting op en rond de Grote Markt van Antwerpen.

     

    Eén systeem stuurt architecturale én functionele verlichting aan
    Philips geeft vorm aan het gelaat van de steden van morgen. De nieuwe LED-verlichting op de Grote Markt en omgeving wordt met het Philips CityTouch systeem bediend. Dankzij dit intelligente aansturingssysteem kunnen de historische gebouwen dynamisch worden verlicht, en kan tegelijkertijd de verlichting van de omliggende straten centraal worden bediend. Het systeem is verder uitbreidbaar en daarom ook toekomstbestendig.

     

    Stefaan Note, Commercial Director Public Lighting BeLux Philips, is bijzonder trots deze oplossing op maat te kunnen aanbieden. “Philips is erin geslaagd voor de eerste keer een systeem op de markt te zetten dat zowel de functionele verlichting van straten als architecturale verlichting van gebouwen en monumenten centraal kan aansturen. Dit project toont de kracht van onze technologische kennis en hoe wij deze inzetten om relevante innovatie te ontwikkelen die voldoet aan de specifieke behoeften van onze klanten."

     

    Een leefbare stad dankzij een energiezuinig systeem
    CityTouch is een innovatie van Philips waarmee licht vanop afstand op een flexibele manier kan aangestuurd worden. Steden krijgen op een eenvoudig manier realtime informatie over het verlichtingsnetwerk en kunnen het verlichtingsniveau onmiddellijk aanpassen waar en wanneer nodig, of energiezuing instellen door dimming tijdens bepaalde periodes. Deze intelligente lichtoplossing helpt lokale besturen dus op een economisch duurzame manier om te gaan met energie.

     

    Ludo Van Campenhout, schepen van publiek domein Antwerpen, zegt: “Licht zorgt voor een aantrekkelijke en leefbare stad. Bovendien geeft het extra uitstraling van de historische gebouwen. De gebouwen op de Grote Markt worden nu sfeervol én energiezuinig verlicht. Dit is een van de eerste realisaties uit het Lichtplan dat ervoor moet zorgen dat de stad ook ’s avonds op elke plaats de juiste sfeer creëert en dit op een duurzame manier.”

     

    Flexibel en in realtime lichteffecten creëren
    De grote flexibiliteit waarmee de verlichting onmiddellijk kan aangepast worden aan gebeurtenissen in de stad en de mogelijkheid om tijdens evenementen bijzondere sferen te creëren, zijn een ware troef.

     

    “Antwerpen beschikt over een rijk architecturaal patrimonium. Het leek ons essentieel om de voorgevel van het stadhuis in realtime op diverse manieren te kunnen aanlichten”, verklaart Michel Gerits, stadsarchitect van Antwerpen. “Dankzij het nieuwe verlichtingssysteem volstaat één druk op de knop om een bijzonder effect tot stand te brengen.”

     

    Een rijkheid aan lichteffecten, aanzienlijke energiebesparing en de eenvoud van een bediening op afstand: CityTouch zorgt voor een omwenteling van het stadsleven. Philips ligt daarmee aan de basis van de technologische vooruitgang waarmee licht meer wordt dan eenvoudige verlichting.

    Persbericht

    Achtergronddocument Philips IntelligentCity en CityTouch

    Philips CityTouch

    Philips CityTouch

    Philips CityTouch

    Philips CityTouch

    Philips CityTouch

    Philips CityTouch

    Philips CityTouch

    Philips CityTouch

    Voor meer informatie:

    Jo Van De Velde
    Communicatiemedewerker Stad Antwerpen
    Tel + 32 3 338 51 16 (niet voor publicatie)
    E-mail: sw_communicatie@stad.antwerpen.be

     

    Sabrina Heymans
    External Communications Manager Lighting
    Tel.: +32 471 83 88 18 (niet voor publicatie)
    E-mail : sabrina.heymans@signify.com

    Over Koninklijke Philips N.V.:

    Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de mensen te verbeteren door zinvolle innovaties op het vlak van gezondheid, lifestyle en verlichting. Philips, met hoofdkantoor in Nederland, behaalde een omzet van 21,4 miljard EUR in 2014 en stelt ongeveer 105.000 personen tewerk met verkoop en diensten in meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten.
    Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter