Warschau, Polen – Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT), wereldwijd toonaangevend in verlichting, levert een prachtig staaltje architecturale verlichting af met de nieuw gebouwde Warsaw Spire. Deze op één na hoogste wolkenkrabber van Polen werd voorzien van een uitgebreid LED-verlichtingssysteem. Met meer dan 88.000 LED-lichtpunten op het 220 meter hoge gebouw, is het de grootste installatie van Philips Color Kinetics-technologie in Centraal Oost-Europa.
De Warsaw Spire, gelegen in het zakendistrict van Warschau, werd onlangs geopend. Voor de bouw van het kantorencomplex werden de allernieuwste trends op het vlak van architectuur en verlichtingsontwerp toegepast. De volledige gevel is voorzien van dynamische LED-verlichting en bevat ook twee LED-installaties die uit 80.000 individueel regelbare Philips iColor Flex lichtpunten bestaan. De LEDs zijn geïnstalleerd tussen de gevelpanelen van het gebouw op een hoogte van 160 meter.
De totale afmetingen van beide installatie bedragen meer dan 5500 m2, vergelijkbaar met de grootte van een voetbalveld. De informatie die wordt weergegeven op de LED-installaties is zichtbaar binnen een straal van meerdere kilometers vanaf elke plek in Warschau. Tijdens de bouw van de wolkenkrabber lichtte de skyline van Warschau op met een enorm groot bericht. Als verwelkoming en om de inwoners van Warschau te verrassen, zond men de woorden ‘I love Warsaw’ uit.
“De verlichting van de Warsaw Spire is onderdeel van onze visie om gebouwen open te stellen voor de stad en de mensen. Daarom hebben we het motto “I love Warsaw” weergegeven op de gevel. Ook vertonen we andere berichten tijdens evenementen die belangrijk zijn voor de stad. Tijdens het UEFA EURO 2016 voetbaltoernooi ondersteunden we bijvoorbeeld het Poolse team en toonden we de resultaten van de wedstrijden. Dit biedt de mogelijkheid het gebouw mee te laten leven met de hoogtepunten van de stad”, zegt Jeroen van der Toolen, Managing Director Centraal Oost-Europa van de Ghelamco Group met hoofdkantoor in Ieper.
“Veel van 's werelds meest herkenbare monumenten worden verlicht met de Philips Color Kinetics-technologie, zoals het Empire State Building in New York, de Londen Eye en de Gateway van India. Onze nieuwste en grootste installatie in Warschau is zichtbaar vanop kilometers afstand en trekt enorme belangstelling, en zorgt voor levendigheid van het stadsbeeld”, zegt Bogdan Rogala, General Manager Philips Lighting in Centraal Oost-Europa.
De Warsaw Spire heeft een state-of-the-art LED-verlichtingssysteem dat op afstand bediend kan worden. Het Philips LED-verlichtingssysteem is naar verwachting tot 75% energiezuiniger in vergelijking met conventionele verlichtingstechnologieën.
Opmerkingen voor redacties:
- De Warsaw Spire is het grootste en op één na hoogste kantorencomplex in Polen en bestaat uit 3 gebouwen: een 220 meter hoog torengebouw met 49 verdiepingen en 2 gebouwen van 55 meter hoog. De totale kantooroppervlakte bedraagt 109.000 m2.
- De afmetingen van de 2 LED-installaties op de gevel zijn: 71 meter breed en 39 meter hoog, de grootste in hun soort in Polen. Ze bevatten 80.000 individueel regelbare lichtpunten.
- Het dak van het gebouw wordt verlicht met Philips ColorGraze MX4 Powercore armaturen en de spitsen worden verlicht met Philips ColorReach Powercore armaturen.
- De verticale en horizontale randen van het gebouw, met een totaal lengte van 1 km, worden verlicht met Philips iColor Flex knooppunten en een speciaal ontworpen diffuser, wat een brede kijkhoek oplevert, zichtbaar vanuit vele richtingen.
- De voltooiing van de bouw van de Warsaw Spire duurde drie jaar; de officiële opening vond plaats in mei 2016.