Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Signify lanceert op maat gemaakte professionele 3D-geprinte hanglampen voor een circulaire economie

    14 november 2019

     

    • Nieuwe 3D-printfaciliteiten in de VS, India en Indonesië
    • Marks & Spencer zet zijn schouders onder duurzame renovatie van de verlichting
    • Grote merken kiezen voor op maat gemaakte, milieuvriendelijke hanglampen die op aanvraag worden geprint

    Eindhoven, Nederland – Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, onthulde vandaag zijn faciliteiten voor 3D-geprinte lichtkappen en hanglampen in Nederland en is van plan om 3D-printfabrieken op te richten in de VS, Indië en Indonesië. Het bedrijf heeft deze zeer flexibele en duurzamere productiemethode geperfectioneerd door gebruik te maken van een 100% recyclebaar polycarbonaatmateriaal, waardoor hanglampen op maat kunnen worden ontworpen of aangepast aan de exacte behoeften van de klant en aan het einde van hun levensduur kunnen worden gerecycleerd, met als doel de circulaire economie te ondersteunen.

     

    Mode- en voedingsretailer Marks and Spencer (M&S) kondigde vandaag aan dat het in de eerste fase zit van de uitrol van duizenden 3D-geprinte armaturen in de winkels in het Verenigd Koninkrijk tegen het einde van 2020. Het bedrijf sluit zich aan bij andere grote klanten zoals Albert Heijn, SAS, Total en Praxis.

     

    De investering in 3D-printing illustreert het engagement van Signify om zijn klanten beter van dienst te zijn en tegelijkertijd de ecologische voetafdruk van het bedrijf en zijn klanten te verkleinen. Een typische 3D-geprinte armatuur (met uitzondering van elektronica en optiek) heeft een 47% lagere ecologische voetafdruk dan een conventioneel vervaardigde metalen armatuur. Bijna elk onderdeel kan worden hergebruikt of gerecycleerd, waardoor het concept van een circulaire economie wordt ondersteund.  

    We zijn de eerste verlichtingsfabrikant die op industriële schaal 3D-geprinte armaturen produceert, waardoor we onze positie in de voorhoede van verlichting en duurzame innovatie versterken."

     

    Olivia Qiu,

    Chief Innovation Officer bij Signify

    "Het printen van hanglampen biedt een flexibelere, snellere en milieuvriendelijkere manier van produceren. We kunnen nieuwe ontwerpen creëren of bestaande ontwerpen aanpassen, die snel aan de behoeften van de klant voldoen zonder grote investeringen en lange ontwikkelingscycli.”

     

    "Klanten kunnen hun ideeën realiseren binnen enkele dagen in plaats van maanden en printen kost minder energie. Onze 3D-geprinte hanglampen hebben een lagere ecologische voetafdruk dan traditioneel vervaardigde metalen hanglampen. Ze wegen ook minder, waardoor we de CO2-uitstoot bij het transport met 35% kunnen verlagen. Door de productie dicht bij stedelijke gebieden te houden, verkleinen we de voetafdruk nog verder. En natuurlijk is LED-verlichting energiezuiniger dan conventionele verlichting".

     

    Uitbreidingsplannen

     

    Signify heeft al een 3D-printfaciliteit in Maarheeze in Nederland. Hier wordt gestreefd naar een capaciteit tot 500 3D-printers van verschillende formaten met de mogelijkheid om (hang)lampen tot 60 cm hoogte en breedte te creëren. In januari 2020 zullen in Burlington, Massachusetts, VS, nieuwe 3D-printfaciliteiten van Signify operationeel zijn voor zowel de professionele als de consumentenmarkt. Extra faciliteiten in Noida, Indië en Jakarta, Indonesië, zullen snel volgen. Op al deze locaties zullen LED-lampen worden geïntegreerd in de hanglampen.

     

    Verlichting voor een circulaire economie

     

    De befaamde retailer Marks & Spencer (M&S) installeert momenteel duizenden 3D-geprinte LED-armaturen van Signify in zijn winkels in het Verenigd Koninkrijk, onder meer in Londen, Manchester en Belfast evenals Dublin en Cork in Ierland. Het project maakt deel uit van een grote renovatie om de winkelprestaties te verbeteren en een aanzienlijke energiebesparing te realiseren. In de winkels worden verschillende soorten armaturen vervangen door 3D-geprinte LED-versies. Deze op maat gemaakte producten zijn zo ontworpen dat ze perfect in de bestaande inrichting passen, waardoor het gebruik van de huidige plafondtegels gewaarborgd blijft. De uitrol maakt deel uit van het engagement van M&S om duurzamere technologieën te gebruiken in zijn winkels.

     

    "We werken al een aantal jaren hard aan een groener, koolstofarm M&S en we waren in 2012 heel trots om als eerste grote retailer CO2-neutraal te zijn", zegt Oliver Knowles, Research & Development-manager van de Property Group bij M&S. "3D-printen bestaat al een tijdje maar deze armaturen bieden de eerste echte retailverlichting die de duurzaamheid van onze winkels verbetert en die zeer complementair is aan onze duurzaamheidsstrategie. Het potentieel van deze armaturen is enorm, zowel vanuit het perspectief van energiebesparing als van kostenefficiëntie. Ze worden op aanvraag geprint om perfect te passen zonder dat er aanpassingen of insnijdingen in onze plafonds nodig zijn. We kunnen ze ook terugsturen om ze te laten recycleren en nieuwe ontwerpen te laten printen, zodat we steeds vernieuwend en eigentijds kunnen zijn. M&S neemt het voortouw als eerste grote Britse retailer die deze stap zet."

     

    Albert Heijn, de Nederlandse supermarktketen, is in 2017 in meer dan 100 winkels in Nederland gestart met het gebruik van op maat gemaakte decoratieve hanglampen om de sfeer in de versafdeling te versterken. De armaturen werden geprint in de stijl van fruit. Intussen zijn in meerdere winkels andere ontwerpen toegepast, onder andere in de afdeling diepvriesproducten en de koffiezones. De supermarkt kan de ontwerpen opfrissen door eenvoudig de lichtkappen terug te brengen naar Signify, die ze versnippert en nieuwe ontwerpen print.

     

    Een snelle online consumentenservice om op maat te ontwerpen, printen en leveren

     

    Vandaag heeft Signify ook de introductie in Europa aangekondigd van 's werelds eerste online service die consumenten in staat stelt om decoratieve armaturen op maat te maken (zie https://www.mycreation.lighting.philips.com). Het assortiment bevat ook een aanpasbare Philips LED-tafellamp die gemaakt is van 24 gerecycleerde CD's.

     

    In 2018 bestond 79% van de omzet van Signify uit duurzame inkomsten. Het bedrijf is vastbesloten om in 2020 CO2-neutraal te zijn en werd onlangs voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot Industry Leader in de Dow Jones Sustainability Index.

    Over Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) is de wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips-producten, Interact connected verlichtingssystemen en data-enabled services, leveren commerciele waarde en verbeteren het leven in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van 6,4 miljard € in 2018 hebben we ongeveer 27.000 werknemers en zijn we aanwezig in meer dan 70 landen. We ontsluiten het buitengewone potentieel van licht voor een prettiger leven en een betere wereld. We zijn drie jaar op rij uitgeroepen tot Industry Leader in de Dow Jones Sustainability Index. Nieuws van Signify bevindt zich in het nieuwscentrum, Twitter, LinkedIn en Instagram. Informatie voor beleggers is te vinden op de pagina Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Meer persberichten

    • Signify kunstwerk tijdens GLOW

      november 13, 2024

      Signify kunstwerk tijdens GLOW

    • Derdekwartaalresultaten 2024 van Signify

      oktober 25, 2024

      Derdekwartaalresultaten 2024 van Signify

    • Philips Hue lanceert nieuwe versie van de Philips Hue Play HDMI-sync box

      september 05, 2024

      Philips Hue lanceert nieuwe versie van de Philips Hue Play HDMI-sync box