Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Signify legt de lat hoger voor gezondheid en welzijn in kantoren met nieuwe IoT-sensoren voor Interact Office

    10 maart 2020


    Eindhoven, Nederland
    - Ongemak voor werknemers, slechte gezondheid en verminderde prestaties kunnen in verband worden gebracht met een slechte kwaliteit van de kantooromgeving. Verlichting van goede kwaliteit kan al helpen om de productiviteit van werknemers tot 23% te verhogen. 1 Naast verlichting zijn er nog andere omgevingsfactoren die invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van werknemers. Zo kunnen bijvoorbeeld hogere binnentemperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid samengaan met niezen, roodheid van de huid, jeukende of pijnlijke ogen en hoofdpijn. Een slechte temperatuurregeling leidt tot een daling van de personeelsprestaties met 6% wanneer de kantoren te warm zijn, en 4% wanneer het te koud is.2  Bovendien kunnen de prestaties met maar liefst 66% dalen wanneer er storende geluiden zijn3, en het kan gemiddeld 25 minuten duren om na een onderbreking terug aan de slag te gaan.4

     

    Het is van cruciaal belang om medewerkers op kantoor comfortabel en gezond te houden. Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, lanceert nieuwe Philips IoT-sensoren die gegevens verzamelen en versturen via het Interact Office geconnecteerde verlichtingssysteem en API's voor monitoring van de omgeving. Met de nieuwe sensoren die worden gelanceerd, kunnen bedrijven hun kantooromgeving monitoren en de omstandigheden optimaliseren voor de gezondheid en het welzijn van hun medewerkers.

     

    De nieuwe sensoren monitoren de bezettingsgraad, het aantal personen, de temperatuur (op kamer- en bureauniveau), het geluidsniveau, het daglichtniveau en de relatieve luchtvochtigheid, en zijn voorzien van een Bluetooth-functie voor indoor positionering en navigatie. Het bundelen van deze sensormogelijkheden in één unit maakt het gebruik van meerdere sensoren overbodig en is ook veel voordeliger voor bedrijven. De mogelijkheid om de werkervaring op kantoor te differentiëren kan bijdragen aan het creëren van een gezonde werkplek en kan organisaties helpen het ziekteverzuim te beperken.

     

    Deze nieuwe sensoren zijn kleiner dan een luciferdoosje en kan men terplekke eenvoudig upgraden met een simpele klik en omwisseling via een upgradebaar sensorslot, een unieke functie in een reeks professionele kantoorarmaturen van Philips. Het is niet nodig om de armaturen van het plafond te halen, omdat men de sensoren aan de voorkant van het armatuur kan monteren. Deze toekomstbestendige oplossing zorgt ervoor dat men de armaturen nu op elk ogenblik kan upgraden met verschillende sensoren. Dit geeft organisaties de flexibiliteit om te profiteren van een verbeterde functionaliteit in de toekomst of wanneer bijvoorbeeld een nieuwe huurder meer functionaliteit wil.

     

    Een van de klanten van Signify is EDGE, een bedrijf van OVG Real Estate. EDGE hecht veel waarde aan het welzijn, de duurzaamheid, het ontwerp en de technologie in alle gebouwen die het ontwikkelt, ook in de eigen gebouwen.

    EDGE heeft samengewerkt met Signify vanaf de eerste disruptieve power-over-ethernet LED in het gebouw The Edge, tot de nieuwste innovatie op het gebied van lichtinfrastructuur die geïmplementeerd is in EDGE Olympic Amsterdam. Daardoor kunnen we de gezondheid en productiviteit van de gebruikers van een gebouw bevorderen door middel van technologie. De uiterst nauwkeurige lokalisatie en de superieure mogelijkheden om mensen te tellen, stellen ons in staat om de gebruikerservaring en het facilitair beheer in onze gebouwen te optimaliseren. De nieuwe mogelijkheden voor monitoring van de omgeving dragen extra bij aan het welzijn van onze medewerkers."

     

    Erik Ubels
    CTO van EDGE

    De nieuwe Philips-sensoren voor Interact Office zullen in mei beschikbaar zijn.

     

    [1]Bron: Loftness et al 2003

    [2]Bron: Lan L. Wargocki P. Wyon DP. Lian Z. (2011) Effects of thermal discomfort in an office on perceived air quality, SBS symptoms, physiological responses, and human performance. Indoor Air 21:5, pp 376-90

    [3]Bron: Lan L. Wargocki P. Wyon DP. Lian Z. (2011) Effects of thermal discomfort in an office on perceived air quality, SBS symptoms, physiological responses, and human performance. Indoor Air 21:5, pp 376-90

    [4]Bron: 'The Cost of Interrupted Work: More Speed and Stress' van Gloria Mark, Department of Informatics, University of California

    Neem voor meer informatie contact op met:

    Roel Dekoninck

    PR Manager Signify Benelux

    Tel: +32 477 252356

    Email: roel.dekoninck@signify.com

    Over Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) is de wereldwijde marktleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet der Dingen. Onze Philips-producten, Interact geconnecteerde verlichtingssystemen en datagestuurde diensten zorgen voor bedrijfswaarde en transformeren het leven in huizen, gebouwen en publieke ruimten. In 2019 realiseerden we een omzet van EUR 6,2 miljard met ongeveer 32.000 medewerkers in meer dan 70 landen. We ontsluiten het buitengewone potentieel van licht voor een beter leven en een betere wereld. We zijn al drie jaar op rij uitgeroepen tot Industry Leader in de Dow Jones Sustainability Index. Nieuws van Signify is te vinden in de Newsroom, op Twitter, LinkedIn en op Instagram. Informatie voor beleggers is te vinden op de pagina Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Meer persberichten

    • Philips Hue introduceert zijn eerste generatieve AI-assistent in de Hue-app

      januari 07, 2025

      Philips Hue introduceert zijn eerste generatieve AI-assistent in de Hue-app

    • Signify kunstwerk tijdens GLOW

      november 13, 2024

      Signify kunstwerk tijdens GLOW

    • Derdekwartaalresultaten 2024 van Signify

      oktober 25, 2024

      Derdekwartaalresultaten 2024 van Signify