9 september 2020
Eindhoven, Nederland – Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, vergroot zijn productiecapaciteit voor UV-C-verlichting en breidt zijn portfolio van UV-C-producten uit. Het bedrijf maakt gebruik van meer dan 35 jaar expertise in UV-C-verlichting om tegemoet te komen aan de groeiende wereldwijde nood aan desinfectie van lucht, oppervlakken en voorwerpen.
Door de capaciteit te verhogen en het UV-C-assortiment uit te breiden, zorgt Signify voor de veiligheid van de mensen in een wereld die zich aanpast aan het nieuwe normaal. De UV-C-verlichting is beproefd en betrouwbaar als een effectief desinfectiemiddel. Dit is onlangs gevalideerd in een laboratoriumtest van de Boston University, waaruit blijkt dat de UV-C-lichtbronnen van Signify het virus dat COVID-19 veroorzaakt binnen enkele seconden inactiveren. Dit is cruciaal omdat organisaties nu op zoek zijn naar manieren om hun activiteiten voort te zetten en diensten te verlenen in een veilige omgeving.
Signify's nieuw assortiment UV-C-producten omvat armaturen en kamers voor een breed scala aan professionele toepassingen.
Harsh Chitale
Signify's Digital Solutions Division
Een onderdeel van het assortiment zijn UV-C-armaturen die ideaal zijn voor grondige desinfectie van oppervlakken in kantoren, scholen en toiletten. Ze zijn uitgerust met sensoren en besturing om ervoor te zorgen dat ze alleen werken als er geen mensen en dieren aanwezig zijn. Andere producten zijn mobiele, vrijstaande UV-C-armaturen om in een hotelkamer te plaatsen of om oppervlakken te ontsmetten in het openbaar vervoer, zoals bussen en treinen.
Voor de desinfectie van voorwerpen lanceert Signify een reeks veilige en snel te gebruiken UV-C-desinfectiekamers. Deze kamers worden gebruikt in kantoren en overheidsgebouwen om in enkele seconden badges, telefoons, tassen, laptops en portefeuilles van bezoekers te desinfecteren. In winkels zijn ze ideaal voor het desinfecteren van geretourneerde artikelen, brillen of kleding uit paskamers.
UV-C-armaturen kunnen ook worden gebruikt in tunnels voor oppervlaktedesinfectie. In Noord-Amerika test een grote retailer een UV-C-tunnel voor het desinfecteren van winkelwagens. In India wil een hotel een UV-C-tunnel van Signify gebruiken voor het desinfecteren van de bagage van de gasten bij het inchecken. Ook in Nederland plaatste Signify al UVC-armaturen zoals in het hoofdkantoor van Signify Global in Amsterdam of in heel wat GGD’en (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten), verspreid over het hele land.
Als aanvulling op zijn portfolio verwierf Signify de activa van Germicidal Lamps & Applications (GLA), een klein, in Nederland gevestigd bedrijf met uitgebreide expertise op het gebied van UV-C-desinfectie. De deal omvat de portfolio van GLA voor UV-C-desinfectie van de bovenlucht in gesloten ruimten en een diepgaande kennis van de toepassingen.
"Dankzij de middelen en knowhow die we van GLA hebben verworven, versnellen we de ontwikkeling van ons stappenplan voor UV-C-systemen die de bovenlucht in gesloten ruimten desinfecteren. We zijn van plan om deze producten snel over de hele wereld beschikbaar te stellen", aldus Paul Peeters, hoofd van Signify's Digital Solutions Europe.
De armaturen voor desinfectie van de bovenlucht kunnen worden gebruikt met mensen aanwezig in de ruimte omdat ze op een hoogte worden geïnstalleerd die, in combinatie met afscherming en optiek, blootstelling aan de UV-C-lichtbron voorkomt. De lucht in het bovenste deel van de ruimte wordt voortdurend gedesinfecteerd met UV-C-straling en natuurlijke convectie van de luchtstroom in de ruimte. Hierdoor zijn deze armaturen ideaal voor gebruik in scholen, kantoren, sportscholen, winkels en andere drukbezochte ruimten.
Signify loopt al meer dan 35 jaar voorop in de UV-technologie en heeft een bewezen staat van dienst op het gebied van innovatie in UV-C-verlichting. De UV-C-verlichting van Signify wordt ontworpen, geïnstalleerd en gebruikt volgens de productspecifieke veiligheidsinstructies en is vervaardigd met behulp van goed gecontroleerde industriële processen.
Signify Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals, consumentenen en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact systemen en dataverzamelingsservices leveren aanzienlijke zakelijke waarde en verbeteren het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 6.1 miljard in 2024, ongeveer 29.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we de buitengewone mogelijkheden van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en duurzaamheid te bevorderen. Sinds onze beursgang staan we al acht jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben we ook vijf jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify tot de beste één procent van de beoordeelde bedrijven behoort. Bezoek voor nieuws en updates over Signify onze Newsroom, X, LinkedIn en Instagram. Bezoek voor informatie over investeringen onze Investor Relations pagina.
januari 07, 2025
Philips Hue introduceert zijn eerste generatieve AI-assistent in de Hue-app