Eindhoven, the Netherlands – Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, breidt zijn Philips Hue-portfolio uit met twee buitenlampen om tuinen en veranda's verder te personaliseren, een nieuwe wandschakelaarmodule die bestaande lichtschakelaars slim maakt, en een vernieuwde Philips Hue-dimschakelaar. Slimme verlichting voor binnen en buiten was nog nooit zo eenvoudig in gebruik.
Jasper Vervoort
Business Leader Philips Hue bij Signify
Betover je buitenomgeving met kleurrijk licht
Met de nieuwe Philips Hue Amarant verstraler kan je je buitenomgeving gelijkmatig aanstralen met het juiste sfeerlicht, winter en zomer. Kies je favoriete kleur in de Hue app en creëer unieke lichtvormen op grote objecten zoals muren, hekken en hagen. Het wallwash-effect met levendig licht in miljoenen kleuren wordt intenser door de metalen kap en versterkt de look en feel van een lege muur in de tuin of op het balkon. De Amarant kan op de vloer worden gemonteerd of ondersteboven op een overhangend dak om de buitenverlichting naar een hoger niveau te tillen. Als deel van de collectie laagspanningsarmaturen is de Amarant eenvoudig te installeren en uit te breiden met meer armaturen om je buitenomgeving om te toveren tot een sfeervolle oase.
De Philips Hue Appear, een populaire muurlamp in het portfolio, kreeg nu een roestvrijstalen afwerking en is gemakkelijk te installeren. De inox armatuur zorgt voor een krachtig op en neer zwevend lichteffect in (warm) wit en miljoenen lichtkleuren en geeft een luxueuze uitstraling aan je buitenomgeving. Het bevestigen van de Appear gebeurt in een handomdraai: monteer de lamp eenvoudig aan de muur met de pin-connector, ontspan en... geniet!
Meer controle en gemak met nieuwe accessoires
Je had vrienden over de vloer of je poetshulp kwam langs en ineens reageert je Philips Hue-verlichting niet meer zoals je wilt... Herkenbaar? De nieuwe Philips Hue wall switch module is de ideale aanvulling op elk Philips Hue-systeem. De module wordt geïnstalleerd achter je bestaande lichtschakelaars – het worden slimme schakelaars en met je Philips Hue-verlichting binnen handbereik. Of het nu via de app is of via spraakbesturing, je moet niet meer uit je zetel komen om de schakelaars te bedienen die een familielid of gast heeft uitgeschakeld. Bovendien kan je in de Hue app makkelijk lichtscènes selecteren en de werking van de schakelaar aanpassen om de sfeer nog meer te personaliseren. De Philips Hue wall switch module werkt op batterijen met een minimale gebruiksduur van vijf jaar.
Eén van de meest populaire Philips Hue-accessoires kreeg een upgrade: de Philips Hue dimmer switch. Met de vernieuwde dimmer switch kan je jouw Philips Hue-verlichting nog intuïtiever bedienen. Zet je lampen feller, dim ze, blader door lichtscènes of stel het licht in dat het beste past bij het moment van de dag. Bovendien werd het design aangepast zodat de dimmer switch nu ook mooi past over je bestaande schakelaaropening, zonder rare rafelrandjes. En hij werkt draadloos. Bevestig de dimmer waar je maar wilt of gebruik de magnetische achterkant. Liever in de hand? Dan werkt de dimmer switch ook als handige afstandsbediening.
Beschikbaarheid en adviesprijzen
Signify (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected lighting systemen en dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde transformeren het leven in huizen, gebouwen en puenblieke ruimtes. Met een omzet in 2023 van EUR 6,7 miljard, ongeveer 32.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we het buitengewone potentieel van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en voor een duurzame wereld. Sinds onze beursgang staan we al zeven jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben we vier jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify in de top één procent van de beoordeelde bedrijven staat. Nieuws over Signify is te vinden op onze Newsroom, en op X, LinkedIn en Instagram. Informatie voor investeerders kan worden gevonden op onze Investor Relations pagina.