Eindhoven – Signify (Euronext: LIGHT), de wereldwijde marktleider in verlichting, heeft samen met Innovative Bioanalysis, een gecertificeerd laboratorium voor veiligheidsnormeringen in Costa Mesa (Californië), onderzoek uitgevoerd dat aantoont dat de Philips UV-C upper air wandarmaturen voor luchtdesinfectie een doeltreffend middel zijn om SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, onschadelijk te maken. Deze UV-C-armaturen inactiveerden binnen 10 minuten 99,99% van SARS-CoV-2 in een ruimte in de lucht1 en na 20 minuten was het virus zelfs afgenomen tot een niveau dat niet meer waarneembaar was.2
Sam Kabbani
Chief Scientific Officer bij Innovative Bioanalysis
“Op basis van de bekende methoden waarmee UV-C ziekteverwekkers inactiveert, valt te verwachten dat vergelijkbare resultaten verkregen worden met de diverse genetische mutaties van SARS-CoV-2”, aldus Sam Kabbani, Chief Scientific Officer bij Innovative Bioanalysis.
“Deze onderzoeksresultaten illustreren de doeltreffendheid waarmee onze UV-C upper air armaturen de lucht desinfecteren en de belangrijke bijdrage die ze kunnen leveren aan de strijd tegen het coronavirus en andere virussen in de toekomst", zegt Harsh Chitale, Division Leader Digital Solutions van Signify. "Het laat zien hoe UV-C-verlichting een goede aanvullende en preventieve maatregel kan zijn voor bedrijven, restaurants, hotels, scholen en instellingen die op zoek zijn naar manieren om hun werknemers, gasten, klanten en leerlingen of studenten extra te beschermen.”
Harsh Chitale
Division Leader Digital Solutions van Signify
1 De tests zijn uitgevoerd in een ruimte van 8’ x 8’ x 10’ (feet), conform de normen van bioveiligheidsniveau 3
2 Volgens de resultaten van een laboratoriumonderzoek dat uitgevoerd werd door Innovative Bioanalysis, een volgens CAP, CLIA en AABB gecertificeerd laboratorium voor veiligheidsnormeringen, in een ruimte met voldoende luchtcirculatie. Raadpleeg voor meer informatie het onderzoeksrapport dat hier beschikbaar is.
3 De kiemdodende werking van de UV-C-lichtbron is evenredig aan de blootstellingstijd van het micro-organisme aan de UV-C-lichtbron en de intensiteit van de UV-C-lichtbron. Daarom is een afdoende luchtstroming in de ruimte (die verkregen kan worden door een geforceerde luchtstroom of natuurlijke convectie) nodig voor een doeltreffende werking van Signify's oplossingen voor luchtdesinfectie met upper air UV-C-armaturen.
Signify Benelux
Roel Dekoninck, PR Manager
Tel: +32 477 25 23 56
E-mail: roel.dekoninck@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected lighting systemen en dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde transformeren het leven in huizen, gebouwen en puenblieke ruimtes. Met een omzet in 2023 van EUR 6,7 miljard, ongeveer 32.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we het buitengewone potentieel van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en voor een duurzame wereld. Sinds onze beursgang staan we al zeven jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben we vier jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify in de top één procent van de beoordeelde bedrijven staat. Nieuws over Signify is te vinden op onze Newsroom, en op X, LinkedIn en Instagram. Informatie voor investeerders kan worden gevonden op onze Investor Relations pagina.