Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Weer zorgeloos naar theater dankzij UV-C-verlichting van Signify

    16 juni 2021

    Koninklijk Theater Carré en Theater De Ruchte pakken de première in Nederland met de installatie van desinfecterende UV-C verlichting van Signify

     

    • Signify laat via gecertificeerde installateurs Philips UV-C desinfecterende upper air-armaturen installeren in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam en in Theater De Ruchte in Someren
    • Koninklijk Theater Carré en Theater De Ruchte zijn hiermee de eerste theaters in Nederland die de UV-C desinfectieverlichting van Signify in gebruik nemen
    • Onderzoeksresultaten tonen aan dat de Philips UV-C upper air armaturen binnen 10 minuten 99,99% van SARS-COV-2 in een ruimte in de lucht inactiveren.1
    • Signify lanceert een wedstrijd waarmee organisaties een professionele UV-C-armatuur kunnen winnen

     

    Eindhoven, Nederland - Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, heeft bijna honderd UV-C armaturen in de gebouwen van Koninklijk Theater Carré (Amsterdam) en Theater De Ruchte (Someren) laten installeren. Nu de deuren van de cultuursector weer geopend zijn, kijken theaters, cultuurhuizen en filmzalen er weer naar uit om hun bezoekers te kunnen verwelkomen. Hierbij staan uiteraard de veiligheid en de gezondheid van de bezoekers, maar ook die van de medewerkers en van de artiesten voorop.

     

    Naast de geldende RIVM-richtlijnen zoals duidelijke looproutes, sociale afstand, mondkapjes, desinfectiezuilen en nieuwe ventilatienormen, bieden Koninklijk Theater Carré en Theater De Ruchte voortaan nog een extra laag bescherming: de plaatsing van desinfecterende UV-C armaturen die de lucht permanent zuiveren terwijl er mensen aanwezig zijn. Een recente studie heeft namelijk aangetoond dat de Philips UV-C upper air-armaturen een doeltreffend middel zijn om SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, onschadelijk te maken. Deze UV-C-armaturen inactiveren binnen 10 minuten 99,99% van SARS-CoV-2 in de lucht en na 20 minuten was het virus zelfs afgenomen tot een niveau dat niet meer waarneembaar was.

     

    Koninklijk Theater Carré voorzag onder andere de 15 kleedkamers en artiestenfoyer en de 14 kantoren van haar medewerkers van zo’n 75 Philips UV-C upper air-armaturen en ook nog in de publieksfoyers.

    Met onder andere deze UV-C armaturen minimaliseren we de besmettingskans voor zowel artiesten, bezoekers als collega’s”

     

    Thomas Groen
    Manager Sales & Partnerships bij Koninklijk Theater Carré

    Veilig, ook post-corona

     

    In Theater De Ruchte in Someren worden de events, congressen en voorstellingen voortaan veel veiliger en meer coronaproof georganiseerd. Want hier gaat gecertificeerd installateur ETB Willem Bos een twintigtal UV-C-armaturen vakkundig plaatsen in de foyers, de gangen en vergaderzalen. Op dit moment is er in Theater De Ruchte een demo-opstelling geplaatst.

    Met deze UV-C armaturen zijn wij helemaal klaar voor de toekomst. Wij willen alles in het werk stellen om onze bezoekers, medewerkers en artiesten zo veilig mogelijk te kunnen ontvangen, ook na corona”

     

    Tim Rijper
    Algemeen Directeur bij Theater De Ruchte.

    Beter beschermd terug aan de slag – Signify neemt deze uitspraak ter harte. “We zijn bijzonder trots dat wij de culturele sector kunnen helpen om veiliger terug open te gaan dankzij onze desinfecterende UV-C-armaturen, zegt Frans Konings, UV-C Sales Lead bij Signify. “Maar uiteraard halen ook andere organisaties, bijvoorbeeld restaurants, hotels, scholen... hun voordeel met UV-C, ook in post-coronatijd.”

     

    Win een UV-C armatuur

     

    Signify wil ook andere organisaties een duwtje in de rug geven bij heropening met de wedstrijd “Win schonere lucht”. Ondernemers kunnen zich inschrijven en 1 van de acht UV-C armaturen winnen die het bedrijft wegschenkt. Zo is er ook na COVID-19 geen vuiltje meer aan de lucht.

    Meer weten over UV-C? Luister dan naar Signify’s podcast Aan het Licht of steek je licht op via https://www.signify.com/nl-be/innovation/uv-c en www.philips.nl/uvc.
    Volgens de resultaten van een laboratoriumonderzoek dat uitgevoerd werd door Innovative Bioanalysis, een volgens CAP, CLIA en AABB gecertificeerd laboratorium voor veiligheidsnormeringen, in een ruimte met voldoende luchtcirculatie. Raadpleeg voor meer informatie het onderzoeksrapport dat hier beschikbaar is.

    Over Signify

     

    Signify Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals, consumentenen en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact systemen en dataverzamelingsservices leveren aanzienlijke zakelijke waarde en verbeteren het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 6.1 miljard in 2024, ongeveer 29.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we de buitengewone mogelijkheden van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en duurzaamheid te bevorderen. Sinds onze beursgang staan we al acht jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index  en hebben we ook vijf jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify tot de beste één procent van de beoordeelde bedrijven behoort. Bezoek voor nieuws en updates over Signify onze Newsroom, X, LinkedIn en Instagram. Bezoek voor informatie over investeringen onze Investor Relations pagina.

    Meydan Bridge

    Meer persberichten

    • Signify myCreation introduceert vernieuwde branding

      maart 12, 2025

      Signify myCreation introduceert vernieuwde branding

    • Vierdekwartaal- en jaarresultaten 2024 van Signify

      januari 24, 2025

      Vierdekwartaal- en jaarresultaten 2024 van Signify

    • Philips Hue introduceert zijn eerste generatieve AI-assistent in de Hue-app

      januari 07, 2025

      Philips Hue introduceert zijn eerste generatieve AI-assistent in de Hue-app