Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Rouches tackelen COVID-19 dankzij UV-C-licht van Signify

    2 oktober, 2021

    Standard Luik installeerde desinfecterende Philips UV-C-armaturen in de spelerskleedkamers van het stadion en van het trainingscomplex

     

    • Philips UV-C-licht van Signify desinfecteert de lucht en helpt zo het risico op besmetting aanzienlijk te verminderen.
    • Royal Standard de Liège is de eerste Belgische voetbalclub die Philips UV-C luchtdesinfectieverlichting van Signify in gebruik neemt

     

    Bruxelles, Belgique - Signify (Euronext : LIGHT), de wereldleider in verlichting, lanceerde aan het begin van de pandemie een hele reeks Philips UV-C-armaturen met desinfecterend UV-C-licht voor de professionele markt in de Benelux. Verschillende studies valideerden eerder al de doeltreffendheid van de UV-C-lichtbronnen van Signify in de strijd tegen SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. In ruimtes waar niet voldoende geventileerd kan worden, is desinfectie van de lucht met UV-C een doeltreffende aanvulling om het risico op besmettingen via druppels in de lucht, zogenaamde aerosolen, aanzienlijk te verkleinen.

     

    Om die reden vroeg eersteklasseclub Standard Luik aan Signify om UV-C desinfectieverlichting te installeren in enkele binnenruimtes zoals de kleedkamers in het stadion en van de Académie. In totaal gaat het om 14 Philips UV-C desinfecterende Active Air-armaturen. Acht daarvan in de kleedkamers - thuisploeg én bezoekers - op Sclessin, het stadion van de eersteklasseclub. Ook zullen er nog eens 6 geïnstalleerd worden in de kleedkamers van de Académie, het trainingscomplex van de Rouches.

    “Het waarborgen van de gezondheid van onze spelers vinden wij enorm belangrijk en essentieel voor de voortgang van wedstrijden. Daarom willen wij hen, en de spelers van onze tegenstanders, zo goed mogelijk beschermen. Met de Philips UV-C desinfecterende Active Air-verlichting van Signify zijn wij ervan overtuigd dat wij onze spelers net dat extra beetje bescherming kunnen bieden.”

     

    Sacha Feytongs

    Stadium Manager chez Standard de Liège

    UV-C desinfecterende Active Air-armaturen

     

    UV-C licht is ultraviolet licht dat virussen en bacteriën in een mum van tijd onschadelijk maakt: in minder dan 2 uur tijd schakelt het tot 90% van de virussen in de lucht uit1. De technologie is niet nieuw; UV-C licht wordt al decennialang gebruikt om virusuitbraken zoals tuberculose, influenza en mazelen, én nu dus ook corona onder controle te krijgen. Het wordt al jaren succesvol toegepast in onder andere klaslokalen, kantoorruimtes, maar ook in theaters, ziekenhuizen en laboratoria.

     

    Philips UV-C Active Air is een krachtige en effectieve manier om circulerende lucht te desinfecteren, terwijl de spelers in de ruimte aanwezig zijn. Het kan eenvoudig worden geïnstalleerd aan de muur of aan het plafond. Dankzij ventilatoren wordt de lucht in het toestel gezogen, gefilterd en vervolgens intens gedesinfecteerd door middel van de UV-C lampen die zich in het afgeschermde toestel bevinden. De toestellen zijn dus veilig in gebruik en bovendien nog energiezuinig ook.

    "We zien een groeiende behoefte aan desinfectiemethodes vanuit een brede groep bedrijven, scholen, organisaties maar zeker ook sportclubs. UV-C-verlichting kan zorgen dat de lucht in een ruimte snel, efficiënt en doeltreffend wordt gedesinfecteerd.”

     

    Gregory Hayette

    Commercieel Verantwoordelijke Sport bij Signify in België

    "We zijn dan ook trots dat we Standard, een topteam met een rijke traditie in de Belgische voetbalcompetitie, kunnen helpen om de spelers en staf extra te beschermen.”

     

    Signify loopt al meer dan 35 jaar voorop in UV-technologie en heeft een bewezen staat van dienst op het gebied van innovatie in UV-C-verlichting. De UV-C-verlichting van Signify wordt ontworpen, geïnstalleerd en gebruikt volgens de productspecifieke veiligheidsinstructies en wordt vervaardigd met behulp van goed gecontroleerde industriële processen. Al onze UV-C-producten zijn conform de richtlijnen van de Global Lighting Association.

     

    Meer informatie vindt u op www.signify.com/nl-nl/innovation/uv-c en www.philips.nl/uvc

    1 résultats de la recherche efficacité Philips Active Air SM310C - Prof. dr. Institut Waclaw Dabrowski de biotechnologie agricole et alimentaire - Institut de recherche d'État.

     

    Over Signify

     

    Signify Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals, consumentenen en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact systemen en dataverzamelingsservices leveren aanzienlijke zakelijke waarde en verbeteren het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 6.1 miljard in 2024, ongeveer 29.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we de buitengewone mogelijkheden van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en duurzaamheid te bevorderen. Sinds onze beursgang staan we al acht jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index  en hebben we ook vijf jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify tot de beste één procent van de beoordeelde bedrijven behoort. Bezoek voor nieuws en updates over Signify onze Newsroom, X, LinkedIn en Instagram. Bezoek voor informatie over investeringen onze Investor Relations pagina.

    Meydan Bridge

    Meer persberichten

    • Vierdekwartaal- en jaarresultaten 2024 van Signify

      januari 24, 2025

      Vierdekwartaal- en jaarresultaten 2024 van Signify

    • Philips Hue introduceert zijn eerste generatieve AI-assistent in de Hue-app

      januari 07, 2025

      Philips Hue introduceert zijn eerste generatieve AI-assistent in de Hue-app

    • Derdekwartaalresultaten 2024 van Signify

      oktober 25, 2024

      Derdekwartaalresultaten 2024 van Signify