Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Het Lampenkoopje, goed voor het milieu en je portemonnee

    18 maart 2022

    Signify en De Kringwinkel slaan de handen in elkaar door nieuwe lampen in een oud jasje te steken. Wie bij De Kringwinkel een lamp koopt krijgt er een gratis Philips LED-lamp bij.

    • Signify voorziet tweedehands hang- en staanlampen van De Kringwinkel van een gratis energiezuinige Philips LED-lamp
    • De actie Lampenkoopjes loopt vanaf 19 maart zolang de voorraad strekt en dit in 123 Kringwinkels in Vlaanderen
    • Oude lampen kunnen tot 92% gerecycleerd worden

     

    België - Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, lanceert vandaag in samenwerking met De Kringwinkel een unieke actie voor duurzame verlichting. Wie vanaf 19 maart een tweedehands hang- of staanlamp koopt in één van de 123 Kringwinkels in Vlaanderen, krijgt er gratis een energiezuinige Philip LED-lamp bij. En dat is goed voor het milieu en voor de portemonnee. Want elke tweedehands lamp die wordt verkocht is er één minder op de afvalberg. Bovendien bespaar je met de Philips LED-lamp heel wat op je energierekening. Een lampenkoopje dus!

    We streven naar maximaal lokaal hergebruik van zoveel mogelijk producten in Vlaanderen. Daarom werken we graag samen met partners waarmee we een duurzaam en maatschappelijk verschil kunnen maken."  

     

    Jolien Roedolf

    business developper bij HERW!N, de koepel van de Kringwinkels.

    “De samenwerking met Signify lag dan ook voor de hand: door het aanbieden van gratis energiezuinige LED-lampen bij de aankoop van een tweedehands lamp, maken we onze klanten bewust van een duurzame en betaalbare verlichting.”

     

    De snelste manier om elektriciteit en geld te besparen

     

    Dat LED-verlichting energiezuiniger is dan gloei-, halogeen- of spaarlampen is wel algemeen bekend. Wat veel mensen nog niet weten is dat het loont om ook over te stappen op LED als de oude lampen het nog doen. Mensen denken: ‘als ze kapot zijn ga ik ze vervangen door LED’.

    Met deze actie willen we mensen bewust maken dat het juist duurzamer is om oude lampen die het nog doen te vervangen door LED-verlichting."  

     

    Conny Degen

    verantwoordelijk voor maatschappelijke partnerships bij Signify Benelux.

    “Je bespaart namelijk per direct op stroomverbruik omdat een LED-lamp 90% zuiniger is dan een gloeilamp en 85% zuiniger dan een halogeenlamp. Met de huidige energieprijzen kan je zelfs tot 10 euro per lamp per jaar besparen”.

     

    LED is duurzaamste keuze

     

    Het direct overschakelen op LED lampen is de duurzaamste keuze is – minder stroomverbruik, minder CO2, minder verspilling - en de consument bespaart direct op stroom en energiekosten. LED-lampen gaan veel langer mee, ze branden tot zo’n 15.000 uur, terwijl een gloeilamp maar 1.000 uur brandt. Overstappen op LED scheelt per huishouden zo’n 90 tot 109 kilogram CO2-uitstoot per jaar. Ter vergelijking: dit is evenveel als 825 tot 1.000 kilometer met je auto rijden. De energie die het kost om een nieuwe LED-lamp te produceren win je binnen 300 branduren terug.

     

    Dat we deze samenwerking met De Kringwinkels en Signify met Philips LED-lampen kunnen doen is mooi. We stimuleren hergebruik, wat goed is voor het milieu en we helpen mensen stroom en geld te besparen. De goedkoopste energie is tenslotte energie die je niet gebruikt.

    Over De Kringwinkel:

     

    De Kringwinkel, dat zijn 162 tweedehands- en outletwinkels in de sociale economie die zich achter deze merknaam verzameld hebben en samenwerken op vlak van communicatie en kwaliteit. Kringwinkels staan voor:

     

    • Sociale tewerkstelling: Onze producten hebben een verhaal, onze mensen ook. De Kringwinkel biedt een job, een opleiding en een toekomstperspectief aan meer dan 5800 medewerkers die, om uiteenlopende redenen, weinig of geen kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt.
    • Aandacht voor het klimaat: De Kringwinkel haalt herbruikbare goederen op en verkoopt ze weer. Hierdoor komen ze niet op de afvalberg terecht.
    • Originele en betaalbare spullen: We willen ervoor zorgen dat iedereen, ook met een beperkt budget, kwaliteitsvolle goederen kan kopen. Voor basisproducten bewaken we dan ook steeds een basisprijs. Ons aanbod varieert elke dag.

    Over Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected lighting systemen en dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde transformeren het leven in huizen, gebouwen en puenblieke ruimtes. Met een omzet in 2023 van EUR 6,7 miljard, ongeveer 32.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we het buitengewone potentieel van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en voor een duurzame wereld. Sinds onze beursgang staan we al zeven jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben we vier jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify in de top één procent van de beoordeelde bedrijven staat. Nieuws over Signify is te vinden op onze Newsroom, en op X, LinkedIn en Instagram. Informatie voor investeerders kan worden gevonden op onze Investor Relations pagina.

    Meydan Bridge

    Meer persberichten

    • Vierdekwartaal- en jaarresultaten 2024 van Signify

      januari 24, 2025

      Vierdekwartaal- en jaarresultaten 2024 van Signify