Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Operatie 'Schonere lucht' bij Sint Oda in Pelt

    31 maart 2022

    Philips UV-C luchtdesinfectie ingezet bij organisatie voor personen met beperking

     

    Zellik, België - Signify (Euronext: LIGHT), wereldleider in verlichting, voorziet Philips UV-C luchtreinigers bij Sint Oda in Pelt, een dienstencentrum voor mensen met een complexe en/of meervoudige beperking. Verschillende studies valideerden eerder al de doeltreffendheid van de UV-C-luchtdesinfectietechnologie van Signify in de strijd tegen SARS-CoV-2 en ook wetenschappers pleiten al lang voor het gebruik van aanvullende luchtreiniging om besmettingen te voorkomen. In het kader van een grootschalig onderzoek van prof dr. ir. Bert Blocken, hoogleraar bouwfysica aan de TU Eindhoven en verbonden aan KU Leuven, dr. ir. Leen Peeters van studiebureau Th!nk E en viroloog prof. dr. Marc Van Ranst van de KU Leuven, dat de effecten van aanvullende luchtreiniging in de praktijk inzichtelijk willen maken, zullen er op locatie in Pelt ook testen worden uitgevoerd. Signify stelt op meerdere plaatsen in België en Nederland UV-C luchtdesinfectie toestellen ter beschikking voor dit onderzoek. Sint Oda kreeg de primeur met de installatie van 9 Philips UV-C upper air wandtoestellen.

    Omdat personen met een ernstig meervoudige beperking geen masker kunnen dragen en ‘afstand houden’ niet kennen, moesten we op zoek naar bijkomende beschermingsmechanismen. Dankzij UV-C desinfectie hopen we clusteruitbraken in onze leefgroepen te beperken. Onze kwetsbare zorggebruikers verdienen extra bescherming."  

     

    Hilde Olivié

    kinderarts en directielid Sint Oda

    Philips UV-C upper air luchtdesinfectie

     

    UV-C licht is ultraviolet licht dat virussen en bacteriën in een mum van tijd onschadelijk maakt: in slechts 10 minuten inactiveert de Philips UV-C upper air 99,99% van het SARS-CoV-2-virus en na 20 minuten neemt het virus af tot een niveau dat niet meer waarneembaar is1. Ze desinfecteren voortdurend de lucht terwijl er mensen in de ruimte aanwezig zijn. Lucht stroomt door middel van natuurlijke circulatie naar de bovenste luchtlagen van de ruimte waar het UV-C-licht de virussen en bacteriën inactiveert. De technologie is niet nieuw; UV-C licht wordt al decennialang gebruikt om virusuitbraken zoals tuberculose, influenza en mazelen, én nu dus ook corona, onder controle te krijgen. Het wordt al jaren succesvol toegepast in onder andere wachtruimtes, klaslokalen, kantoorruimtes, maar ook in theaters, ziekenhuizen en zelfs thuis. En nu dus ook bij Sint Oda in Pelt. “Omdat personen met een ernstig meervoudige beperking geen masker kunnen dragen en ‘afstand houden’ niet kennen, moesten we op zoek naar bijkomende beschermingsmechanismen. Dankzij UV-C desinfectie hopen we clusteruitbraken in onze leefgroepen te beperken. Onze kwetsbare zorggebruikers verdienen extra bescherming,” zegt kinderarts Hilde Olivié, tevens lid van het directieteam.

    Sint Oda

    Grootschalig onderzoek naar luchtkwaliteit

     

    Wetenschappers Bert Blocken, Leen Peeters en viroloog Marc Van Ranst pleiten al langer voor aanvullende luchtreiniging om de coronapandemie in te dammen. Die effecten willen ze nu ook in de praktijk inzichtelijk gaan maken met het Belgisch-Nederlands project ‘Luchtreiniging in de klas’: een grootschalig bouwfysisch-virologisch onderzoek naar luchtreiniging in 1000 klaslokalen in Nederland en België dat moet aantonen hoe luchtreiniging de besmettingen drastisch kan terugdringen. Ook verzorgings- en verpleeghuizen nemen deel aan het onderzoek. Initiatiefnemer prof. dr. ir. Bert Blocken licht toe: “Alleen luchtverversing met buitenlucht volstaat vaak niet of is heel duur, niet comfortabel en in het kader van de huidige energieprijzen en klimaatverandering onverantwoord. We weten al lang dat goede en voldoende krachtige luchtreinigers in staat zijn tot 95 procent van de aerosolen uit de lucht te halen, en daarmee dus ook heel veel virusdeeltjes. In dit project gebruiken we diverse technologieën die hun doeltreffendheid reeds bewezen hebben. UV-C is daar zeker één van".

    In dit project gebruiken we diverse technologieën die hun doeltreffendheid reeds bewezen hebben. UV-C is daar zeker één van."  

     

    prof. dr. ir. Bert Blocken

    Initiatiefnemer onderzoek Luchtreiniging in de klas

    Voor het onderzoek worden alleen kwalitatief hoogstaande, veilige luchtreinigers gebruikt, met de juiste testrapporten van onafhankelijke Europese instanties. De UV-C luchtdesinfectie toestellen van Philips voldoen aan de hoge kwaliteitseisen en worden erkend door FOD Volksgezondheid als gecontroleerde en toegestane ventilatiezuiveringsproducten die als aanvullende maatregel tegen Covid-19 kan worden ingezet.

     

    Signify loopt al meer dan 35 jaar voorop in UV-technologie en heeft een bewezen staat van dienst op het gebied van innovatie in UV-C-verlichting. Hellen van der Plas, CEO Signify Benelux: "Om de continuïteit van het onderwijs en de zorg te kunnen waarborgen, moet er ingezet worden op het permanent verbeteren van de luchtkwaliteit. Wanneer je ventileren combineert met desinfecteren, dan krijg je verse én schone lucht zonder ijskoude lokalen en torenhoge energiekosten. Zo zorgen lucht én licht voor een veilige leef-en werkomgeving voor de kinderen en het personeel. Ook na corona.”

     

    Meer informatie vindt u op www.signify.com/be-nl/innovation/uv-c en www.philips.be/uvc

    1 Volgens de resultaten van een laboratoriumonderzoek dat uitgevoerd werd door Innovative Bioanalysis, een volgens CAP, CLIA en AABB gecertificeerd laboratorium voor veiligheidsnormeringen, in een ruimte met voldoende luchtcirculatie. Raadpleeg voor meer informatie het onderzoeksrapport dat hier beschikbaar is.

    Neem voor meer informatie contact op met:

     

    Signify PR Benelux
    Roel Dekoninck (PR Manager)
    Tel: +32 477 252356
    E-mail: roel.dekoninck@signify.com

    Over Signify

     

    Signify Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals, consumentenen en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact systemen en dataverzamelingsservices leveren aanzienlijke zakelijke waarde en verbeteren het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 6.1 miljard in 2024, ongeveer 29.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we de buitengewone mogelijkheden van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en duurzaamheid te bevorderen. Sinds onze beursgang staan we al acht jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index  en hebben we ook vijf jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify tot de beste één procent van de beoordeelde bedrijven behoort. Bezoek voor nieuws en updates over Signify onze Newsroom, X, LinkedIn en Instagram. Bezoek voor informatie over investeringen onze Investor Relations pagina.

    Meydan Bridge

    Meer persberichten

    • Vierdekwartaal- en jaarresultaten 2024 van Signify

      januari 24, 2025

      Vierdekwartaal- en jaarresultaten 2024 van Signify

    • Philips Hue introduceert zijn eerste generatieve AI-assistent in de Hue-app

      januari 07, 2025

      Philips Hue introduceert zijn eerste generatieve AI-assistent in de Hue-app

    • Derdekwartaalresultaten 2024 van Signify

      oktober 25, 2024

      Derdekwartaalresultaten 2024 van Signify