Philips Hue innovaties verbeteren lichtbeleving voor lifestyle en entertainment
Eindhoven, Nederland - Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, onthult een nieuwe reeks slimme verlichtingsproducten en app-functies van Philips Hue, met eindeloze ontwerpmogelijkheden om de perfecte sfeer te creëren in elk interieur en spectaculaire entertainmentervaringen te beleven. De nieuwe lanceringen omvatten een opvallende reeks eigentijdse stijllampen die verkrijgbaar zijn in drie kenmerkende vormen, een nieuwe gradient lightstrip die speciaal is ontworpen voor PC-monitoren om de ultieme lichtervaring te bieden tijdens het gamen en een nieuwe functie in de Hue-app die jouw aanwezigheid nabootst. Voor een optimale beleving tijdens het gamen of met muziek, is Philips Hue een samenwerking aangegaan met nieuwe partners, voor een nog betere ervaring.
Philips Hue laat jouw interieur prachtig uitkomen met een eigentijds, traditioneel en praktisch ontwerp
De nieuwe Philips Hue Lightguide-lampen hebben een opvallend en eigentijds ontwerp en brengen een opvallende moderne stijl samen met alle slimme lichtfunctionaliteit van Philips Hue. De Lightguide-lampen zijn verkrijgbaar in drie vormen - als grote bol, ovaal en driehoekig - en hebben een kenmerkende binnenbuis die het licht in elke kleur verspreidt, terwijl hun reflecterende, glanzende afwerking ze nog helderder laat schijnen. De Lightguide-lampen zijn ontworpen als een blikvanger die past bij het interieur van elk modern huis en naadloos aansluit op al jouw favoriete Philips Hue-lichtscènes. Om er een echt pronkstuk van te maken, kunnen de Lightguide-lampen worden gecombineerd met hun eigen speciaal ontworpen hangsnoer en metalen houder. Het in stof gewikkelde snoer en de houder zijn afzonderlijk verkrijgbaar in zwart of wit.
De Philips Hue Filament-kaarslamp in vintage-stijl zal verkrijgbaar zijn in de ambiance White, waardoor je kunt kiezen uit duizenden tinten dimbaar warm tot koel licht.
Entertainment wordt nog spectaculairder met de nieuwe verlichting en app-functies
De nieuwe Philips Hue Play gradient lightstrip brengt de ultieme lichtervaring voor wie van gamen houdt. De gradient lightstrips produceren meerdere kleuren licht tegelijk en creëren zo een naadloos kleurverloop van rijk, hoogwaardig licht. De kleuren vloeien op natuurlijke wijze in elkaar over voor een werkelijk fascinerend effect. De Play gradient lightstrip licht op met de actie op het scherm, waardoor een overweldigende game-ervaring ontstaat. De Play gradient lightstrip wordt met de meegeleverde steunen aan de achterkant van jouw monitor bevestigd en creëert een halo-effect wanneer de monitor dicht bij een muur wordt geplaatst, dankzij het 45-graden sleeve ontwerp. De lightstrip is flexibel, zodat hij kan worden bevestigd aan rechte of gebogen monitoren, en is verkrijgbaar in drie verschillende maten om jouw battlestations mee uit te rusten: een lightstrip geschikt voor opstellingen met één monitor van 24/27-inch of 32/34-inch, en een langere strip die is ontworpen voor een opstelling met drie monitoren waarbij 24/27-inch schermen worden gebruikt.
Om die ervaring nog beter te ondersteunen, hebben Philips Hue en CORSAIR de handen in elkaar geslagen om je de ultieme opstelling te bieden en jouw spel met licht tot leven te brengen. Je kunt CORSAIR iCUE gebruiken om scènes in te stellen op de Philips Hue-lampen in de kamer of gamingruimte, waarbij ze worden gesynchroniseerd met jouw CORSAIR RGB-gamingrandapparatuur om de perfecte gamesfeer te creëren. Nu verkrijgbaar.
Om de configuratie eenvoudig en gebruiksvriendelijk te houden zal de huidige mobiele sync box-app worden samengevoegd met de Hue-app in Q4 2022. De samenvoeging van de Philips Hue sync-app met de algemene Hue-app betekent dat gebruikers hun volledige entertainmentbeleving kunnen starten en voltooien op één plek. De Hue-app is de nieuwe thuisbasis voor het creëren van entertainmentzones, het instellen en bedienen van de sync box, of het inschakelen van functies zoals spraak- en IR-bediening voor de sync box. De mobiele sync-app - de aparte app die de box bedient - zal geleidelijk uit de app stores verdwijnen.
Philips Hue maakt het synchroniseren van lampen met muziek beschikbaar op nog meer apparaten. Nu kan je jezelf onderdompelen in muziek door jouw slimme Philips Hue-lampen te synchroniseren met jouw favoriete nummers op elke Samsung Galaxy-smartphone met de Philips Hue + SmartThings muzieksynchronisatie. Als je een Galaxy-smartphone of -tablet hebt, gebruik je de Music Sync-functie in de SmartThings-app van Samsung om jouw slimme lampen te koppelen. Wanneer je de SmartThings-app bijwerkt, zal SmartThings Hue-sync inschakelen: een eenvoudige manier om jouw lampen en muziek te synchroniseren vanaf de meeste streamingdiensten op jouw mobiele apparaat. Gepland voor Q4 2022.
Extra gemoedsrust dankzij de nieuwe aanwezigheidsautomatisering in de Hue-app
De nieuwe Philips Hue aanwezigheidsautomatisering in de Hue-app laat uitschijnen dat er altijd iemand thuis is. Het is ontworpen om jouw huis te beveiligen met licht en je gemoedsrust te geven wanneer je weg bent. Deze gespecialiseerde automatisering schakelt jouw verlichting automatisch aan en uit op tijden dat je ze meestal gebruikt, en in de kamers die je selecteert. Je kan kiezen welke lampen je wil automatiseren en of je ze overdag continu wilt aan- of uitschakelen of alleen wanneer het buiten donker is. Beschikbaar begin september 2022.
Jasper Vervoort
Business Leader Philips Hue bij Signify
Beschikbaarheid
24/27-inch monitor lightstrip € 199,99, 32/34-inch monitor lightstrip € 219,99, 24/27-inch monitor lightstrip voor 3x 24/27-inch schermen € 299.99
Over Philips Hue
Philips Hue is de wereldleider in slimme verlichting. Met zijn assortiment slimme LED-lampen, verlichtingsarmaturen, sensoren en slimme schakelaars brengt Philips Hue slimme verlichting in het dagelijks leven. Met het slimme verlichtingssysteem bepaalt u de sfeer met prachtige kleuren en lichtscènes, stelt u handige timers en automatiseringen in om u veiliger te voelen in jouw omgeving, gebruikt u het beste licht voor jouw dagelijkse activiteiten en maakt u het leven zoveel makkelijker.
Ga voor meer informatie naar www.philips-hue.com. Volg ons op onze sociale kanalen om op de hoogte te blijven: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest.
PR Manager Signify Benelux
Dominique Zaman
E-mail: dominique.zaman@signify.com
Tel : +32 494 84 33 54
Signify (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected lighting systemen en dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde transformeren het leven in huizen, gebouwen en puenblieke ruimtes. Met een omzet in 2023 van EUR 6,7 miljard, ongeveer 32.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we het buitengewone potentieel van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en voor een duurzame wereld. Sinds onze beursgang staan we al zeven jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben we vier jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify in de top één procent van de beoordeelde bedrijven staat. Nieuws over Signify is te vinden op onze Newsroom, en op X, LinkedIn en Instagram. Informatie voor investeerders kan worden gevonden op onze Investor Relations pagina.