BESbswy
BESbswy
BESbswy
Slimme oplossingen voor de energietransitie | Signify Company Website
Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Licht in de duisternis: slimme oplossingen voor de energietransitie

     

    10 mei 2023

    Het licht uitdoen is niet het antwoord op de stijgende vraag naar elektriciteit.
    Ons huidige elektriciteitsnet is niet ontworpen voor de groeiende vraag – naar zonnepanelen, elektrische auto’s of warmtepompen. Bij gemeentes en overheden ligt de druk hoog om snel en flink op energie te besparen, zodat er ook meer ruimte op het energienetwerk komt om individuele initiatieven aan te moedigen. Tegelijkertijd heb je als gemeente ook een verantwoordelijkheid voor het welzijn en de veiligheid van je inwoners. En, laten we reëel zijn, waarschijnlijk ook een gelimiteerd budget. Stijgende kosten, instabiele energiemarkten en een groeiende vraag naar elektriciteit, hebben gemeenten reeds naar quick wins geduwd: de verlichting doven. In steden in heel Europa zijn de nachten donker. Maar zeggen dat dit de beste oplossing is om het net minder te belasten, is onjuist. Er zijn aanzienlijke mogelijkheden om de energie-efficiëntie te verbeteren op het gebied van verlichting. Zonder afbreuk te doen aan veilige en goed verlichte stedelijke omgevingen en met relatief weinig kosten of moeite.

    Stijgende vraag naar elektriciteit

     

    Het Nederlandse elektriciteitsnet is een van de meest betrouwbaarste ter wereld. Toch hebben steeds meer huishoudens, bedrijven en gemeentes last van een gebrek aan netcapaciteit. Dit merk je bijvoorbeeld aan zonnepanelen die hun stroom niet meer kunnen terug leveren, lampen die in huis gaan knipperen of een stroomuitval in de wijk. Dat komt omdat onze vraag naar elektriciteit in een recordtempo groeit en ons netwerk er niet voor ontworpen is.

    Achter die groeiende vraag staan een aantal goede ontwikkelingen. Veel consumenten zijn hun huis in een rap tempo aan het verduurzamen – bijvoorbeeld met zonnepanelen, warmtepompen of elektrische auto’s. Hoewel dit allemaal positieve ontwikkelingen zijn, legt het ook druk op nationale overheden en gemeenten om drastisch minder energie te verbruiken, zodat er meer ruimte op het elektriciteitsnet beschikbaar komt om deze initiatieven te stimuleren. De vraag is echter: hoe?

    Verlichting is de op één na grootste energieverbruiker ter wereld. Overstappen naar LED-verlichting is voor veel gemeentes en overheden een snelle, simpele en betaalbare stap. Een kleine stap, met een grote impact."

     

    Thomas Leenders

    Manager Government Affairs Signify Benelux

    Besparen met LED-verlichting

     

    Er is zeker dringend actie nodig. Verlichting is de op één na grootste energieverbruiker ter wereld. 13% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik gaat op aan verlichting. En als we inzoomen op Nederland, is het grootste deel van de verlichting niet duurzaam. Overstappen naar LED-verlichting is voor veel gemeentes en overheden een snelle, simpele en betaalbare stap. Een kleine stap, met een grote impact. In Nederland zou zo’n overschakeling van alle lichtpunten naar LED al snel tot 80% aan energieverbruik besparen. Dat komt neer op € 2 miljard aan energiekosten en 2,9 miljoen ton aan CO₂-uitstoot. Ter vergelijking: dat is hetzelfde als de CO₂-opname van een gigantisch bos gevuld met 130,4 miljoen bomen, oftewel 2 kolencentrales minder.

    Slimmere oplossingen

     

    Een stad met 100.000 inwoners kan het energieverbruik van haar openbare verlichting halveren door 's nachts gedurende enkele uren de lichten uit te schakelen. Maar, het is eveneens mogelijk om een vergelijkbare energiebesparing te realiseren door conventionele lampen te vervangen door duurzame LED-verlichting. Wanneer slimme verlichtingsfuncties zoals aanwezigheidsdetectie, dimmen en beheer op afstand worden geïntegreerd via een smart city connected verlichtingssysteem, kan de besparing oplopen tot 92%, oftewel € 1,2 miljoen. Dit is aanzienlijk effectiever dan het uitschakelen van lichten én biedt bovendien verbeterde functionaliteit, levenskwaliteit én veiligheid voor de inwoners. Denk bijvoorbeeld aan een auto-ongeluk. De lichtmasten detecteren het geluid en verwittigen automatisch de hulpdiensten. Ook de verlichting op de locatie wordt aangepast voor een betere zichtbaarheid tijdens de reddingsactie. Daarnaast kunnen sensoren ook vervuilingsniveaus monitoren en inzichten bieden aan stedenbouwkundigen. Kortom, de mogelijkheden breiden zich uit tot ver buiten de verlichting zelf.

    Tijd om over te stappen?

     

    De klimaatcrisis, de wooncrisis, de energiecrisis … het is duidelijk dat het oude systeem ons niet meer dient. Als steden en gemeenten een voorbeeld willen stellen, moeten zij als eerste gebruik gaan maken van oplossingen die op grote schaal beschikbaar en zeer effectief zijn. Door haalbare oplossingen binnen handbereik te stellen, tonen we dat deze maatregelen deel uitmaken van de vooruitgang naar een slimmere, comfortabelere en duurzamere manier van leven.

     

    Met slimme LED-verlichting, -systemen en services, assisteren we je in het verminderen van elektriciteitsgebruik, energiekosten en CO₂-uitstoot – zonder in te leveren op het welzijn van inwoners.

     

    Nieuwsgierig? Ontdek hier hoe je snel kunt overstappen: https://www.signify.com/nl-be/sustainability/campaign-green-switch

    Over de auteur:

    Harry Verhaar

    Thomas Leenders

    Manager Government Affairs Signify Benelux

     

     

     

    Over Signify


    Signify
     (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected lighting systemen en dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde transformeren het leven in huizen, gebouwen en publieke ruimtes. Met een omzet in 2023 van EUR 6,7 miljard, ongeveer 32.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we het buitengewone potentieel van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en voor een duurzame wereld. Sinds onze beursgang staan we al zeven jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben we vier jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify in de top één procent van de beoordeelde bedrijven staat. Nieuws over Signify is te vinden op onze Newsroom, en op TwitterLinkedIn en Instagram. Informatie voor investeerders kan worden gevonden op onze Investor Relations pagina.
    Meydan Bridge

    Meer artikelen

    • LaaS verhelderd

      november 12, 2024

      LaaS verhelderd

    • Herziene Europese richtlijn EPBD

      september 20, 2024

      Herziene Europese richtlijn EPBD

    • Klimaatbeleid moet partijpolitiek overstijgen

      juli 09, 2024

      Klimaatbeleid moet partijpolitiek overstijgen