Suggesties

    Philips verlicht historische binnenplaats van hotel Sofitel Legend The Grand Amsterdam met nieuwe LED-verlichting

    december 11, 2012

    Amsterdam – Verlichting biedt de mogelijkheid om de eigen identiteit en schoonheid van een stad en gebouwen te verhogen. De monumentale buitengevel en binnenplaats van hotel Sofitel Legend The Grand Amsterdam wordt nu verlicht door nieuwe, op maat ontworpen Philips LED-verlichting. De buitenverlichting accentueert de karakteristieke kenmerken van het historische gebouw.

     

    Het pand waar het luxehotel gevestigd is, dateert uit de 15e eeuw en heeft in het verleden dienst gedaan als het Amsterdamse stadhuis en als klooster. Nadat er een paar jaar geleden al werd overgeschakeld op Philips LED-verlichting voor de binnenverlichting van het luxehotel, wordt nu ook de buitenkant van The Grand verlicht door LED-verlichting. Het belichten van de binnenplaats heeft als doel het beklemtonen van de esthetische kenmerken van het imposante gebouw. In de nieuwe LED-buitenverlichting sluiten deze twee aspecten naadloos op elkaar aan.

     

    Robert-Jan Woltering, General Manager van Sofitel Legend The Grand Amsterdam, over het nieuwe lichtontwerp van Philips: “De nieuwe LED-verlichting benadrukt nog sterker de historische aspecten van dit monumentale pand. Het resultaat is verbluffend.”

     

    Petra Hulst, lichtontwerper bij Philips Lighting, vult aan: “De LED-verlichting is speciaal ontworpen zodat het aansluit bij de rustige binnenplaats van het hotel, middenin het drukke stadscentrum. De uitdaging was om de binnenplaats te verbinden met de toegangspoort van het hotel. De warm-wit gekleurde LED-verlichting is in een speciaal ontworpen lichtlijn in de grond aangebracht, die loopt van de toegangspoort tot de gevel. Hierdoor wordt als het ware een tapijt van rust voor de bezoekers gecreëerd. Het warme licht dat vanaf de grond op de gevel wordt geprojecteerd, laat het historische gebouw stralen.”

     

    De LED-lichtlijn begint recht onder de monumentale toegangspoort van het hotel met enkele grondspots, die de poort met oude bakstenen een warm accent geeft. De asymmetrische lijn verlicht het gebouw van onderaf, zodat de lichtbron niet rechtstreeks in de ogen van passanten schijnt. De gevel wordt belicht door comfortabel warm-wit licht, wat zo gericht wordt dat er geen verblinding ontstaat. Doordat het licht goed te richten is, wordt enkel het gebouw aangelicht en niet onnodig de omgeving. De armaturen zijn gemonteerd achter de luiken en stralen recht omhoog, zodat de authentieke verticale banen van de gevel benadrukt worden. Het terras op de binnenplaats is precies gekaderd uitgelicht en het geheel zorgt voor een passende schaduwwerking.

     

    Voor nadere persinformatie kunt u contact opnemen met:

    Liesbeth De Smedt
    External Communications Manager, Lighting
    Philips Electronics Nederland B.V
    Tel +31 6 1134 8365
    liesbeth.de.smedt@signify.com 
    Consumentenlijn verlichting: 0800 744 547 75 (Nederland)

     

    Yaron Jansen
    Sofitel Legend The Grand Amsterdam 
    Tel. 020-5553263
    yaron.jansen@sofitel.com

     

    Suzanne Stofberg / Charlotte Burgers
    Fleishman-Hillard
    Tel: 020-4069530
    suzanne.stofberg@fleishman.com / Charlotte.burgers@fleishman.com

    Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2011 een omzet van EUR 22,6 miljard – wereldwijd circa 121.000  werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, home en portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum