Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Nieuwe collectie extra grote deco LED-kooldraadlampen van Philips

    19 juli 2018

     

    Nieuwe collectie extra grote deco LED-kooldraadlampen van Philips

    Decoratieve lampen die je wil laten zien
     

    Eindhoven  Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, brengt een nieuwe collectie extra grote Philips-ledlampen op de markt. Ze combineren de charme van een oude gloeilamp met de beste LED-technologie. Deze decoratieve ‘kooldraad’ ledlampen passen in elke ruimte waar je een industrial chique of vintage accent wil. Mooi als opvallend middelpunt, maar ook in een groepje bij elkaar.

    Creëer je eigen sfeer

    Door te dimmen bepaal je precies de juiste sfeer voor elke gelegenheid of stemming. Of het nu gaat om een ​​gezellige etentje of een familiebijeenkomst. Er zijn twee series ontworpen met verschillende looks in gedachten: het vintage-assortiment voor een traditionele ambiance en het moderne assortiment voor een minimalistische en eigentijdse indruk. Bij beide series is aandacht besteed aan de vorm van de gloeidraad, de coating van de lampen en het bijbehorende snoer.

     

    Geïnspireerd door de grote gloeilampen die jaren geleden voor vuurtorens zijn gefabriceerd, speelt  onze collectie deco ledlampen in op de verlichtingstrend waarbij de lamp het woord doet"

     

    Rowena Lee
    Senior vice president, Business Group LED van Signify


    De nieuwe ledlampen zijn beschikbaar in een aantal bijzondere vormen, waaronder: 'Globe', 'Teardrop' en een 'buisvormig' model. De lampen kunnen worden geleverd met een snoer van twee meter en kunnen afzonderlijk worden gemonteerd of in groepen worden gehangen om meer visuele impact te maken.

     

    De lampen in beide reeksen hebben een levensduur van 15.000 branduren wat in de praktijk overeenkomt met meer dan 13 jaar. Het vintage-assortiment heeft een kleurtemperatuur van 2000 Kelvin in een E27 fitting en levert 470 lumen (40 Watt gloeilamp); het moderne assortiment heeft een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin in een E27-fitting en levert 270 lumen (25 Watt gloeilamp). Het Philips vintage deco-assortiment heeft een adviesprijs van EUR 49,99; het moderne deco-assortiment heeft een adviesprijs vanaf EUR 39,99. Deze nieuwe decoratieve ledlampen zijn te koop in alle grote bouwmarkten, verlichtingsspeciaalzaken en online.

    Voor een WIN-ACTIE stellen wij graag decolampen ter beschikking. Neem hiervoor contact met ons op.

     

    Signify werd de nieuwe bedrijfsnaam van Philips Lighting op 16 mei 2018. De juridische naam van Signify zal worden doorgevoerd in de loop van begin 2019.

    Over Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) is de wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting verbonden met het internet. Onze Philips-producten, InterAct connected verlichtingssystemen en data-enabled services, leveren bedrijfswaarde en transformeren het leven in huizen, gebouwen en stedelijke ruimtes. Met een omzet van EUR 7 miljard in 2017, ongeveer 32.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, zijn we toonaangevend in het benutten van de mogelijkheden van het ‘internet of things’. Meer nieuws over Signify staat op: www.signify.com, Twitter en LinkedIn. Informatie voor investeerders staat op de Investor Relations pagina.

    Street Lighting-Smart-iot

    Meer persberichten

    • Eerstekwartaalresultaten 2025 van Signify

      april 25, 2025

      Eerstekwartaalresultaten 2025 van Signify

    • Succesvolle test alliantienetwerk met draadloze optische communicatie

      april 23, 2025

      Succesvolle test alliantienetwerk met draadloze optische communicatie

    • Signify myCreation introduceert vernieuwde branding

      maart 14, 2025

      Signify myCreation introduceert vernieuwde branding