Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    47.000 LED-lampen voor een Duurzamer Nederland

    10 oktober 2020

    Nieuwe lampen in een oud jasje: Vattenfall en Signify voorzien 215 kringloopwinkels van zo’n 47.000 Philips LED-lampen om Nederland duurzamer te maken

     

    Eindhoven, Nederland - Wie op 10 oktober een gebruikt armatuur koopt bij de kringloopwinkels met het keurmerk 100% Kringloop krijgt daar een nieuwe LED-lamp bij. Vrijwilligers van Vattenfall en Signify hebben op de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid op 9 oktober alle aangeboden lampen in  deze winkels kosteloos vervangen door energiezuinige Philips LED-lampen. Bovendien maakt één van de 215 vestigingen kans op een duurzame make-over.

     

    Deze actie is de kick-off van een nieuwe samenwerking tussen Vattenfall en Signify, om de voordelen van energiezuinige LED-verlichting bij een groot publiek onder de aandacht te brengen.

     

    Mark van Zon, Directeur Consumenten bij Signify Benelux: ”Onderzoek laat zien dat slechts 23% van de lampen die mensen in huis hebben LED-verlichting is. Het merendeel van de lampen in huis is nog halogeen, spaarlamp of zelfs een gloeilamp. Mensen wachten met het vervangen tot deze lampen kapotgaan, terwijl LED-lampen het milieu veel minder belasten omdat ze tot 90% minder elektriciteit gebruiken. Het loont om oude lampen te vervangen door LED, ook als ze het nog doen. De energie die het kost om een nieuwe LED-lamp te maken, win je binnen 300 branduren terug en gemiddeld wordt er door recycling 92% van de materialen van de oude lamp teruggewonnen. Het overstappen op LED kan gemiddeld 90 kg CO2 uitstoot per jaar per huishouden schelen én zo’n 10 euro besparing op energiekosten per lamp! Hoe meer mensen worden bereikt met die boodschap, hoe beter. Daarom zijn we erg enthousiast over deze samenwerking met Vattenfall. We hopen dat er vandaag veel mensen gebruik gaan maken van de kans om bij de kringloopwinkels van BKN een gebruikte armatuur te kopen, voorzien van een gratis energiezuinige Philips LED-lamp.”


    Mensen helpen geld te besparen

     

    Kringloopwinkels spelen een belangrijke rol in de samenleving, in economische uitdagende tijden nog meer dan anders. “Niet alleen stimuleren we hergebruik, wat goed is voor het milieu; we maken  door lage prijzen ook meubilair en bijvoorbeeld boeken beschikbaar voor een breed publiek met een kleinere portemonnee.”

    Met deze LED-lampenactie voor onze klanten, en de vrijwillige inzet van de medewerkers van Vattenfall en Signify, kunnen we mensen helpen geld te besparen én bij te dragen aan een beter milieu. Dat één van onze vestigingen dan ook nog een complete make-over kan winnen is geweldig: duurzaamheid staat bij ons voorop, maar als non-profit is het lastig om dit soort aanpassingen te financieren.”

     

    Léonie Reinders

    directeur BKN

    Cindy Kroon, Directeur Klanten bij Vattenfall: “Er wordt veel gesproken over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de energietransitie. Wij willen het als bedrijf mogelijk maken om fossielvrij te leven; dat betekent dat we zelf fors investeren in nieuwe duurzame energieproductie, maar ook dat we consumenten helpen om binnen hun mogelijkheden zelf bij te dragen om klimaatverandering tegen te gaan. Er zijn veel dingen die iedereen gelijk kan toepassen, én die voordeel opleveren. Dat we dat met onze samenwerking met Signify kunnen doen met Philips LED-lampen is mooi: de schoonste energie is tenslotte de energie is die je niet gebruikt! Dat we de kringloopwinkels zo ook kunnen helpen met onze vrijwilligers maakt me extra trots.”

     

    167 ton CO2 reductie per jaar


    In totaal zijn er 46.328 Philips LED-lampen uitgereikt aan de kringloopwinkels, goed voor een besparing van maar liefst 167 ton CO2 per jaar. De actie loopt bij 215 kringloopwinkels in heel Nederland. Het overzicht van de locaties is hier te vinden: https://100procentkringloop.nl/aangesloten-kringloopwinkels/.

     

    De actie start vandaag en loopt tot de kringlooplampen met Philips LED-verlichting zijn uitverkocht

     

    Stap in de duurzame richting

     

    Zowel Vattenfall als Signify hebben duurzaam ondernemen hoog in het vaandel. Zo probeert de Vattenfall Foundation Nederland warmte en energie te brengen in het leven van mensen die het kunnen gebruiken. Dat gebeurt bijvoorbeeld door samenwerkingen met Cordaan, De Zonnebloem en stichting De Opkikker, maar ook met activiteiten als voorlichting over energiebesparing bij mensen met een kleinere beurs.  Sinds 8 september is Signify als bedrijf volledig CO2-neutraal. Deze belangrijke mijlpaal geeft niet alleen een gevoel ‘ertoe doen’, maar ook ecologische en sociale voordelen. Bijvoorbeeld met ons eigen ontwikkeld project om mensen op het Indiase platteland  verlichting te bieden via off-grid zonne-energie en het investering in compensatieprojecten  zoals herbebossing in Colombia en Zimbabwe. Zo geeft Signify zelf het goede voorbeeld en zetten Vattenfall en Philips LED samen stappen in de duurzame richting.

     

    Over Vattenfall

     

    Vattenfall is een toonaangevend Europees energiebedrijf, dat al meer dan 100 jaar de industrie elektrificeert, energie levert aan mensen thuis en het dagelijks leven moderniseert door innovatie en samenwerking. Vattenfall wil het mogelijk maken fossielvrij te leven binnen één generatie. Daarom jaagt het bedrijf de transitie naar een duurzamer energiesysteem aan met groeiende duurzame energieproductie en slimme energieoplossingen voor klanten. Vattenfall heeft ongeveer 20.000 medewerkers en opereert met name in Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Frankrijk.

    Over BKN

     

    De Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland is de branchevereniging voor non-profit Kringloopbedrijven. Zij ondersteunt 60 kringloopbedrijven (met gezamenlijk 215 winkels) die zich inzetten voor een circulaire economie en een inclusieve samenwerking. Meer informatie: https://100procentkringloop.nl/

    Voor meer informatie:

    Signify Benelux
    Roel Dekoninck (PR Manager)
    Tel: +32 477 252356
    E-mail: roel.dekoninck@signify.com

     

    Vattenfall Mediarelaties
    Anouk Ijfs
    Tel +3188098888
    E-mail: anouk.ijfs@vattenfall.com

     

    BKN

    Léonie Reinders (Directeur)

    Tel +31610130419

    E-mail: l.reinders@bkned.nl

    Over Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals, consumentenen en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact systemen en dataverzamelingsservices leveren aanzienlijke zakelijke waarde en verbeteren het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 6.1 miljard in 2024, ongeveer 29.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we de buitengewone mogelijkheden van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en duurzaamheid te bevorderen. Sinds onze beursgang staan we al acht jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index  en hebben we ook vijf jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify tot de beste één procent van de beoordeelde bedrijven behoort. Bezoek voor nieuws en updates over Signify onze Newsroom, X, LinkedIn en Instagram. Bezoek voor informatie over investeringen onze Investor Relations pagina.

    Meydan Bridge

    Meer persberichten

    • Vierdekwartaal- en jaarresultaten 2024 van Signify

      januari 24, 2025

      Vierdekwartaal- en jaarresultaten 2024 van Signify

    • Philips Hue introduceert zijn eerste generatieve AI-assistent in de Hue-app

      januari 07, 2025

      Philips Hue introduceert zijn eerste generatieve AI-assistent in de Hue-app

    • Signify kunstwerk tijdens GLOW

      november 10, 2024

      Signify kunstwerk tijdens GLOW