Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    GLOW 2020, een viering van licht, leven en hoop

    17 november 2020

    Connecting the Dots: Verbinding als het thema tijdens de 15de GLOW Eindhoven, het grootste en meest circulaire lichtkunstwerk ter wereld!

     

    Eindhoven, Nederland - Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting en founding partner van het Eindhovense lichtkunstfestival GLOW, is trots dat de geest van het festival ‘Licht is Leven’ voor een speciale editie van GLOW 2020 heeft gezorgd:  één kunstwerk voor de mensen en voor de stad Eindhoven. Het grootste site specific lichtkunstwerk ooit dat naar de mensen toe komt en hen verbindt zonder dat iemand de deur uit hoeft. Van 12 tot en met 14 november baadde de Nederlandse lichtstad in een spectaculaire blauwe nachthemel - de kleur van de hoop. Met 1.000 levensgrote, vaste en lichtgevende rode dots die door de stad leken te zweven en die de verbinding symboliseerden die mensen vandaag nodig hebben. Connecting the Dots! was het overkoepelende thema van het lichtkunstwerk, dat zich uitstrekte over een gebied van ruim 80 km² en wereldwijd te bewonderen was via een livestream.

    Dit jaar is een wake-up call. We realiseren ons nu nog intenser hoe belangrijk persoonlijke relaties zijn. Met het lichtkunstwerk Connecting the Dots! brengt GLOW hoop en verbinding. Vertaald als licht dat iedereen nodig heeft, zeker in deze uitdagende tijden, want licht is leven. Als co-founder van GLOW zijn we bijzonder trots dat we onze thuisstad een hart onder de riem hebben kunnen steken bij de viering van 100 jaar Groot-Eindhoven.”

     

    Hellen van der Plas

    Market Leader Signify Benelux.

    Van Eindhoven naar... de wereld
     

    Jaarlijks trekken in november ruim 750.000 mensen naar Eindhoven voor het internationaal vermaarde lichtkunstenfestival GLOW. Met een wandelroute door de stad die bezoekers voert langs spectaculaire, innovatieve installaties.  Dit jaar was er slechts één kunstwerk voor de mensen, voor de stad Eindhoven,... voor de wereld! “In deze tijd waarin we elkaar niet kunnen opzoeken, niet samen op kantoor kunnen werken, sporten of uitgaan is het belangrijker dan ooit dat we ons met elkaar verbonden voelen,” aldus de burgemeester Jorritsma.

    De gerenommeerde Finse lichtkunstenaar Kari Kola toverde met energiezuinige LED-stralers een blauwe hemel boven Eindhoven om op die manier een verbinding met de natuur te maken en bewustwording te creëren. De Nederlandse kunstenaar Ivo Schoofs bracht hierin beweging door 1.000 LED-aangedreven rode dots van volledig recyclebare lichtballonnen te laten dansen op de wind. De rode dots symboliseren de verbinding die mensen nodig hebben. 
    Daarnaast werden meer dan 20.000 lichtpuntjes gemaakt door Eindhovense schoolkinderen en inmiddels zelfs de hele wereld. Zij mochten hun eigen GLOWdot thuis voor het raam hangen.  Dit project van maar liefst 20.000 veelbelovende kunstenaars stond onder leiding van ontwerper Hugo Vrijdag - eveneens afkomstig uit de Lichtstad. De GLOWdots vormden tezamen een zee van metaforen: een lichtkunstwerkje met een eigen verhaal, idee of droom dat aan het raam werd bevestigd.

    Volledige circulariteit

     

    Duurzaamheid is het kloppend hart van Signify - onder volledige circulariteit zou het project niet plaatvinden. De energiezuinige LED-lampen van Kari Kola hebben een levensduur van gemiddeld 15 tot 20 jaar. Dus die worden de komende jaren opnieuw gebruikt in volgende projecten. De rode ballonnen van Ivo Schoofs bestaan uit materiaal dat helemaal gerecycled kan worden. De ballonnen van ca. 90 cm doorsnee, die bevestigd werden aan gebouwen en voorzien van 7 Watt LED lampjes, zijn 100% circulair.

     

    • Het gebruikte helium wordt voor 80% teruggewonnen door de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
    • De LED- verlichting wordt door Ivo Schoofs hergebruikt in nieuwe projecten
    • De ballonnen en restmateriaal worden hergebruikt voor een nieuw kunstwerk van Jalila Essaïdi, een Nederlandse Bio Art Designer

     

    Wilt u deze unieke GLOW-editie herbeleven : klik dan hier !

    Over Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals, consumentenen en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact systemen en dataverzamelingsservices leveren aanzienlijke zakelijke waarde en verbeteren het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 6.1 miljard in 2024, ongeveer 29.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we de buitengewone mogelijkheden van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en duurzaamheid te bevorderen. Sinds onze beursgang staan we al acht jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index  en hebben we ook vijf jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify tot de beste één procent van de beoordeelde bedrijven behoort. Bezoek voor nieuws en updates over Signify onze Newsroom, X, LinkedIn en Instagram. Bezoek voor informatie over investeringen onze Investor Relations pagina.

    Meydan Bridge

    Meer persberichten

    • Eerstekwartaalresultaten 2025 van Signify

      april 25, 2025

      Eerstekwartaalresultaten 2025 van Signify

    • Succesvolle test alliantienetwerk met draadloze optische communicatie

      april 23, 2025

      Succesvolle test alliantienetwerk met draadloze optische communicatie

    • Signify myCreation introduceert vernieuwde branding

      maart 14, 2025

      Signify myCreation introduceert vernieuwde branding