Suggesties

    UV-C-licht efficiënt in de strijd tegen SARS-COV-2

    4 maart 2021

    Innovative Bioanalysis valideert de doeltreffendheid van Philips UV-C-verlichting van Signify voor het desinfecteren van lucht

     

    • Onderzoeksresultaten tonen aan dat de Philips UV-C upper air wandarmaturen binnen 10 minuten 99,99% van SARS-COV-2 in een ruimte in de lucht inactiveren
    • Signify heeft onlangs Philips UV-C-armaturen voor het desinfecteren van lucht geïnstalleerd in supermarkten, voetbal- en andere sportclubs
    • UV-C-licht als extra bescherming in de strijd tegen virussen en bacteriën

     

    Eindhoven – Signify (Euronext: LIGHT), de wereldwijde marktleider in verlichting, heeft samen met Innovative Bioanalysis, een gecertificeerd laboratorium voor veiligheidsnormeringen in Costa Mesa (Californië), onderzoek uitgevoerd dat aantoont dat de  Philips UV-C upper air wandarmaturen voor luchtdesinfectie een doeltreffend middel zijn om SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, onschadelijk te maken. Deze UV-C-armaturen inactiveerden binnen 10 minuten 99,99% van SARS-CoV-2 in een ruimte in de luchten na 20 minuten was het virus zelfs afgenomen tot een niveau dat niet meer waarneembaar was.2

    Op basis van de bekende methoden waarmee UV-C ziekteverwekkers inactiveert, valt te verwachten dat vergelijkbare resultaten verkregen worden met de diverse genetische mutaties van SARS-CoV-2."

     

    Sam Kabbani
    Chief Scientific Officer bij Innovative Bioanalysis

    “Op basis van de bekende methoden waarmee UV-C ziekteverwekkers inactiveert, valt te verwachten dat vergelijkbare resultaten verkregen worden met de diverse genetische mutaties van SARS-CoV-2”, aldus Sam Kabbani, Chief Scientific Officer bij Innovative Bioanalysis.

    “Deze onderzoeksresultaten illustreren de doeltreffendheid waarmee onze UV-C upper air armaturen de lucht desinfecteren en de belangrijke bijdrage die ze kunnen leveren aan de strijd tegen het coronavirus en andere virussen in de toekomst", zegt Harsh Chitale, Division Leader Digital Solutions van Signify. "Het laat zien hoe UV-C-verlichting een goede aanvullende en preventieve maatregel kan zijn voor bedrijven, restaurants, hotels, scholen en instellingen die op zoek zijn naar manieren om hun werknemers, gasten, klanten en leerlingen of studenten extra te beschermen.”

    Deze onderzoeksresultaten illustreren de doeltreffendheid waarmee onze UV-C upper air armaturen de lucht desinfecteren en de belangrijke bijdrage die ze kunnen leveren aan de strijd tegen het coronavirus en andere virussen in de toekomst.”

     

    Harsh Chitale
    Division Leader Digital Solutions van Signify

    In 2020 heeft Signify zijn portfolio UV-C-lichtbronnen uitgebreid om de strijd tegen het coronavirus te ondersteunen. Sindsdien heeft het bedrijf de Philips UV-C upper air wandarmaturen geïnstalleerd op diverse locaties, waaronder de winkelketen EDEKA Clausen in Duitsland, dm in Slowakije en Rugby Union Club Harlequins in het Verenigd Koninkrijk. Bij eredivisieclub PSV werden de Philips UV-C-plafondarmaturen geïnstalleerd.

    Directe blootstelling aan UV-C-licht kan schadelijk zijn voor de huid en de ogen, maar door de hoogte waarop de armaturen worden gemonteerd, in combinatie met het ontwerp van de armaturen, kan het systeem de lucht die door een ruimte stroomt desinfecteren, zelfs als er personen aanwezig zijn. Mechanische ventilatie en/of natuurlijke convectie laat de lucht terugstromen naar het lagere deel van een ruimte. Afscherming en optieken in de armaturen zijn bovendien speciaal ontworpen om te voorkomen dat mensen onder de armaturen onbedoeld worden blootgesteld aan UV-C-straling.3

    Al meer dan 35 jaar is Signify pionier op het gebied van UV-C-technologie. De UV-C-verlichting van Signify wordt ontworpen, geïnstalleerd en gebruikt volgens productspecifieke veiligheidsinstructies en wordt vervaardigd met goed gecontroleerde industriële processen. UV-C-licht moet altijd worden geïnstalleerd door gecertificeerde professionals in overeenstemming met de veiligheidsvereisten en instructies.

    1 De tests zijn uitgevoerd in een ruimte van 8’ x 8’ x 10’ (feet), conform de normen van bioveiligheidsniveau 3

    2 Volgens de resultaten van een laboratoriumonderzoek dat uitgevoerd werd door Innovative Bioanalysis, een volgens CAP, CLIA en AABB gecertificeerd laboratorium voor veiligheidsnormeringen, in een ruimte met voldoende luchtcirculatie. Raadpleeg voor meer informatie het onderzoeksrapport dat hier beschikbaar is.

    3 De kiemdodende werking van de UV-C-lichtbron is evenredig aan de blootstellingstijd van het micro-organisme aan de UV-C-lichtbron en de intensiteit van de UV-C-lichtbron. Daarom is een afdoende luchtstroming in de ruimte (die verkregen kan worden door een geforceerde luchtstroom of natuurlijke convectie) nodig voor een doeltreffende werking van Signify's oplossingen voor luchtdesinfectie met upper air UV-C-armaturen.

    Over Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected lighting systemen en dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde transformeren het leven in huizen, gebouwen en puenblieke ruimtes. Met een omzet in 2023 van EUR 6,7 miljard, ongeveer 32.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we het buitengewone potentieel van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en voor een duurzame wereld. Sinds onze beursgang staan we al zeven jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben we vier jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify in de top één procent van de beoordeelde bedrijven staat. Nieuws over Signify is te vinden op onze Newsroom, en op Twitter, LinkedIn en Instagram. Informatie voor investeerders kan worden gevonden op onze Investor Relations pagina.

    Meydan Bridge

    Meer persberichten

    • Philips Hue lanceert nieuwe producten voor in je woon- en slaapkamer

      juni 18, 2024

      Philips Hue lanceert nieuwe producten voor in je woon- en slaapkamer

    • Signify delivers net-zero Climate Transition Plan

      juni 18, 2024

      Signify delivers net-zero Climate Transition Plan

    • Alle WiZ-lampen kunnen nu reageren op het ritme van muziek

      juni 17, 2024

      Alle WiZ-lampen kunnen nu reageren op het ritme van muziek