Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    5 jaar Signify: Signify trakteert bewoners van het Philipsdorp in Eindhoven op duurzaam LED-licht in ruil voor oude lampen

    16 mei 2023

    Signify trakteert de bewoners van het Philipsdorp in Eindhoven op duurzaam LED-licht waarmee tot 139.000 euro op elektriciteitskosten bespaard kan worden.

    Eindhoven, Nederland - Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, gaat vandaag op pad met de vrijwillige inzet van zo’n 100 Signify medewerkers om de bewoners van het Philipsdorp in Eindhoven te trakteren op duurzame LED-lampen in ruil voor oude lampen. Met deze actie wil het bedrijf bewustwording creëren dat het beter is voor het milieu én de portemonnee om oude lampen niet meer te gebruiken en te vervangen door LED. Vandaag 16 mei, Dag van het Licht, viert het bedrijf de vijfde verjaardag van haar bedrijfsnaam.

     

    Oude lampen inruilen voor duurzame LED

     

    Onderzoek toont aan dat slechts 59% van de lampen die mensen in huis hebben LED-verlichting is. In veel huizen worden nog op verschillende plekken een halogeen-, spaar- of zelfs een gloeilamp gebruikt, gewoon omdat ze nog werken of nog op voorraad liggen. Toch is het beter voor het milieu én de portemonnee om ze niet meer te gebruiken en te vervangen door LED.

     

    Elk huishouden kan tijdens de actie oude lampen inruilen voor zes duurzame Philips LED-lampen, waarmee gemiddeld 92 euro1 per jaar per huishouden op energiekosten bespaard kan worden. Dat betekent voor 1.970 huishoudens in het Philipsdorp alleen al een jaarlijkse besparing op energiekosten tot wel € 139.0002, alsook een vermindering van het elektriciteitsverbruik met zo’n 260.000 kWh en 100 ton CO2-reductie per jaar.

     

    Wat als iedereen in Eindhoven of zelfs in heel Nederland hetzelfde zou doen? Een rekensom toont aan dat wanneer de 8,1 miljoen huishoudens in heel Nederland 6 oude 40W-lampen zouden vervangen door LED er al gauw €729 miljoen3 bespaard kan worden energiekosten. Dit zorgt voor 890 miljoen kWh besparing per jaar op het inmiddels overbelaste elektriciteitsnet in Nederland. De elektriciteit die vrijkomt kan dan weer gebruikt worden voor andere toepassingen zoals het opladen van steeds maar groeiende aantal mobiele elektrische apparaten.

    We gebruiken met z’n allen nodeloos te veel energie voor licht en vervuilen daarmee onze planeet. Dat is zonde en moet beter. Er zijn veel dingen die iedereen gelijk kan toepassen, én die voordeel opleveren. Overschakelen op LED- verlichting is er één van. Dat we deze boodschap vandaag op De Dag van het Licht en op de verjaardag van onze bedrijfsnaam Signify, in het Philipsdorp in de lichtstad Eindhoven kunnen uitdragen, is mooi. De meest duurzaamste en goedkoopste energie is tenslotte de energie die je niet meer gebruikt!”

     

    Hellen van der Plas

    Market Leader Signify Benelux

    Een werkende lamp vervangen door LED is geen verspilling

     

    Bij een gloeilamp wordt 99% van de elektriciteit gebruikt om de lamp te laten branden, daarom geven deze lampen warmte af. Ook een halogeenlamp geeft veel warmte af. Hierdoor gaat er elektriciteit verloren, wat impact heeft op het milieu en waardoor je meer energie verbruikt dan nodig is. Een LED-lamp geeft geen warmte af en gebruikt alle elektriciteit om de lamp te laten schijnen. Bovendien gaan ze ook nog eens veel langer mee, zo’n 15.000 branduren. Het loont dus om oude lampen niet meer te gebruiken. Ze vervangen door nieuwe LED-lampen terwijl ze het nog doen, of ongebruikte voorraad wegdoen, is dus geen verspilling. Bovendien kunnen van de oude ingeleverde lampen door recycling gemiddeld 92% van de materialen worden teruggewonnen. De energie die het kost om een nieuwe LED-lamp te maken is gemiddeld binnen 300 branduren terugverdiend.

     

    Hellen van der Plas, Market Leader Signify Benelux: “Licht speelt een belangrijke rol in ons leven. Met één druk op de knop verandert de duisternis in plaatsen waar mensen kunnen werken, leren, sporten en creëren. We kunnen niet functioneren zonder licht. Toch gebruiken we met z’n allen nodeloos te veel energie voor licht en vervuilen daarmee onze planeet. Dat is zonde en moet beter. Er zijn veel dingen die iedereen gelijk kan toepassen, én die voordeel opleveren. Overschakelen op LED- verlichting is er één van. Dat we deze boodschap vandaag op De Dag van het Licht en op de verjaardag van onze bedrijfsnaam Signify, in het Philipsdorp in de lichtstad Eindhoven kunnen uitdragen, is mooi. De meest duurzaamste en goedkoopste energie is tenslotte de energie die je niet meer gebruikt!”

     

    Knipoog naar de oorsprong en opmars naar de realiteit

     

    De locatie voor deze inruilactie is geen toeval. Het Philipsdorp in Eindhoven is gebouwd door grondlegger Gerard Philips om destijds te voldoen aan de behoefte aan woonruimte voor werknemers van snelgroeiende gloeilampenfabriek in Eindhoven. Vandaag is de wijk een authentieke buurt met een rijke geschiedenis en voor Signify de uitgelezen locatie om een sympathieke knipoog te maken naar de oorsprong van het bedrijf.

     

    132 jaar erfgoed

     

    Al meer dan 132 leidt Signify, voorheen Philips Lighting, de verlichtingsindustrie met relevante innovaties voor consumenten en professionele gebruikers. Na de verzelfstandiging werd vijf jaar geleden de nieuwe bedrijfsnaam Signify gelanceerd en is duurzaamheid het hart van het bedrijf. De keuze voor de deze bedrijfsnaam is afkomstig van de manier waarop licht een intelligente taal is geworden die data kan verzamelen om informatie over te brengen. Het is de vertaling van de strategische visie om de buitengewone mogelijkheden van licht te gebruiken om de kwaliteit van het leven van mensen verder te verbeteren en voor een duurzame wereld.

    1 Voor de besparing van € 92,24 (€ 15,37 per lamp) is er gerekend met 6 LED-lampen van 4,3 W die 6 oude 40 W gloeilamp vervangen, met een gemiddelde stroomprijs van € 0,53 per kWh www.overstappen.nl/energie/stroomprijs/ en een gemiddelde van 791 branduren per jaar.

    2 In totaal worden er aan 1.970 huishoudens 6 stuks standaard LED-lampen uitgedeeld die 4,3 kWh verbruiken, een vervanger voor oude 40 W lampen.

    3 8,1 huishoudens in Nederland x 6 LED-lampen 4,3 W ter vervanging van 6 oude 40W gloeilampen x € 15,37 per lamp * = € 729 miljoen besparing op energiekosten

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

     

    PR Manager Signify Benelux

    Dominique Zaman

    E-mail: dominique.zaman@signify.com

    Over Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals, consumentenen en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact systemen en dataverzamelingsservices leveren aanzienlijke zakelijke waarde en verbeteren het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 6.1 miljard in 2024, ongeveer 29.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we de buitengewone mogelijkheden van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en duurzaamheid te bevorderen. Sinds onze beursgang staan we al acht jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index  en hebben we ook vijf jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify tot de beste één procent van de beoordeelde bedrijven behoort. Bezoek voor nieuws en updates over Signify onze Newsroom, X, LinkedIn en Instagram. Bezoek voor informatie over investeringen onze Investor Relations pagina.

    Meydan Bridge

    Meer persberichten

    • Eerstekwartaalresultaten 2025 van Signify

      april 25, 2025

      Eerstekwartaalresultaten 2025 van Signify

    • Succesvolle test alliantienetwerk met draadloze optische communicatie

      april 23, 2025

      Succesvolle test alliantienetwerk met draadloze optische communicatie

    • Signify myCreation introduceert vernieuwde branding

      maart 14, 2025

      Signify myCreation introduceert vernieuwde branding