Eindhoven, Nederland - Signify (Euronext: LIGHT), wereldleider in verlichting, levert een opmerkelijke bijdrage aan het Gerard Philips kunstwerk. De voormalige lichtdivisie van Philips heeft het kunstwerk als eerbetoon aan Gerard Philips letterlijk in het licht van deze tijd gezet en bekrachtigt hiermee de sterke band die Eindhoven heeft met licht. Het enorme beeld is een geschenk van Philips aan de gemeente Eindhoven en werd aan Jeroen Dijsselbloem, burgemeester van Eindhoven, overhandigd.
In het Gloeilampplantsoen op Strijp-T staat sinds kort een gigantische buste van Gerard Philips, 7 meter hoog en 8 meter breed. Het uniek kunstwerk van Gerard Philips brengt verleden, heden en toekomst van Brainport samen en is een eerbetoon aan de grondlegger van Philips, zijn bijdrage aan de regio Brainport Eindhoven én een verrijking voor de stad Eindhoven. “Zonder Gerard geen Philips, geen Signify en geen Brainport zoals we dat vandaag de dag kennen. Hij bracht ons innovatie en ondernemerschap op een maatschappelijk betrokken manier. Daarmee is hij de grondlegger van de Brainport gedachte en samenwerking; we zien hem dan ook nog altijd als inspirator voor toekomstige generaties,” vertelt Philips CEO Roy Jakobs. Philips schonk het cadeau twee jaar geleden aan de gemeente Eindhoven ter ere van het 130-jarig bestaan. Het kunstwerk van Gerard Philips is ‘thuisgekomen’ op de plek waar hij zijn bedrijf 132 jaar geleden startte.
Licht is leven
Gerard Philips vestigde in 1891 de eerste gloeilampenfabriek, in Eindhoven. Daarmee vormde de stad een bron van licht voor de hele wereld. Philips spreidde haar vleugels, werd wereldwijd actief, maar Eindhoven is tot op de dag van vandaag het kloppend hart en (terecht) gekend als ‘lichtstad’.
Hellen van der Plas
Market Leader Signify Benelux
Gerard Philips in de spotlight
Licht, Philips en Signify zijn onlosmakelijk aan Eindhoven verbonden. Bij het kunstwerk van Gerard Philips kon en mocht licht dan ook niet ontbreken.
Het beeld wordt zowel van binnenuit als buitenaf verlicht. Via het eigentijdse licht kan het effect worden aangepast aan het gebruik en behoeftes van de stad Eindhoven. Ook voor de tunnel die door het beeld loopt wordt een speciaal lichtplan gemaakt. Van buitenaf lijkt het een donkere tunnel, maar als je erin staat, geeft het sprankelend licht. Het is een dynamisch lichtontwerp: als je het beeld nadert, zie je steeds meer details en wordt het spannender. Dick Rutten, lichtontwerper bij Signify, heeft samen met de kunstenaar een gebalanceerd lichtontwerp opgezet met subtiele witte belichting op het gezicht van het beeld. Het dynamische licht heeft verschillende settings en zal per seizoen een verschillende sfeer presenteren met kleurgebruik aan de binnenkant. Er is daarnaast ook een subtiele minimale nachtstand ingesteld en op gezette tijden per avond zal er een 2 minuten durende show starten met meer variatie in het lichtbeeld.
Signify werkte samen met partner Livingprojects aan dit project. Een Signify gecertificeerde partner, gespecialiseerd in het creëren en installeren van belevingen met dynamisch licht met audiovisuele technieken. Zij hebben zorggedragen voor de gehele installatie van de verlichting, montage en aansluiting, alsook voor het programmeren en aansturen van de dynamische verlichting.
Een belevingskunstwerk dat iedereen mag aanraken
Het kunstwerk heet ‘Poort naar de Toekomst’ en is gemaakt door kunstenaar Andreas Hetfeld. De kunstenaar werkte de afgelopen negen maanden aan het unieke, innovatieve kunstwerk van 8 meter breed en 7 meter hoog. Het is opgebouwd uit meer dan 500 lagen cortenstaal met bijna 5.000 individuele onderdelen en meer dan 100.000 laspunten. In totaal weegt ‘Gerard’ ongeveer 23.000 kilo. Zodra het hernieuwde Victoriapark in de binnenstad gereed is, wordt het daar naartoe verplaatst. Dat park is op steenworp afstand van Gerards eerste fabriek aan de Emmasinge.
Andreas Hetfeld,
Kunstenaar
Signify (Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals, consumentenen en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact systemen en dataverzamelingsservices leveren aanzienlijke zakelijke waarde en verbeteren het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 6.1 miljard in 2024, ongeveer 29.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we de buitengewone mogelijkheden van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en duurzaamheid te bevorderen. Sinds onze beursgang staan we al acht jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben we ook vijf jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify tot de beste één procent van de beoordeelde bedrijven behoort. Bezoek voor nieuws en updates over Signify onze Newsroom, X, LinkedIn en Instagram. Bezoek voor informatie over investeringen onze Investor Relations pagina.