Eindhoven, Nederland – van 9 t/m 16 november vindt de 19e editie van het internationale lichtkunstfestival GLOW Eindhoven plaats. In aanloop naar het GLOW-jubileumjaar gaat Signify iets bijzonders doen. In co-creatie wordt de grootste circulaire kroonluchter ter wereld gecreëerd. De kroonluchter zal bestaan uit een enorme hoeveelheid lampen van recyclede materialen. Er worden lampen gemaakt van versnipperde PET-flessen, maar ook 3D-geprinte lampen gemaakt van gerecyclede afvalmaterialen zoals waterkannen of bio-circulaire afvalmateriaal. De kick-off vindt deze week plaats tijdens GLOW Eindhoven.
GLOW 2024 Cycle to Recycle
Bezoekers kunnen een week lang op een speciale recyclefiets zelf oude PET-flessen versnipperen. De vermalen PET-flessen zijn grondstoffen die worden omgezet in lichtbollen, die onderdeel worden van de Chandelier of Connection. Dit is een unieke samenwerking tussen vanPETnaarPRET en Signify.
“De kroonluchter in wording is niet alleen een lust voor het oog, maar staat ook symbool voor verbinding en co-creatie. De energie van duizenden bezoekers wordt onderdeel van het proces. Door verschillende afvalstromen te recyclen, worden ze verbonden tot een eruptie van lampen, die samen het lichtkunstwerk vormen,” aldus Rolph Adriaansen, CEO vanPETnaarPRET.
Samen op weg naar een circulaire toekomst
De ambitie is om tijdens GLOW 2025 de grootste circulaire kroonluchter ter wereld te exposeren, gemaakt van gerecyclede afvalmaterialen. Het symbool voor de kansen van circulariteit, samenwerking en verbinding.
Hellen van der Plas
President Signify Nederland
GLOW 2024 is letterlijk de aftrap van het lichtkunstwerk in wording met het versnipperen van PET-afval. Bezoekers kunnen al fietsend zelf oude (statiegeldvrije) PET-flessen versnipperen om zo mee grondstoffen maken voor de kroonluchter. Je vindt ons op het dak van de mobiele studio van Studio040 op de Markt in Eindhoven. In de route zijn we nummer 2.
Signify (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact systemen en dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde, transformeren het leven van mensen in huizen, gebouwen en publieke ruimtes. Met een omzet in 2023 van EUR 6.7 miljard, ongeveer 32,000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we de buitengewone mogelijkheden van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken voor een duurzame wereld. Sinds onze beursgang staan we al zeven jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben we vier jaar op rij de EcoVadis Platinum -rating behaald, waarmee Signify in de top één procent van de beoordeelde bedrijven staat. Nieuws over Signify is te vinden op onze Newsroom, en op X, LinkedIn and Instagram. Informatie voor investeerders kan worden gevonden op onze Investor Relations pagina.
januari 07, 2025
Philips Hue introduceert zijn eerste generatieve AI-assistent in de Hue-app