Etter et pilotprosjekt i Benelux-landene, kommer Signify til å utvide prosjektet til hele Europa. Med et par klikk, kan du designe din egen dekorative lampe: Velg grunndesignet, innstill det som du vil ha det, og velg størrelse, overflate og mønster på lampen i tillegg til typen LED-pærer (Her kan du også velge Philips Hue-pærer). Signify leverer i løpet av to uker det ferdige produktet.
3D-printede lamper fra Signify er laget med fokus på bærekraftighet. Basen består av kraftig høy-kvalitets 100 % resirkulerbar polykarbonat. Et typisk 3D-printet lampe uten elektronikk og pære har 47 % lavere Co2-utslipp enn en tradisjonell fabrikksprodusert lampe i metall. Lampene er laget helt uten lim, har færre deler, i tillegg til at de bare veier 2/3 av et tradisjonelt armatur, noe som igjen gir 35 % i Co2-besparelser på frakt.
Signifys fokus på 3D-printing gjør at kunden får en bedre tjeneste, i tillegg til at Signify reduserer sine egne CO2-utslipp.
Khalid Aziz,
Head of Ventures hos Signify
Laget av resirkulerte CD-er
Signify starter med å bruke polykarbonat-tråder laget av resirkulert materiale. Det første produktet er en Philips LED bordlampe som bruker 24 resirkulerte CD-er. Den koster 99 euro og kan bestilles fra https://www.mycreation.lighting.philips.com/en når tjenesten kommer til Norge ca. i februar 2020.
“Philips og Sony ga verden CD-en i starten av 1980-tallet, og i dag feirer vi denne oppfinnelsen med en stilig, dekorativ lampe i høy kvalitet som nettopp er laget av denne ikoniske teknologien», forteller Aziz
Signify er fast besluttet på å bli karbonnøytral i 2020 og ble akkurat utnevnt som industriførene i det tredje året i trekk i Dow Jones Sustainability Index.
Signify Nordics, PR Manager
Anne-Cathrine Tjørnehøj
Tel: +45 40330806