Oslo, Norge – Kunst, lys, teknologi og historie forenes når landets største kunst- og lysinstallasjon Roseslottet markerer 75-års dagen for frigjøringen av Norge den 8. mai klokken 21. Den omfattende attraksjonen har som mål å fortelle historien om okkupasjonen av Norge, og representerer samtidig lyset i enden av en historisk mørk tunnel.
Da Tyskland innvaderte Norge tirsdag 9. april 1940, ble det starten på fem års mørke, og disse mørke krigsårene varte helt frem til 8. mai 1945. Nå forteller den norske kunstneren Vebjørn Sand med kunst- og lysinstallasjoner historien om okkupasjonstiden, og formidler med kunst og teknologi i høysetet om da de fundamentale menneskelige prinsipper som demokrati og humanisme ble ugyldiggjort i perioden 1940-1945.
Til å vekke det nye minnesmerket til live har Vebjørn Sand alliert seg med Signify (Euronext: LIGHT), som er verdensledende innen belysning og energieffektive belysningsløsninger. Signify har bistått prosjektet med rådgivning og store mengder lysutstyr og installasjoner. Lyset kan styres og programmeres via Pharos og Dynalite etter behov og sesong for å få kunstinstallasjonen til å fremstå best mulig.
Tord Christensen
Sjef for Signify i Norge
Du finner Roseslottet i skogsområdet ved Frognerseteren i Oslo, like ved Holmenkollen. I utkanten av den dype skogen vil minnesmerket reise seg og vekke fortiden til live gjennom belyste fortellinger, samt minne besøkende om å hylle demokratiske og humanitære verdier. De som har vært kunsteriske ansvarlige for prosjektet er Vebjørn Sand og broren hans Eimund Sand.
På grunn av Corona utsettes den offisielle åpningen, og Roseslottet vil først bli åpnet for publikum senere på året. Den 8. mai klokken 21 er første gang lysene tennes på Roseslottet.
Belysningsutstyr fra Signify:
200 stk Color Kinetics iWBurst Compact
40 stk Color Kinetics ColorBurst Intellihue
1000m Vaya Free Form Tunable White
Styring fra Signify:
Dynalite og Pharos
Signify Nordics, PR Manager
Anne-Cathrine Tjørnehøj
Tel: +45 40330806