10 juni 2020
Oslo, Norge, – Signify (Euronext: LIGHT), verdensleder i belysning, annonserte i dag sin siste innovasjon innen LED belysning for aquaculture. Selskapet lanserte de nye Philips Seacage 340W lys til fiskeanlegg, som hjelper med å optimere vekstresultater for land- og sjøbasert oppdrett av laks, og som også har vist resultater for andre rasktvoksende fiskearter som havabbor og brasme. Den unike lysdistribusjonen har en effekt i forhold til eksponering for fiskelus, og reduserer behovet for behandling med opptil 50%.
Lys bidrar til å øke fiskeproduksjon og velferd. Philips LED belysning for aquaculture gir lavere konverteringsgrad for mat, og den riktige lysdistribusjonen hjelper mot eksponering for fiskelus. Lysspektrumet er optimalisert for distribusjon under vann, de sensitive øynene til fisken og fotoresepeptorer, noe som maksimerer vekst uten at de blir kjønnsmodne. Laksen holdes i et varig stadium av sommer for å forhindre gyting og beholde den gode smaken og konsistensen når den vokser.
Lysdistribusjonen er unik i sitt slag, kun rettet nedover i mæren eller tanken. Sammen med den optimaliserte lystettheten sikrer det at fisken svømmer dypere. Og når de går dypere enn 5 meter reduserer det behovet for behandling mot fiskelus, i og med at fisken da svømmer under beltet for fiskelus. Det reduserer også strømforbruket og sikrer at det ikke er noe lysforurensning. I en tank vil lysdistribusjonen sørge for lys til alle deler av tanken hvor lyset kan nå, uten at fisk eller små partikler skjermer for lyset.
I norske oppdrettsanlegg for laks står avlusing for opp mot 10% av produksjonskostnadene. Og med tanke på at fiskefôr står for 50% av driftskostnaden vil envher reduksjon i konverteringsgraden for mat resultere i mer profitt.
Remco Lansbergen
General Manager Aquaculture hos Signify
Signify Nordics, PR Manager
Anne-Cathrine Tjørnehøj
Tel: +45 40330806
Signify (Euronext: LIGHT) er verdens førende innen belysning både for det profesjonelle markedet, forbrukermarkedet og belysning til Internet of Things. Våre Philips-produkter, Interact belysningssystemer og data-aktiverte tjenester gir merverdi til firmaer og forvandler private hjem, bygninger og offentlige områder. I 2023 hadde vi en omsetning på 6,7 milliarder Euro og cirka 32000 ansatte fordelt på over 70 land. Vi utnytter lysets fulle potensiale for at gi en lysere hverdag og bidra til en bedre verden. Vi har vært i Dow Jones Sustainability World Index i syv sammenhengende år siden børsnoteringen vår, og har oppnådd platinium-klassifisering hos EcoVadis i fire sammenhengende år, noe som plasserer Signify i den beste 1 prosent av firmaene som blir vurdert. Nyheter fra Signify finner du på Newsroom, X, LinkedIn og Instagram. Investorinformasjon finner du på Investor-siden vår.